NeuronicWorks Inc. 问答
问:公司简介
NeuronicWorks Inc. 是加拿大前沿科技社区中心的顶级工程设计公司之一。NeuronicWorks 提供端到端定制电子产品的交钥匙设计以及嵌入式工程设计服务,包括硬件设计、嵌入式固件、软件开发、应用开发、图形和工业设计、机械设计、原型开发、测试和认证支持及制造。
凭借深厚的技术知识、出色的实践技能,以及在工程设计、分析、说明文档、原型开发、测试和制造方面的丰富经验,NeuronicWorks 已成功完成从接口板到复杂独立系统和跨多平台分布式系统的诸多项目。
问:产品设计示例
多年来,我们已完成 200 多个成功项目,涉及医疗、汽车、工业、农业技术、清洁技术、可穿戴设备和消费电子产品等各行业。下面是一些相关项目:
Tip Tap Pay:无接触支付处理
该产品是一款独立的便携式无线设备,专为预设付款金额而打造。其无线设计、简单设置和小尺寸非常适合于慈善机构、筹款活动以及任何涉及固定小金额的企业或初创企业。该设备设计为独立销售点装置,可为任何人提供更快、更简单和更实惠的支付解决方案。
借助该系统,农民能增加施肥时间窗口,保护土壤结构,减少燃料消耗,减少滑动,增加拉力,并降低因土壤板结造成的产量损失。系统可根据胎压和速度条件的关系自动发出警报,提示农民按照预设等级为轮胎自动充气或放气,只需轻按一个开关即可。
Hydragen™ 是一款便携式售后市场装置,安全可靠,可按需产生氢气。该产品由加拿大 dynaCERT 公司设计,用于采用 6 至 8 级发动机的道路应用。DynaCert 技术的核心是提供氢氧混合物,从而提高内燃机性能。
该系统可瞬时捕获 100 多个摄像头的图像,并将图像渲染为可供 3D 打印的数字模型。Cobra 专为 Objex Unlimited 而打造,这是一家位于多伦多的 3D 打印工作室,可制作超详细的实体模型、快速原型和独特的个性化产品。
Lotus 装置是一种时尚前卫、不分性别的可穿戴设备,通过蓝牙与 App 配对,因而能远程控制 App 功能。佩戴者可轻松快速地使用 lotus 开始追踪和分享 GPS 位置、照片及音频数据。紧急情况下,还可使用免提电话(仅安卓操作系统)。
20/20 Armor 是一种电子护胸,可将武术游戏化并追踪击打的速度、耐力和力量。该产品旨在成为所有击打武术和奥运会官方计分系统的标准训练系统,其终极愿景是将跆拳道打造成专业运动。
问:在雇用工程师时,期望他们具备哪些顶级技能?
以下是我们雇用工程师时所期望的技能和个性特征:
- 态度
- 沟通
- 创造力
- 关注细节
- 技术知识
我们认为,要打造最佳的团队,不只是雇用最好的人才。应聘者需要具备成为团队一员的正确态度,对项目抱有热情。他们应保持好奇心、求知若渴,随时准备承担职责。
工程师的大部分工作都是在自己的桌面或工作区内完成,因此务必要每天不仅与直接团队成员沟通,还要和其他各部门成员沟通,包括项目经理、采购、库存、销售和营销。沟通是项目成功的关键,这些技能对于成功至关重要。
在这个行业中,重要的是培养创造力和批判性思维技能,才能针对问题提出明智的解决方案。作为工程师,要会发现、评估并分析项目所呈现的复杂问题,并交付和实施创意解决方案,这点很重要。
对工程师而言,准确性和精确性是非常重要的技能,这只能通过关注细节才能实现。关注细节能确保避免高成本的重大错误,这些错误甚至能毁掉整个项目,乃至组织声誉。
最后但同样重要的是,技术知识是一个重要标准。除了最新趋势,应聘者还应了解工程的基础知识和基本原理。举个简单的例子,应聘者将需要了解多个电容器的正确电源去耦技术,还应知道选择哪些电容值、选择的原因以及所需的数量。只有具备了全面的物理和数学基本理论知识,才能做到这一点。
问:对于大学学习内容和行业需要之间存在的差异,工程设计教育能做那些弥补,您是怎么看的?
4 年或 5 年的工程学位课程只能涵盖这么多的内容。对于教育课程而言,涵盖最新技术趋势虽然很重要,但不应以基础知识为代价。除了课程教授的内容外,学生要采用“读、问、试”的方法,这很重要;这有助于他们获取知识、构建知识结构和持续拥有知识。
我们认为,更长的实习时间会比目前平均约 4 个月的时间更有利。增加 4 到 6 个月的实习会对学习曲线产生相当大的影响。实习期越长,组织就越愿意与实习生分享更多的责任和项目机会,这将会是很好的学习体验。
除了大学里教授的课程,学生通过业内人士获取信息和经验也十分有必要。这样能帮助学生准备适应真正的工程设计角色。
问:学生或大学毕业生该怎样准备,才能加入贵公司?
这些年来,有许多大学毕业生加入我们的组织,其中一些现在担任我们的高级职务。有些要点值得一提,那就是个人应当具有主动学习的意愿,并且应能接受每天的挑战。我们处理的每个项目都会带来前所未有的挑战,通过富有创造性的解决方案成功克服困难,这是我们不断发展的基础。我们希望加入者和我们一样充满热情来解决客户问题,并愿意不断努力让我们的客户满意。具备创新的设计思维和积极的态度,这是一名成功工程师的关键要素。最后,准备好全力以赴,勇往直前做好项目。只要态度端正、技术知识过硬、工作努力,任何工程专业的毕业生我们都欢迎。

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum