文章和博客

细化搜索

日期范围
日期范围
起始日期
结束日期
产品类型
供应商
功能
博客类型
资源类型

选择过滤条件

功能有线通信
第 1-20 个结果,共计 288 个结果
每页结果数
开发无线通信系统所面临的设计挑战 开发无线通信系统所面临的设计挑战 发布日期:2025-02-28

随着物联网、工业4.0以及智能城市等应用的快速发展,无线通信系统成为现代技术生态中的核心基石。然而,这些应用的多样性与需求的多变性,使得无线通信系统的设计面临多种挑战,业界逐渐采用创新的技术解决方案,以及模块化设计、可升级架构与边缘计算的结合,为系统带来更高的灵活性与未来发展潜力。

Image of How to Optimize for Isolation and Performance Using Advanced Digital Isolators 如何使用先进的数字隔离器优化隔离和性能 发布日期:2025-01-29

设计人员可以使用基于变压器的高效数字隔离器进行高速数据传输,同时确保系统和用户安全。

Image of Learn the Fundamentals of Signal Integrity 了解信号完整性的基本原理 发布日期:2025-01-23

清楚地了解高速电子设备的信号完整性基本原理,有助于确保人工智能数据中心设计的成功。

Image of USB 3.0 Type-A to Type-A Cable Wiring Options USB 3.0 Type-A 至 USB 3.0 Type-A 的连接电缆

并非所有 USB 3.0 Type-A 至 USB 3.0 Type-A 的电缆都是相同的。实际上,针对不同的应用,有三种不同的接线配置。

Image of Guide to Selection and Application of High-Reliability Connectors for SWaP-C 用于 SWaP-C 的高可靠性连接器选型和应用指南 发布日期:2025-01-02

了解 Harwin 高可靠性连接器如何既能在极端条件下保持性能,又能优化国防和航空航天的 SWaP-C 要求。

Image of Comprehensive Guide to Thermostat Wire Types, Applications, and Wiring Techniques 温控器的导线类型、应用和接线技术综合指南 发布日期:2024-12-26

了解常见的温控器导线类型、芯线类型差异、与各种温控器的兼容性以及推荐的接线技术。

Image of The Cabling Solution for Today’s Datacenters 当今数据中心的布线解决方案 发布日期:2024-12-23

无源直连铜缆成本低、延迟小,是服务器机架的首选标配,也是高级数据中心的必备之选。

Image of Take Advantage of I3C for Faster, Simpler, and More Flexible IC-to-IC Communication 利用 I3C 实现更快、更简单、更灵活的集成电路间通信 发布日期:2024-12-17

I3C 是 I2C 串行数据接口的增强版本,设计人员可利用它实现更高的速度、更简单的布线和更大的控制灵活性。

Image of A Robust Industrial Single Pair Ethernet Starts with the Right Components 坚固耐用的工业级单对以太网始于正确的组件 发布日期:2024-12-13

工业单对以太网是简化以太网供电、电源设备和控制器以太网设备不可或缺的组成部分。

Image of Ultra-Rugged Connectors Show How Far the Technology Has Come 超坚固连接器展示了技术的进步

先进技术的不断改进和采用,确保了可靠来源的连接器在恶劣条件下也能完美无瑕地工作。

Image of Selecting Space-Grade Connectors for LEO Satellite Applications 为 LEO 卫星应用选择太空级连接器 发布日期:2024-12-10

太空级连接器如何应对 LEO 卫星的挑战,包括脱气、辐射、热循环、冲击和振动。

Image of Webinar – Network Modernization for Warehousing 网络研讨会 – 仓储的网络现代化

仓库效率需要强大的通信网络和设备,以确保从订单接收、自动履行到发货的数据流畅通无阻。

Image of Making Sense of the Nonuniversal Technology of USB 了解非通用 USB 技术

以下是您在设计 USB 兼容电子产品时需要了解的知识。工程师仍需根据具体应用做出各种设计决策。

Image of How New IO-Link Masters Can Balance the Benefits of Cloud Connectivity and Local Control in Industry 4.0 Factories 新型 IO-Link Master 如何在工业 4.0 工厂中平衡云连接和本地控制的优势 发布日期:2024-11-06

回顾传统网络架构中的本地控制和云连接,并讨论由 IO-Link 主机实现的新架构。

Image of Webinar – SPE: Fewer Wires, More Sustainability – Does It Make A Difference? 网络研讨会 – SPE:更少的电线,更强的可持续性 – 真能与众不同吗?

了解单对以太网和单对以太网供电如何确保可持续性,同时降低实施、材料和维护成本。

Image of Road-Tested GMSL Cameras Drive into New Markets 通过路测的 GMSL 相机驶入新市场 发布日期:2024-10-24

GMSL 是 GigE Vision 相机的高性价比替代,可在单根电缆上实现高速视频链路和多数据流,性能令人印象深刻。

Image of Optimizing Industry 4.0 Communication Architectures using Multi-Protocol I/O Hubs and Converters 使用多协议 I/O 集线器和转换器优化工业 4.0 通信架构 发布日期:2024-10-01

回顾常见的工业 4.0 通信协议,讨论适用于该应用的 Banner Engineering 的 I/O 主设备、集线器和转换器。

Image of Webinar – Smarter Networks with Industrial Ethernet 网络研讨会 – 通过工业以太网实现更智能的网络

此次网络研讨会将通过实际案例讨论重新定义工业标准的互连技术。

Image of How Multi-Sensor Asset Monitoring Can Improve Performance 多传感器资产监控如何提高工业 4.0 工厂、物流和数据中心的性能 发布日期:2024-08-30

监测机器的振动和温度等参数可获取机器性能及其健康状况的实时数据。

CAN-FD: The Second Chapter to CAN Bus Networks CAN-FD: The Second Chapter to CAN Bus Networks

Learn about CAN FD, its advantages over traditional CAN, and how it’s transforming data transmission in automotive and industrial applications.