您目前登录的账户仅适用于人民币订单采购,如果您有注册过美金账户,请访问My DigiKey 并变更您的账户。
如果您没有注册过美金账户,请登出该账户并使用其他邮箱注册新账户或者以访客身份下单。
所订产品一般在 7-10个工作日 内送达中国,具体时间取决于收货地点。
最低订购金额为人民币 300 元,顺丰快递免运费配送。
当用人民币下单时,按照国际贸易条款 DDP(DigiKey 支付关税、海关费用和当地税款)方式结算。
电汇预付
更多来自全授权合作伙伴的产品
下单后,从合作伙伴发货平均需要时间 1-3 天,也可能产生额外运费。可能另外收取运费。 实际发货时间请留意产品详情页、购物车和结账页面上的说明。
国际贸易结算方式:CPT(交货时支付关税、海关费用和适用 VAT/应付税金)
有关详情,请访问帮助和支持
细化搜索
选择过滤条件
Learn how to use edge AI to extend battery life in wireless motor-monitoring applications.
Explore the inner workings of the Dexcom G7 and FreeStyle Libre 3 continuous glucose monitors in this teardown and circuit analysis.
在智慧农业领域,利用先进技术来优化耕作方式、提高农作物产量并减少环境影响。
此次网络研讨会将讨论 Wi-Fi 6、其主要功能和优势。探讨 Murata 的哪些模块适合您的应用。
随着物联网、工业4.0以及智能城市等应用的快速发展,无线通信系统成为现代技术生态中的核心基石。然而,这些应用的多样性与需求的多变性,使得无线通信系统的设计面临多种挑战,业界逐渐采用创新的技术解决方案,以及模块化设计、可升级架构与边缘计算的结合,为系统带来更高的灵活性与未来发展潜力。
Learn how cell carriers connect phones, manage frequency bands, and ensure seamless communication across networks.
内置射频滤波器有助于消除谐波、干扰信号和噪声,从而可以使用低成本信号源最大程度地提高测试性能。
随着科技的迅速发展,无线通信技术已经成为现代生活和工业应用中不可或缺的一环。从智能家居设备、可穿戴设备到自动化生产线和智能城市基础设施,无线通信系统的普及让万物互联的愿景成为现实。为了应对这些挑战,无线通信技术不断演进,并结合各种创新性解决方案,在消费电子、医疗、工业和交通等领域实现了广泛应用。
DigiKey 和 Würth Elektronik 携手提供旨在简化 IIoT 实施的广泛产品和工具。
无线通信技术广泛地应用于各种电子产品之中,彻底改变了人们的沟通方式,也提升了电子设备之间传输信息的效率。新世代的无线通信技术,已经不局限于音乐、语音传输应用,随着计算机、移动电话、物联网应用的快速发展,无线通信技术开始朝向数字化、信息化转变,加速了科技产品朝向移动可携、低功耗的方向发展,使产品更加轻巧、运作时间更长。
了解带有低功耗蓝牙的 Wi-Fi 6 模块如何简化工业应用的无线集成。
非地面网络弥合了蜂窝系统与 GPS 系统以及为 GNSS/GPS 市场提供服务的地面卫星系统之间的差距。
了解 Panasonic 提供的混合电容器、精密电阻器和无线模块如何应对人工智能数据中心的关键电源管理挑战。
了解 Advantech 和 Taoglas 如何合作,为 IIoT 应用提功能供强大且不间断的连接解决方案。
随着物联网新技术的持续发展,其正被整合至应急服务的各个环节,正有助于保障急救人员和公众的安全。
开发人员经常会有疑问:UART 会是无声的电池杀手吗?简而答之:否也,不必如此。像所有好的工具一样,关键在于如何实现。
Wi-Fi 7 是无线技术的最新演变,依赖需要精确频率控制的技术。
仓库效率需要强大的通信网络和设备,以确保从订单接收、自动履行到发货的数据流畅通无阻。
了解数据表是选择物联网天线的关键。
家庭影院音响系统之所以需要采用有线和无线组合方案,是因为能实现经济实惠、简单和无线连接的目标。