使用内置滤波器提高低成本信号源的测试性能
如果在测试时需要纯正的弦波,但只能使用谐波水平较高的任意函数发生器,该如何处理?如果您正在对两台信号发生器的输出信号进行混频,且须在混频器输出端选择上边带成分。如何做到这一点呢?解决方案是使用内置射频滤波器,例如带有 SMA 连接器的 Crystek Corporation CLPFL-0200 (图 1,左)和带有 BNC ·连接器的 CLPFL-0021-BNC (图 1,右)。
图 1:内置同轴滤波器,例如带有 SMA 连接器的 CLPFL-0200(左)或带有 BNC 连接器的 CLPFL-0021(右),可以降低信号源上的信号谐波和噪声。(图片来源:Crystek Corporation)
通过选择性地衰减不需要的频率并传递所需的频率成分,射频滤波器可以净化信号。内置滤波器适用于同轴线路,其标称阻抗为 50 欧姆 (Ω)。这种滤波器通过减少信号带宽来降低噪声,还可控制信号频谱,以减少谐波、图像和干扰信号。
滤波器的类型
内置滤波器有多重配置类型,包括低通滤波器、高通滤波器和带通滤波器(图 2)。
图 2:所示为低通、高通和带通滤波器的频率响应情况。(图片来源:Art Pini)
低通滤波器可让低于固定截止频率的频率通过,并消除截止频率略高于基频的信号谐波。高通滤波器可让高于固定截止频率的频率通过,并消除截止频率高于电力线频率的干扰信号。 带通滤波器可通过所需频带内的频率来衰减不需要的信号,并用作射频前端的预选滤波器。信号传输损耗较小的区域称为通带,信号衰减较大的区域称为阻带。通带和阻带之间的区域是过渡区域(过渡带)。
选择正确的滤波器
滤波器是针对特定的频率响应特性而设计的,具体包括从通带到阻带的过渡锐度,通带和阻带的平坦度,以及作为频率函数的相位响应。图 3 所示为几种经典设计。
图 3:多种经典滤波器的频率响应说明了滚降和平坦度特性的差异。(图片来源:Art Pini)
巴特沃斯 (Butterworth) 滤波器具有平坦的通带响应和适中的滚降率。贝塞尔 (Bessel ) 滤波器具有最线性的相位响应特性,但滚降最慢;通常用于必须以最小失真传输带限脉冲波形的情况。切比雪夫 (Chebyshev) 滤波器具有快速滚降特性,但通带中有波纹。逆切比雪夫滤波器具有平坦的通带响应和快速滚降特性,但在阻带中会有波纹。巴特沃斯滤波器和切比雪夫滤波器是两种使用最广泛的在内置波器。
任何类型滤波器的滚降特性都会受到其阶数的影响。阶数源自滤波器的传递函数,表示设计中的极点数。一般来说,滤波器阶数越高,滚降速度越快(图 4)。
图 4:图中所示为 5 阶至 9 阶滤波器的巴特沃斯低通滤波器响应特性的比较。滤波器阶数越高,过渡区域的滚降速度越快。(图片来源:Art Pini)
Crystek 的 CLPFL-0200 是一款 7 阶巴特沃斯低通滤波器,通带为 DC 至 200 兆赫 (MHz),在 210 MHz 频率下的插入损耗为 2.2 分贝 (dB)。在 8 位模数转换器 (ADC) 上进行有效位数 (ENOB) 测量时,可以使用这种滤波器清理信号发生器的输出(图 5)。
图 5:所示为使用 200 MHz 低通滤波器消除信号发生器中的谐波和噪声的结果。滤波后的信号(下方轨迹)显著降低了噪声和谐波水平。(图片来源:Art Pini)
上方的轨迹显示信号发生器的输出频谱,其二次谐波仅比基波低 22 dB。使用滤波器(下方轨迹)后,二次谐波下降超过 70 dB,而其他谐波则低于本底噪声。还需注意,滤波器截止频率以上的本底噪声降低了 40 dB 以上。
高通滤波器消除频率低于所需信号的干扰信号(图 6)。
图 6:所示为高通滤波器,用于从所需的 30 MHz 信号中消除 13 MHz 干扰信号(上图)。滤波后的信号如下方轨迹所示。(图片来源:Art Pini)
在图 6 中,高通滤波器衰减了 13 MHz 的干扰信号并传递 30 MHz 的目标信号。在时域视图(左上)中可以看到干扰信号造成的影响,即信号峰值的幅度变化。滤波后的信号(左下)具有平坦的峰值幅度。
诸如 Crystek 的 CHPFL-0025-BNC 的滤波器(带有 BNC 连接器的 7 阶 25 MHz 切比雪夫高通滤波器)可以衰减干扰信号。
Crystek 滤波器可提供高达 9 阶的配置。例如,上文提到的 CLPFL-0021-BNC 是一个 21 MHz 切比雪夫响应、9 阶低通滤波器,其过渡区域滚降速率约为每倍频 55 dB。
带通滤波器通常需要比低通或高通滤波器更多的组件,这会占用更多空间并增加 BOM。Crystek 使用表面声波 (SAW) 技术解决了这个问题,使其带通滤波器能够与低通或高通滤波器封装在同一个封装中。例如,Crystek CBPFS-0915 就是一种 SAW 带通滤波器,具有 SMA 连接器和以 915 MHz 为中心频率的 26 MHz 带宽。
结语
内置射频滤波器通过消除信号源的谐波、噪声和干扰来提高测试性能。Crystek 等公司提供各种各样的内置滤波器,以满足您的信号调节需求。

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum