物联网 (IoT) 如何用于消防

在物联网及多样化应用领域,物联网的适用性几乎无处不在。其中,涵盖农村、城市及林业的应急消防发挥着至关重要的作用。随着物联网新技术的持续发展,物联网正被整合至应急服务的各个方面,这不仅有助于保障急救人员的安全,也能更好地保障公众安全。

现代消防依靠无线连接来保障人员和设备的安全。在这种情况下,用无人机跟踪消防资产,以实时了解情况。(图片来源: Taoglas

在探讨当前可用的各类连接方案时,蜂窝网络(含 FirstNet)、Wi-Fi 及卫星通信是三大选择。具体采用哪种连接技术取决于所需的应用和地点。以下针对这些连接技术及应用展开分析。

蜂窝网络

蜂窝网络凭借快速接入特性,成为应急救援的首选。通过蜂窝网络,消防员能与指挥与调度中心保持实时通信。救护车搭载的监控设备能自动向医院急诊科传输患者的数据,让医生在患者入院前就能看到相关信息。这种数据即时传输机制可为病人争取黄金抢救时间,显著提升了救治成功率。采用 FirstNet 网络可保障急救人员优先使用网络。在人口密集的城区,人们使用数量庞大的手机信号,造成网络连接质量参差不齐。FirstNet 会为急救人员提供优先连接,确保他们拥有高度可靠的连接。对于农村地区来说,FirstNet 也是一个不错的选择。某些地区经常会出现连接不稳定的情况,使用 FirstNet 技术,只需少量可用带宽就能在该地区实现最佳连接。

Wi-Fi

Wi-Fi 是消防领域常用的另一种连接技术。如果需要连接两个彼此靠近的设备,那么 Wi-Fi 是完美的选择。对于指挥中心拥有多台设备以及并需要进行车辆和工具监控、视频、热成像和数据分析来说,这种网络非常有用。这样,消防员能够确保其设备得到正确的维护且使用正常,能够实时读取烟雾含量等情况,并实现团队成员之间的沟通。

卫星

卫星通信有自己的一套非常有用的应用。卫星通信最常用于林业应用。主要有两个用例:

  • 许多林区都无法采用蜂窝连接技术。在这些情况下,卫星通信可保障消防员和护林员之间的持续沟通,其作用不言而喻。
  • 另外,当森林火灾经过采用蜂窝连接技术的地区时更离不开卫星通信。大型森林火灾常常会毁坏连接基础设施,导致蜂窝接入技术失去作用。

在这些情况下,在蜂窝网络恢复之前,卫星通信就可以作为后备选项。

结束语

就目前来讲,所有这些连接技术都是非常优秀的,但如果组件选择不当,这些技术将毫无用处。天线就是一种经常被忽视的部件。如果没有高质量、高可靠性的天线,上述任何连接技术都无法正常使用,也无法达到所需的可靠性。选择天线时,性能评级、技术研究、设计支持和规格参数都将是决定因素。关于上文提及的那些关键应用的天线示例,请参阅 Taoglas 的 天线

关于此作者

Image of Kelsie McMillin

Kelsie McMillin 是 DigiKey 战略计划合作营销经理,2015 年加入公司。她的工作涉及与物联网相关的所有产品和服务,并通过 DigiKey 奖学金计划获得了北国社区技术学院电子技术和自动化系的应用科学副学士学位。闲暇时,她喜欢与家人一起去探险。

More posts by Kelsie McMillin
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum