物联网带来更好的啤酒
仅仅在明尼苏达州 (MN) 就有 100 多家啤酒厂,精酿啤酒真的很受欢迎。不过,它们之所以能够如此火爆,部分原因要归功于物联网 (IoT)。当我听说位于明尼苏达州锡夫里弗福尔斯的 Rivers and Rails 啤酒厂在使用物联网时,我知道我必须去看看。我与首席酿酒师 Jonny Artmann 聊了聊,了解到他们用了一个非常棒的系统来帮助酿酒。

他们的系统使用物联网测量温度和比重。其中使用了 u-blox 的 BMD-300 和 BMD-301 以及 Taoglas 的 FXP73 天线,预装在称为比重计 (BMD-300) 和中继器 (BMD-301) 的即用型系统中。u-blox BMD-300 是一款带有内置天线和温度传感器的 BLE 收发器模块。u-blox BMD-301 也是一款 BLE 收发器,但需要带 U.FL 连接器的外部天线。在这个案例中,它使用了 Taoglas FXP73,一款带有 U.FL 连接器的柔性扁平贴装式天线。BMD-300 与 BMD-301 之间有一些区别,但最大的区别是 BMD-300 的输出功率为 3 dBm,而 BMD-301 为 9 dBm。该系统采用的方式是将比重计装置放在发酵罐内,而将中继器放在发酵罐外,以便通过厚厚的发酵罐金属壁接收蓝牙信号。然后中继器通过 BLE 将比重计读数发送至 Raspberry Pi。这些读数随后使用 HDMI 电缆显示在屏幕上。该系统也可以设置为将读数发送至手机或平板电脑。
通过使用这个由 u-blox 和 Taoglas 部件组成的系统,啤酒商有了第二种方法来检查温度和比重。在实施该系统之前,小啤酒厂必须执行人工检查以确保温度和比重处于合适的水平。现在,由于物联网的进步,他们有了一种自动检查这些参数的新方法,从而为我们所有人提供品质更稳定、更美味的啤酒。
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum