文章和博客

细化搜索

日期范围
日期范围
起始日期
结束日期
产品类型
供应商
功能
博客类型
资源类型

选择过滤条件

功能无线通信
第 1-20 个结果,共计 864 个结果
每页结果数
Image of Use Edge AI to Extend Battery Life in Wireless Motor Monitoring Use Edge AI to Extend Battery Life in Wireless Motor Monitoring 发布日期:2025-03-27

Learn how to use edge AI to extend battery life in wireless motor-monitoring applications.

Dexcom G7 vs. FreeStyle Libre 3: A CGM Teardown Dexcom G7 vs. FreeStyle Libre 3: A CGM Teardown

Explore the inner workings of the Dexcom G7 and FreeStyle Libre 3 continuous glucose monitors in this teardown and circuit analysis.

Image of Boosting Profitability and Sustainability in Smart Agriculture with Microchip Technology 利用 Microchip Technology 产品提高智慧农业的收益和可持续性

在智慧农业领域,利用先进技术来优化耕作方式、提高农作物产量并减少环境影响。

Image of Webinar – Wi-Fi 6 Modules – What? Why? How? 网络研讨会 – Wi-Fi 6 模块 – 是什么?为什么用?如何用?

此次网络研讨会将讨论 Wi-Fi 6、其主要功能和优势。探讨 Murata 的哪些模块适合您的应用。

Cell Carriers: How the Communication Middlemen Work Cell Carriers: How the Communication Middlemen Work

Learn how cell carriers connect phones, manage frequency bands, and ensure seamless communication across networks.

常见的无线通信系统产品解决方案 常见的无线通信系统产品解决方案 发布日期:2025-02-21

随着科技的迅速发展,无线通信技术已经成为现代生活和工业应用中不可或缺的一环。从智能家居设备、可穿戴设备到自动化生产线和智能城市基础设施,无线通信系统的普及让万物互联的愿景成为现实。为了应对这些挑战,无线通信技术不断演进,并结合各种创新性解决方案,在消费电子、医疗、工业和交通等领域实现了广泛应用。

Image of DigiKey and Würth Elektronik – Simplifying IIoT DigiKey 和 Würth Elektronik – 简化 IIoT

DigiKey 和 Würth Elektronik 携手提供旨在简化 IIoT 实施的广泛产品和工具。

无线通信技术的选择与设计技巧 无线通信技术的选择与设计技巧 发布日期:2025-02-14

无线通信技术广泛地应用于各种电子产品之中,彻底改变了人们的沟通方式,也提升了电子设备之间传输信息的效率。新世代的无线通信技术,已经不局限于音乐、语音传输应用,随着计算机、移动电话、物联网应用的快速发展,无线通信技术开始朝向数字化、信息化转变,加速了科技产品朝向移动可携、低功耗的方向发展,使产品更加轻巧、运作时间更长。

Image of Simplify Industrial Wireless Integration Using Pre-Certified Wi-Fi 6 Modules with Bluetooth LE 使用带低功耗蓝牙的预认证 Wi-Fi 6 模块简化工业无线集成 发布日期:2025-02-12

了解带有低功耗蓝牙的 Wi-Fi 6 模块如何简化工业应用的无线集成。

Image of Webinar – Cell Towers/Satellites: The Future of Long-Range Connectivity 网络研讨会 – 手机信号塔/卫星:远距离连接的未来

非地面网络弥合了蜂窝系统与 GPS 系统以及为 GNSS/GPS 市场提供服务的地面卫星系统之间的差距。

Image of How to Provide Effective Power Management for AI Datacenters 如何有效地管理人工智能数据中心的电源 发布日期:2025-01-22

了解 Panasonic 提供的混合电容器、精密电阻器和无线模块如何应对人工智能数据中心的关键电源管理挑战。

Image of Optimizing Remote IoT Networks: Advanced Integration of Advantech Connectivity Solutions with Taoglas Antennas 优化远程物联网网络:Advantech 连接解决方案与 Taoglas 天线的高级集成

了解 Advantech 和 Taoglas 如何合作,为 IIoT 应用提功能供强大且不间断的连接解决方案。

Image of How the Internet of Things (IoT) Is Used for Firefighting 物联网 (IoT) 如何用于消防

随着物联网新技术的持续发展,其正被整合至应急服务的各个环节,正有助于保障急救人员和公众的安全。

Image of UART for Embedded Device Debugging: Best Practices for Low-Power Devices 用于嵌入式设备调试的 UART:低功耗设备最佳实践

开发人员经常会有疑问:UART 会是无声的电池杀手吗?简而答之:否也,不必如此。像所有好的工具一样,关键在于如何实现。

Image of The Relationship Between Wi-Fi 7 and Frequency Control Wi-Fi 7 与频率控制的关系 发布日期:2024-12-18

Wi-Fi 7 是无线技术的最新演变,依赖需要精确频率控制的技术。

Image of Webinar – Network Modernization for Warehousing 网络研讨会 – 仓储的网络现代化

仓库效率需要强大的通信网络和设备,以确保从订单接收、自动履行到发货的数据流畅通无阻。

Image of Understanding the Nuances of an IoT Antenna Datasheet 了解物联网天线规格书中的细微差别

了解数据表是选择物联网天线的关键。

Image of Why Can’t Chromecast, Airplay and Bluetooth Get Along? 为什么 Chromecast、Airplay 和蓝牙不能和睦相处?

家庭影院音响系统之所以需要采用有线和无线组合方案,是因为能实现经济实惠、简单和无线连接的目标。

Robot Beehive Mover Robot Beehive Mover

Learn how a team of engineering students designed and built a robot beehive mover, complete with GPS, Bluetooth, and PCB design using OrCAD.

Image of Nordic Evaluation Kit Seamlessly Integrates Wi-Fi 6 with Other Protocols 用 Nordic 评估套件可无缝集成 Wi-Fi 6 和其他协议

Nordic Semiconductor 的 nRF7002 评估套件可集成低功耗 Wi-Fi 6,用于采用包括 LTE、NB-IoT 和蓝牙在内的其他协议的应用。