您目前登录的账户仅适用于人民币订单采购,如果您有注册过美金账户,请访问My DigiKey 并变更您的账户。
如果您没有注册过美金账户,请登出该账户并使用其他邮箱注册新账户或者以访客身份下单。
所订产品一般在 7-10个工作日 内送达中国,具体时间取决于收货地点。
最低订购金额为人民币 300 元,顺丰快递免运费配送。
当用人民币下单时,按照国际贸易条款 DDP(DigiKey 支付关税、海关费用和当地税款)方式结算。
电汇预付
更多来自全授权合作伙伴的产品
下单后,从合作伙伴发货平均需要时间 1-3 天,也可能产生额外运费。可能另外收取运费。 实际发货时间请留意产品详情页、购物车和结账页面上的说明。
国际贸易结算方式:CPT(交货时支付关税、海关费用和适用 VAT/应付税金)
有关详情,请访问帮助和支持
细化搜索
选择过滤条件
Explore the inner workings of the Dexcom G7 and FreeStyle Libre 3 continuous glucose monitors in this teardown and circuit analysis.
Exploring red light therapy mask tech—what’s inside, how it works, and if a DIY version is possible.
选择通过 IEC 60601-1 认证的 DC/DC 转换器,可以减轻医疗设备电源设计人员面临的挑战。
使用具有专用功能的超低功耗 MCU,在不影响处理器性能或功耗预算的情况下满足应用要求。
了解医疗设备的严格监管要求,以及 MEAN WELL 的医疗级电源和适配器如何满足多种应用需求。
医用级电源具有严苛的设计要求。但是,在要求较低的应用中使用同类产品也有其优势。
Explore the Ultrahuman Ring AIR's sophisticated design through our teardown, highlighting key components and assembly techniques.
在为医疗器械选用最适合的电池后,设计人员需要使用合适的 LDO 或 DC/DC 转换器最大限度地延长电池寿命。
Bel 的 CUI 和 EOS 品牌提供具有热管理优势的高效氮化镓电源。
Follow the evolution of Myo Assist Exoskeleton project from DIY smart knee braces to full-body support systems.
医疗应用系统的设计者可以选择内置开放式电源,也可以选择带有集成了 AC 插片的外置壁插式适配器。
Curious about how your smartwatch tracks your heart rate? Uncover the secrets of Photoplethysmography, the optical technique that makes it possible.
使用 GaN 技术,外部 AC/DC 医疗电源的设计人员可以更好地满足监管、效率和尺寸方面的要求。
无线 SoC 非常适合医疗物联网设备。
DigiKey 与 GroupGets 合作,帮助初创企业 GetMade!这种合作关系将帮助那些离成功众筹只有一步之遥的初创企业。
自从新冠疫情及其所暴露的熟练劳动力短缺以来,人们越来越对机器人技术感兴趣了。现在,机器人在医疗方面的应用是可行的。
要找到一个停产零件的同等产品可能很困难。然而,DigiKey 网站提供了一些工具,可以帮助您快速、方便地找到零件的代用品。
Kingston 提供重要数据保护解决方案。
适合医疗和工业应用的电源装置 (PSU) 将配备内置热管理工具,以确保稳定运行。
合适的现成即用 DC/DC 转换器可加快医疗系统电源设计,同时满足操作员、患者和系统的安全需求。