在 DigiKey 网站寻找代用品、替代品或替换件的五种方便方法
呼叫所有客户!无论您是电子工程师、采购员、创客、学生,还是兼而有之,您都应该看看这篇文章。DigiKey 提供了五种方便的方法,可以让客户很轻松地找到代用、替代或替换零件;无论该元件是寿命到期、停产、NRND(不建议用于新设计),还是只是库存不足,DigiKey 都能为您提供解决方案。
寻找代用零件的五大途径是:
- 标准参数搜索
- 产品详情页上的替代产品推荐
- 在产品详情页上查看类似产品(反向搜索)
- 对照检索工具
- myLists
电容器是我们最常见要代用的器件之一,而且恰好也是最简单的可代用器件之一,所以本文全篇将以此为例。
当我们介绍实例时,请记住,不同的元器件类型会有不同的相对重要的关键规格。请以此为指导原则,知道在评估和验证您的应用所需要器件时,应考虑应用具体的需求。
1.标准参数搜索
在这个过程中,给所寻找的零件单独拉一个屏幕会有所帮助。虽然这并非必要,但在下例中我们为原始零件拉了一个独立窗口。只要您知道哪些参数对您的应用更重要,原始零件编号就不一定是必要的。
给您要找替代品的零件拉一个新窗口后,就可以用分屏方式打开 DigiKey 的网站。下例将试图为图中零件找到一个代用品:
https://www.digikey.com/en/products/detail/nichicon/UKW2A4R7MDD/1964293
下一步是在 DigiKey 的网站上打开合适的类别。您可以使用搜索栏或在产品类别旁选择“查看全部”,然后找到正确的类别。我更喜欢第二种选择,因为根据所使用的搜索词,搜索功能会使您的选择范围过于狭窄。
每个大类别都有更小、更细的子类别。本例使用的是一个铝电解电容器。搜索 DigiKey 网站时第一步应先选择正确的类别,然后选择“现货”并点击“全部应用”,后面才开始进行常规搜索操作。因为这样将确保您只看到 DigiKey 目前有库存并可迅速发货的产品。当然,对于您知道 DigiKey 应该有但只是目前没有库存的产品,如果您愿意等待,您也可以选择“常备现货”,以获得一些更多的选择。这是第一步,在 DigiKey 网站上寻找现货产品时都可以这样操作,无论类别为何。
现在,回头看看原始零件和属性,根据元器件的类型和应用决定什么是最重要的。
在本例中,重点参数是额定电容、额定电压、安装类型和尺寸,因为它需要安装在一个现有的电路板上。因此,一次一个,按照列出的顺序选择这些参数,选择中每个参数后单击“全部应用”。有时您可以在需要的参数上让步一点,因为如果您完全按照旧参数选,可能会限制您得到的结果。这个电容器就是一个很好的例子,因为新器件的额定电压总是会比老的要高。一次调整一个,只需多花几秒钟,但会大大减轻搜索时的挫败感和头痛程度。
在选择了确定的属性之后,留下的就是一个缩小的结果列表,其中器件都将适用于应用。现在,到目前为止,如果需要的话,可以进一步缩小结果范围,但对于这种类型的元件来说,这往往没有必要。如果您在寻找 IC,这种寻找代用品的方法并不总是有效。在这种情况下,在我们网站上筛选属性之后还需要考虑引脚分配的因素。
2.产品详情页上的替代产品推荐
产品详情页的顶部或底部经常有推荐的替代品。我们看一下前面所举例子的链接(同上链接),进入页面后我们会在顶部和底部看到有提供替代品信息,如下图所示。
“直接”意味着它是制造商的直接替代品,而“升级”则表示对该零件进行了改进。在这个过程中,您可能会遇到其他类型的替代品,每一种都需要通过查询规格书来验证该产品是否适用于您的应用。
3.在产品详情页上查看类似产品(反向搜索)
使用这个方法时,您需要知道您所要代用的元器件的零件编号。使用先前的相同零件编号 (493-15522-ND),导航到产品详情页,向下滚动到产品属性部分。
同样,无论您想替换什么零件,首先要确定对您的应用最重要的参数。这里是电容、引脚间距和电压。电压可以是灵活的,所以开始按电容和引脚间距进行筛选,等到进入下一个屏幕时再按照电压缩小范围。选中参数右边的方框后,点击“查看类似”
与任何搜索一样,下一步是选择“现货”并点击“全部应用”。现在,您可以进一步缩小选择范围,先从较重要的开始,在每次选择后点击“全部应用”,就像第一个例子一样。
4.对照检索工具
对前面的例子不感兴趣?值得庆幸的是,DigiKey 打造了一个对照检索工具,可以帮上大忙的。首先,您需要登录您的 MyDigikey 帐户。登录后,在搜索栏中输入制造商的零件编号。系统会为您提供潜在的替代零件,并列出一个易于阅读、详细的比较列表,如果适用,还会提供一个引脚比较标签。在该页面上有一些选项,可以通过“现货”、“在售零件”和“排除市场”来缩小范围。如需详细了解对照检索工具,请访问我们技术论坛上关于它的文章。
5.myLists
好了,最后但绝对不是最不重要的 myLists。登录您的 MyDigikey 账户后,请从右上角的下拉标签中选择“列表”。选择“新建列表”,并给它起个名字。然后将您的零件或零件清单添加到该工具中,如果有任何停产、缺货或 NRND 零件,它会给出提示。在这个例子中,这个零件停产了,没有库存,所以在“可供货数量”下,提供的是查看替代品选项。
选择“查看替代品”后,会展开一节页面,显示找到的替代品和每一项的替代类型。这个工具还提供了一个选项,可以将某个推荐的替代品保存为已保存替代物,这在以下情况下非常有用:一个零件不是停产或 NRND,而只是缺货,或者发现某个元件足以备用。
无论您是采购员、工程师、创客,还是兼而有之,DigiKey 都能提供解决方案,帮助您找到替代元件,无论您是出于何种原因而需要。如果您在寻找元器件方面需要更多帮助,您可以随时通过我们的技术论坛与我们的技术人员联系。
![TechForum](http://www.digikey.cn/-/media/Images/Footer/TechForum2.png?la=en&ts=9efa75a7-28fd-48d1-bcf2-3300f3edfa4e)
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum