您目前登录的账户仅适用于人民币订单采购,如果您有注册过美金账户,请访问My DigiKey 并变更您的账户。
如果您没有注册过美金账户,请登出该账户并使用其他邮箱注册新账户或者以访客身份下单。
所订产品一般在 7-10个工作日 内送达中国,具体时间取决于收货地点。
最低订购金额为人民币 300 元,顺丰快递免运费配送。
当用人民币下单时,按照国际贸易条款 DDP(DigiKey 支付关税、海关费用和当地税款)方式结算。
电汇预付
更多来自全授权合作伙伴的产品
下单后,从合作伙伴发货平均需要时间 1-3 天,也可能产生额外运费。可能另外收取运费。 实际发货时间请留意产品详情页、购物车和结账页面上的说明。
国际贸易结算方式:CPT(交货时支付关税、海关费用和适用 VAT/应付税金)
有关详情,请访问帮助和支持
细化搜索
选择过滤条件
Learn how to use edge AI to extend battery life in wireless motor-monitoring applications.
This blog will dig into the RoHS and REACH regulations, their effect on electronic design engineers, and how DigiKey can help.
The latest XRP Kit adds GPIO breakouts, additional servo ports, a redesigned frame for easier assembly and is now powered by the Raspberry Pi RP2350.
在智慧农业领域,利用先进技术来优化耕作方式、提高农作物产量并减少环境影响。
高效电源和先进冷却技术的集成对于最大程度地减少用电量具有关键作用。
边缘 AI 和单片机可实现高效、可扩展的 AI 处理,在优化实时应用的同时降低成本和功耗。
Discover the Raspberry Pi 500, a powerful all-in-one computer in a keyboard. Explore specs, GPIO upgrades, and its perfect pair—the Pi Monitor.
超低延迟 (ULL) 串流器和记录器是一种先进的解决方案,集成了实时通信和数据传输功能,可将延迟降至最低。
嵌入式技术标准化组织 (SGeT) 成立了一个工作组,负责制定 Harmonized FPGA Module™(HFM,统一 FPGA 模块)标准。
人机界面 (HMI) 和网关已成为不可或缺的组成部分,实现了人与复杂系统之间的无缝互动。
了解 DigiKey Opta 培训者套件,这是一个全面且价格合理的 PLC 学习平台,用户可使用各种编程语言进行实际编程。
Renesas RRH62000-A1V 空气质量传感器模块可快速开发家庭和工业应用的环境监控设计。
RoCE 有助于系统间的直接数据传输,无需 CPU 干预,因而大大减小了延迟,提高了系统的整体性能。
随着人工智能的发展,嵌⼊式AI处理器的应用成为了其中一个关键的部分。无论是智能家居、自动驾驶、AI机器人、医疗领域等,都越来越广泛使用嵌⼊式AI处理器,对于提升人们的生活素质、便利度以及效率,都有显着的帮助。
I3C 是 I2C 串行数据接口的增强版本,设计人员可利用它实现更高的速度、更简单的布线和更大的控制灵活性。
我有个想法,用我的遥控飞机制作一架夜间飞行器。如果可以使用伺服引线能快速完成且易于维修,将是什么结果呢?
公司往往会面临独特的处理要求、外形限制等挑战。iWave 针对这些问题提供定制解决方案。
人工智能和传感器的结合在多个领域有广泛应用和迅速的发展,特别是在自动化、物联网、医疗、智能城市以及工业4.0等领域。传感器的功能是收集环境中的物理数据,例如温度、压力、光线、声音、加速度等,而人工智能则用来分析和处理这些数据,从而做出智能决策或自动反应。传感器融合与AI技术的结合,则实现了更高效率的数据分析和决策过程。
为作为父母的工程师,尤其是那些开发电子产品的工程师提供礼物创意。Raspberry Pi 是一种寓教于乐的工具,可拓展孩子的兴趣。
因为Edge AI和机器学习的计算主要发生在设备边缘,通常需要处理实时数据并在资源有限的情况下做出快速决策,因此对于硬件类型有其特殊的需求,市场上也有其相应的开发套件可供选择。开发套件能帮助开发者快速设计、测试和部署AI解决方案。这些开发套件通常包括硬件平台、软件工具和预先训练的模型,能简化开发过程。