Edge AI与机器学习的硬件类型与开发套件

作者:DigiKey Editor

因为Edge AI和机器学习的计算主要发生在设备边缘,通常需要处理实时数据并在资源有限的情况下做出快速决策,因此对于硬件类型有其特殊的需求,市场上也有其相应的开发套件可供选择。本文将为您介绍一些市面上常用于Edge AI和机器学习的硬件类型与硬件开发套件,以便于协助你们选购与加速开发流程。

Edge AI与机器学习的硬件类型与开发套件

常见的Edge AI和机器学习硬件类型

Edge AI和机器学习使用的硬件类型包括微控制器(MCU)、单板计算机(SBC)、专用AI加速器、FPGA(现场可编程逻辑门阵列)等。

1. 微控制器

在Edge AI和机器学习中,微控制器扮演着关键角色,特别是在资源有限、需要低功耗、实时计算和简单推理任务的应用场景中,可应用于传感器数据处理、边缘设备控制等,常见的选择包括ARM Cortex-M系列、ESP32、Raspberry Pi Pico等。

ARM Cortex-M系列如Cortex-M0/M3/M4/M7是业界广泛使用的低功耗微控制器,适合嵌入式系统和物联网(IoT)设备,Cortex-M4和Cortex-M7支持数字信号处理(DSP)指令集,适合进行基本的AI推理,可应用于小型机器学习推理、传感器数据处理、设备控制等。

ESP32则是由Espressif开发,内建Wi-Fi和蓝牙功能,广泛应用于IoT和边缘设备,支持TensorFlow Lite Microcontrollers,适合运行简单的机器学习模型,如语音识别和手势识别,常见于物联网应用、智能家居、可穿戴设备等。

Raspberry Pi Pico使用RP2040微控制器,为Raspberry Pi基金会的首个微控制器产品,可支持TensorFlow Lite Microcontrollers,具备双核ARM Cortex-M0+,适合入门级的Edge AI应用,如基本机器学习推理、物联网设备控制等。

STM32系列是由STMicroelectronics提供的微控制器,特别是STM32F4和STM32H7系列,支持丰富的计算资源和DSP,可支持使用Cube.AI工具来将AI模型部署到微控制器上,常应用于工业自动化、医疗设备、物联网等。

nRF52系列则是由Nordic Semiconductor开发,内建蓝牙低功耗(BLE)功能,适合低功耗应用,支持机器学习推理,常用于可穿戴设备和物联网应用,如智能穿戴、传感器融合、远程监控等。

由Renesas公司推出的Renesas RA系列支持ARM Cortex-M内核,具有强大的计算能力和低功耗特性,适合Edge AI。Renesas RX系列则使用Renesas自家内核,针对高效嵌入式应用进行优化,可使用于工业应用、智能城市、智能家居等。

Texas Instruments的MSP430以超低功耗著称,适合需要长期运行且电池供电的设备,虽然MSP430的计算能力有限,但可以处理轻量级的机器学习应用,如传感器融合、简单的边缘推理、低功耗应用等。

Arduino Nano 33 BLE则内建ARM Cortex-M4内核,支持TensorFlow Lite,适合Edge AI应用的开发者和爱好者,由于包含蓝牙功能,适合物联网和可穿戴设备开发,可应用于手势识别、语音识别、简单的推理任务。

这些微控制器因其低功耗、易于开发和与各种AI开发工具的兼容性,广泛应用于Edge AI和机器学习领域。选择合适的微控制器时,需根据应用场景的计算需求、功耗限制和数据处理要求进行考虑。

2. 单板计算机

在Edge AI和机器学习应用中,单板计算机提供了相对较高的计算能力与计算资源,以及多样化的开发环境,适合处理更为复杂的机器学习任务和推理工作,支持更高性能的AI模型,适合工业自动化和边缘设备。常见的单板计算机包括Raspberry Pi、NVIDIA Jetson Nano、BeagleBone Black等。

Raspberry Pi系列中的Raspberry Pi 4是最受欢迎的单板计算机之一,具有ARM Cortex-A72 64位处理器和多核处理能力,支持TensorFlow Lite、PyTorch等AI开发框架,能够运行轻量级的机器学习模型,适合应用于图像识别、语音处理和智能物联网设备,可应用于小型物联网设备、智能家居、AI辨识应用等。

NVIDIA Jetson系列相当受到市场欢迎,其中的Jetson Nano是针对入门级AI应用,配备128核的NVIDIA Maxwell GPU,支持TensorFlow、PyTorch和NVIDIA自家的深度学习软件开发套件(SDK),适合运行较大的AI模型。Jetson Xavier NX则提供更高的计算能力,拥有384个CUDA内核和48个Tensor内核,适合需要高效推理的应用。Jetson Orin则适合高阶AI和边缘计算应用,拥有更强大的GPU和AI加速功能。NVIDIA Jetson系列可应用于自主机器人、智能监控系统、医疗设备等。

Google Coral Dev Board内建Google Edge TPU,专为高效、低功耗的AI应用设计。TPU是专门用于加速深度学习推理的处理器,适合TensorFlow Lite模型,能够处理图像分类、对象检测等AI任务,并且功耗非常低,可应用于物联网设备、智能城市应用、图像和语音识别等。

BeagleBone Black则使用AM335x 1GHz ARM Cortex-A8处理器,支持Linux,具备较高的扩展性,虽然性能不如Raspberry Pi和Jetson系列,但它的开源硬件和软件支持使其非常灵活,适合初学者和开发者使用,可应用于工业自动化、嵌入式系统、智能城市应用等。

这些单板计算机依据不同的计算能力、功耗需求和AI开发框架支持,适合各种Edge AI和机器学习应用场景。选择合适的单板计算机需考虑AI模型的复杂度、资源需求以及功耗等因素。

3. 专用AI加速器

在Edge AI和机器学习应用中,专用AI加速器(AI Accelerators)则可提供专门用来加速深度学习推理和其他AI工作负载的硬件设备,这些加速器可以显著提高计算效率,同时降低功耗,以支持深度学习模型,适用于边缘设备的高效率推理。常见的专用AI加速器包括Intel Movidius Myriad X、Google Coral Edge TPU、NVIDIA Jetson Xavier NX等。

Google的Edge TPU是专门为边缘设备设计的AI推理加速器,能够高效处理TensorFlow Lite模型,尤其适合图像识别、对象检测等任务,可支持每秒进行数兆次计算(TOPS),且功耗极低,适合物联网设备和其他资源受限的应用,如图像分类、语音识别、智能监控系统等。其可提供Coral Dev Board和Coral USB Accelerator开发套件,可轻松地将Edge TPU集成到各种嵌入式系统中。

NVIDIA的Jetson系列专注于提供GPU加速,特别适合于边缘设备的AI计算,每个Jetson模块都搭载了CUDA内核和Tensor内核,用来加速AI模型推理,其支持完整的NVIDIA开发工具生态,如TensorRT、CUDA和深度学习SDK,适合运行复杂的深度学习模型和计算密集型应用,如自主机器人、医疗诊断、智能工厂。其提供Jetson Nano、Jetson Xavier NX、Jetson Orin开发套件,从入门级到高阶应用都有对应的硬件。

Intel Movidius Myriad X是一款高度专用的视觉处理单元(VPU),针对图像识别和其他AI推理工作进行优化,集成了神经计算引擎(NCE),能加速深度学习推理,同时支持低功耗的应用。这款VPU被广泛应用于无人机、智能相机和机器人,可应用于对象识别、智能监控、计算机视觉应用。其开发套件Intel Neural Compute Stick 2是一款便捷的USB加速器,允许开发者将Myriad X集成到嵌入式系统中。

Xilinx AI Engine(Vitis AI)是Xilinx FPGA和AI引擎,支持高度灵活的AI推理加速,特别适合需要高度可定制的应用场景,如工业控制和汽车自动驾驶,Vitis AI开发平台针对Xilinx FPGA进行优化,能加速各种神经网络模型,并提供极高的性能和灵活性,可应用于自动驾驶、边缘计算、医疗图像处理。开发套件是Zynq UltraScale+ MPSoC和Alveo加速卡,可在各种高效嵌入式系统中部署AI模型。

Apple开发的Neural Engine(ANE)是其移动设备(如iPhone和iPad)中的专用AI加速器,用来加速机器学习推理,特别是在iOS生态系统中执行高效的本地AI模型,可提供每秒数万亿次计算,并针对苹果自家的AI框架(如Core ML)进行深度优化,可应用于增强现实(AR)、图像处理、语音识别。开发套件中的Apple Core ML框架和Xcode开发环境深度集成,适合开发者进行移动AI应用的开发。

Kneron KL520是一款低功耗AI加速器,专为边缘设备设计,支持深度学习推理的加速,适合物联网和智能家居设备,支持多种神经网络架构如CNN和RNN,并针对低功耗应用进行优化,可应用于图像处理、智能摄像机、语音识别。Kneron提供多种开发模块和工具,使得开发者可以轻松地集成AI加速功能。

Huawei的Ascend 310是一款AI专用加速芯片,针对移动设备和边缘设备进行AI推理优化,特别是在智能城市和自动驾驶等应用中,可提供高效、低功耗的AI推理能力,并支持多种神经网络框架,可应用于智能城市、边缘计算、自动驾驶,其采用基于Ascend 310的Atlas 200开发模块,是常见的Edge AI开发套件。

这些专用AI加速器根据性能、功耗和应用需求的不同,提供了多种选择。它们在Edge AI和机器学习的应用中,能够显著提升推理速度,减少计算资源消耗,并且在不同的硬件和软件环境中提供灵活的开发支持。选择合适的AI加速器取决于具体的应用需求,例如计算性能、功耗以及目标平台的限制。

4. FPGA

在Edge AI和机器学习应用中,FPGA(Field-Programmable Gate Array,现场可编程逻辑门阵列)提供了高度灵活和可配置的硬件加速能力,特别适合那些需要在边缘进行高效率AI推理的应用,可进行实时数据处理和推理。与GPU或专用AI加速器不同,FPGA能够根据特定任务进行硬件层面的优化,从而实现低延迟和高能效比,常用于Edge AI计算的FPGA包括Xilinx Zynq、Intel Stratix等。

Xilinx是FPGA市场的领导者之一,其提供的FPGA解决方案专门针对人工智能和机器学习应用进行了优化,尤其是Zynq UltraScale+ MPSoC和Versal ACAP系列。Xilinx FPGA提供了Vitis AI开发平台,能够加速深度学习推理,并支持各种框架如TensorFlow和Caffe。Zynq UltraScale+ MPSoC结合了ARM处理器与可编程逻辑,提供灵活的计算平台,适合嵌入式和边缘设备。Versal ACAP是一种自适应计算加速平台,结合了FPGA的灵活性和专用AI加速功能,适合高效AI应用如自动驾驶、智能医疗、工业自动化、智能城市。开发工具包括Vitis AI、Vivado、TensorFlow Lite for Microcontrollers。

Intel并购了Altera,进一步扩展其在FPGA领域的影响力。Intel FPGA(如Arria和Stratix系列)针对AI和边缘计算进行了优化,特别是Intel的OpenVINO工具套件支持FPGA上的AI推理加速。Arria 10 GX FPGA是中高阶FPGA,提供高效和灵活性,适合高效计算应用。Stratix 10系列适合更高阶的应用,支持复杂的神经网络推理任务。其支持OpenVINO工具套件,可以加速如TensorFlow、Caffe等模型的推理过程,可应用于高效边缘计算、深度学习推理、视觉处理、网络边缘应用。开发工具包括Intel OpenVINO、Quartus Prime、TensorFlow Lite。

Lattice Semiconductor的FPGA是针对低功耗和小尺寸应用而设计,尤其是其ECP5和iCE40系列,适合边缘AI设备和物联网应用。iCE40 UltraPlus是一款超低功耗FPGA,适合用于需要极低功耗的物联网设备、智能家居应用等。ECP5系列支持神经网络推理加速,适合Edge AI设备,并且与TensorFlow Lite for Microcontrollers集成,适合小型机器学习模型的推理,如物联网设备、可穿戴设备、边缘设备的AI推理。开发工具有Lattice Diamond、Radiant、TensorFlow Lite。

QuickLogic提供的FPGA以低功耗著称,特别是其针对AI和边缘推理优化的产品。其QuickAI平台专门为边缘设备提供灵活的AI加速解决方案。QuickAI开发平台基于其低功耗的FPGA,能够加速边缘设备上的神经网络推理,并支持物联网和智能传感器应用,可支持神经网络加速,并且能够在能量受限的设备中进行高效计算,可应用于智能传感器、智能家居、工业物联网,开发工具有QuickLogic开发套件、SensiML工具集。

Microchip的FPGA(前身为Microsemi)提供了低功耗和高安全性解决方案,尤其是其PolarFire系列,适合于Edge AI和深度学习应用。PolarFire FPGA是一款低功耗、高安全性的FPGA,能够在功耗受限的情况下实现高效的AI推理。其支持开源工具,如OpenVINO和TensorFlow Lite,用于加速AI应用,如工业自动化、智能医疗设备、Edge AI设备。开发工具包括Libero SoC、PolarFire SoC开发套件。

FPGA可以根据不同的AI模型和应用进行高度定制,适合于不同场景中的专用AI加速任务,具有灵活性,且由于FPGA的硬件级别并行处理能力,可以实现极低的延迟,这在实时AI推理中尤为重要,并使其在Edge AI计算中具有更高的效能与功耗比,FPGA的适应性强,可能够灵活应对不同的应用需求,从物联网设备到高效计算平台,适合各种不同的边缘应用场景。

FPGA是Edge AI和机器学习应用中的理想硬件平台,特别适合那些需要高度灵活、低功耗、高效能的场景。Xilinx、Intel、Lattice等公司提供的FPGA平台,结合专门的AI开发工具,使得FPGA能够在边缘环境中处理复杂的深度学习模型和AI推理任务。选择合适的FPGA平台应根据应用需求、资源限制和功耗考虑进行决策。


常见的Edge AI和机器学习开发套件

在Edge AI和机器学习领域,开发套件能帮助开发者快速设计、测试和部署AI解决方案。这些开发套件通常包括硬件平台、软件工具和预先训练的模型,能简化开发过程。以下是一些常见的Edge AI和机器学习开发套件。

1. 入门级开发套件

Arduino Nano 33 BLE Sense这款开发板由Arduino提供,内建了多种传感器,特别适合使用TensorFlow Lite for Microcontrollers进行开发。Arduino Nano 33 BLE Sense采用ARM Cortex-M4 32位、64 MHz的主处理器,具有256 KB SRAM内存,内建的传感器包括加速度计、陀螺仪、磁力计、温度计、气压计、湿度计和光传感器。开发者可以通过Arduino IDE将TensorFlow Lite模型部署到开发板上,用于智能感应设备、图像分类、语音识别、手势识别、环境监测等应用。

2. 中级开发套件

MCX N系列微控制器是由NXP半导体推出的新一代低功耗微控制器系列,专为物联网、智能家居、工业控制等应用设计。该系列具备强大的处理性能和节能特性,并且支持安全功能,使其成为嵌入式AI和边缘计算的理想选择。MCX N系列微控制器具有高效能,基于ARM Cortex-M33内核,支持浮点计算和DSP扩展,低功耗设计适合电池供电的应用,支持多种省电模式,在安全性上支持NXP TrustZone技术,内建加密加速器,支持安全引导和安全存储,具有灵活的扩展性,提供多种通信接口,如I2C、SPI、UART和CAN,适合各类应用。MCX N系列开发套件则包括NXP MCX N1110-EVK开发板、NXP MCX N1040-EVK开发板、NXP MCX N9xx-EVK开发板等,开发环境和工具则有MCUXpresso IDE、MCUXpresso SDK,以及加密和安全功能的软件支持,包括TrustZone和加密加速器的API等安全工具。

Wio Terminal是Seeed Studio推出的一款多功能开发套件,基于ATSAMD51内核,专为物联网、机器学习、Edge AI和嵌入式系统设计。它是一款结合了多种传感器、显示器、无线通信模块的开发平台,适合快速原型设计和开发智能应用。Wio Terminal的内核处理器为ATSAMD51P19,基于ARM Cortex-M4F架构,主频可达120 MHz,支持浮点计算,以及192 KB RAM、4 MB闪存,足够进行嵌入式应用的开发,具有2.4吋LCD TFT屏幕,分辨率为320x240,便于显示实时数据和图形接口,内建环境光传感器、加速度计、温度和湿度传感器,便于进行环境监控和感知,支持内建Wi-Fi和蓝牙模块,适合IoT和无线连接应用。Wio Terminal提供多种I/O接口,包括40-pin GPIO、I2C、SPI和UART接口等,便于外接其他传感器和模块。支持Arduino和MicroPython,还支持TensorFlow Lite和Edge Impulse来进行Edge AI和机器学习开发。

Seeed Studio的XIAO ESP32S3 Sense则是一款超小型开发套件,专为Edge AI和物联网设计,集成了ESP32-S3芯片,提供强大的计算能力和多种传感器,非常适合物联网应用和AI开发者使用。该开发套件强调小尺寸、低功耗和高效能,支持Wi-Fi和蓝牙双模通信,并具备Edge AI加速功能。其内核处理器采用ESP32-S3,是双核的Xtensa LX7 32位处理器,主频可达240 MHz,内建AI加速器,支持矢量指令集,专为AI模型运行进行优化,以提升推理效能。内存为512 KB SRAM,支持外部8 MB PSRAM,支持Wi-Fi 802.11 b/g/n和Bluetooth 5.0 LE,内建IMU 6轴陀螺仪和加速度计与PDM麦克风,适合语音识别、手势识别和动作跟踪等应用,并支持Arduino IDE、MicroPython、Espressif SDK、TensorFlow Lite等开发工具。

Raspberry Pi 4 Model B是Raspberry Pi基金会推出的高性能单板计算机,专为教育、物联网、嵌入式系统和边缘计算应用设计。这款开发板具备更快的处理器、更多的内存和丰富的接口,是目前Raspberry Pi系列中性能最强的一款,适合用于从学术研究到工业应用的各种场景。Raspberry Pi 4 Model B的处理器采用Broadcom BCM2711,四核ARM Cortex-A72(ARMv8)64位处理器,主频1.5GHz,提供多个内存选项,包括2 GB、4 GB、8 GB LPDDR4 SDRAM,可满足不同工作负载的需求,支持双4K显示输出,通过两个micro-HDMI埠可以同时连接两个显示器,支持4Kp60分辨率,板载千兆以太网,同时支持2.4GHz和5GHz双频Wi-Fi 802.11ac,以及蓝牙5.0,提供2个USB 3.0和2个USB 2.0埠,支持高速存储和外设连接,可通过microSD卡进行操作系统和数据存储,具有40-pin GPIO接口,支持各种外设、模块和传感器的扩展,适合原型设计和开发。在开发上支持Raspberry Pi OS官方的操作系统,还支持Ubuntu、Windows 10 IoT Core等多种操作系统,以及Python、TensorFlow Lite开发环境。

3. 高阶开发套件

MAX78000评估板是Maxim Integrated(现为Analog Devices)推出用于评估MAX78000微控制器的开发板。MAX78000是一款专为低功耗神经网络处理设计的AI微控制器,集成了ARM Cortex-M4F内核和一个专用的神经网络加速器,适合Edge AI应用,如图像识别、语音识别和其他需要实时处理的应用。MAX78000评估板搭载了一个专用的神经网络加速器,支持多种神经网络架构(如CNN),能够在超低功耗下高效运行AI推理工作负载,内存为512 KB SRAM,存储空间为2 MB闪存。开发上可支持MAX78000 SDK,以及TensorFlow Lite、PyTorch生成的模型,并且有专门的工具来将这些模型转换为MAX78000可以运行的格式。此外,还支持GCC编译工具链和Maxim的IDE,适合专业开发者使用。

STM32F7 Discovery评估板是STMicroelectronics推出的功能强大的开发板,专为基于STM32F7系列微控制器的开发和原型设计而设计。STM32F7系列微控制器具有基于ARM Cortex-M7内核的高效能,适合应用于物联网、工业控制、多媒体处理和嵌入式系统等领域。评估板上搭载STM32F746NGH6微控制器,运行频率高达216 MHz,提供强大的计算能力,具有1 MB闪存和340 KB SRAM,满足大多数嵌入式应用对内存的需求,配备一个4.3英寸的TFT LCD电容式触摸屏幕(480x272分辨率),板载数字MEMS麦克风、音频编译码器、耳机插孔,集成以太网接口,支持有线网络通讯。开发上可支持STM32CubeMX ST官方提供的配置工具,以及STM32CubeF7,还有FreeRTOS和其他实时操作系统(RTOS),适合多任务处理的应用场景。STM32F7 Discovery评估板支持多种开发环境,包括STM32CubeIDE、Keil MDK、IAR Embedded Workbench等,板载显示和触摸面板支持TouchGFX,用于开发嵌入式GUI应用。

4. 专家级开发套件

NVIDIA Jetson Nano开发套件是一款专为嵌入式人工智能应用设计的低功耗开发平台,适合在边缘设备上进行高效率的AI推理和深度学习应用。这款开发套件提供了高性能的GPU计算能力,支持TensorFlow、PyTorch等深度学习框架,适合应用于物联网、机器人、自主设备和智能视频分析等领域。板载NVIDIA Maxwell架构的GPU,拥有128个CUDA内核,64位四核ARM Cortex-A57处理器,以及4 GB LPDDR4 RAM,支持microSD卡插槽做为主要存储设备,拥有丰富的接口包括USB 3.0、HDMI、DisplayPort、CSI相机界面、GPIO、I2C、SPI等,具备千兆以太网接口。软件支持NVIDIA JetPack SDK,支持TensorFlow、PyTorch、Caffe、MXNet等常用的深度学习框架,支持视频编码和解码功能。

Himax WE-I Plus评估板是一款专门设计用于Edge AI应用的开发板,适合在资源有限的环境下执行AI任务。这款开发板面向低功耗的嵌入式系统设计,能够运行机器学习模型,特别是适合在电池供电的设备上进行实时的数据处理和AI推理。Himax WE-I Plus评估板主要应用于物联网、智能家居、可穿戴设备等需要低功耗的应用场景。Himax WE-I Plus评估板搭载Himax HX6537-A SoC,这是一个专为Edge AI设计的低功耗处理器,内建AI加速器,提供512 KB SRAM和2 MB闪存,板上集成了多个传感器,包括加速度计、陀螺仪、数字麦克风等,并特别针对电池供电的设备设计。软件支持TensorFlow Lite for Microcontrollers、Himax SDK,其RISC-V架构提供了灵活的开发环境,并且能够充分利用板上的硬件资源来执行AI推理。

5. 其他产品

除了上述的开发套件之外,还有像是TensorFlow开发板、FPGA板等产品,像是SparkFun Edge开发板、Adafruit TensorFlow Lite Kit、Espressif ESP32、Micro v2、Nordic nRF52840 DK等,以及Google Coral、Intel Neural Compute Stick 2、OpenMV Cam H7、Kneron KL520 AI开发板、Huawei Atlas 200开发模块,还有针对FPGA架构的Xilinx Kria KV260 Vision AI Starter Kit等,产品种类众多,可提供开发者更多样化的选择。


开发套件 处理器/内核 主要特色 无线功能 传感器 AI支持 适用领域
Arduino Nano 33 BLE Sense SAMD21 Cortex-M0+ 多传感器集成、低功耗、支持 Arduino IDE BLE IMU、环境光、温湿度、麦克风 支持TensorFlow Lite for Microcontrollers 物联网、智能家居
MCX N系列微控制器 多核微控制器 低功耗、高效能,针对AI推理优化 依据不同型号而定 可扩展外接传感器 提供硬件加速AI推理 Edge AI、嵌入式系统
Wio Terminal SAMD51 Cortex-M4 内建显示器、丰富 I/O接口,适合物联网开发 Wi-Fi、BLE、LoRa 加速度计、光传感器、麦克风 支持TinyML、Edge AI应用 物联网、教育开发
XIAO ESP32S3 Sense ESP32-S3(双核) 小型化设计,集成多传感器,支持AI模型运行 Wi-Fi、BLE IMU、麦克风 支持TensorFlow Lite和深度学习框架 可穿戴设备、语音识别
Raspberry Pi 4 Model B Quad-core ARM Cortex-A72 高性能、丰富接口、强大社区支持 Wi-Fi、BLE、以太网 需外接 支持TensorFlow、PyTorch等AI平台 工业自动化、边缘计算、多媒体处理
MAX78000评估板 MAX78000(ARM Cortex-M4 + CNN加速器) 低功耗AI加速,适合实时视觉应用 - 外部接口支持 CNN加速,支持TensorFlow Lite 计算机视觉、物联网
STM32F7 Discovery评估板 ARM Cortex-M7 高性能 MCU,内建TFT显示屏和触摸功能 需外部模块 外部接口支持 支持深度学习、机器学习应用 工业控制、图形接口开发
NVIDIA Jetson Nano开发套件 Quad-core ARM Cortex-A57 + 128-core Maxwell GPU 强大GPU加速,专为AI推理和深度学习设计 需外部模块 外部接口支持 支持TensorFlow、PyTorch、Caffe等框架 计算机视觉、Edge AI、机器学习
Himax WE-I Plus评估板 Himax HX6537-A SoC 低功耗AI加速,内建多传感器,专为Edge AI设计 - 加速度计、陀螺仪、麦克风 支持TensorFlow Lite for Microcontrollers 可穿戴设备、语音/手势识别

上述几款常见的开发套件涵盖了各种嵌入式AI应用,从小型的物联网节点、低功耗AI设备,到高性能的多媒体处理与机器学习系统。开发者可以根据需求选择合适的开发板,无论是需要轻量的物联网传感应用,还是高性能的AI推理工作。


结语

在当今快速发展的科技环境中,Edge AI与机器学习的硬件类型与开发套件日益受到重视。这些技术不仅能够提升数据处理效率,还能减少延迟和带宽消耗,让智能应用更加灵活和高效率。从小型化的微控制器到高性能的GPU加速平台,各种开发套件提供了多样的选择,适应不同的应用需求与场景。

这些开发套件的广泛应用涵盖了物联网、智能城市、智能家居、计算机视觉等领域,使得边缘计算成为可能。随着技术的进步,未来的硬件将更加专注于低功耗、高效及易于开发的特性,进一步促进Edge AI和机器学习的发展。无论是初学者还是专业开发者,选择合适的硬件平台和开发套件,都将为创新提供强有力的支持,推动智能技术向更高水平发展。

此外,您还可以参考我们另一篇针对人工智能和机器学习以及Edge AI的概念与应用的介绍,还有一篇关于嵌入式机器学习的应用特性与软件开发环境的文章,未来我们还将为您介绍更多关于Edge AI与机器学习的传感器产品,敬请期待。您也可以到以下的DigiKey网页来进一步了解与Edge AI相关的专业技术与解决方案: https://www.digikey.cn/zh/application-technology/edge-ai


更多相关技术前沿与精选内容

  • 如何将 Seeed 板添加到 Arduino IDE
  • 使用 Machinechat 和 MQTT 设置一个 Wio Terminal 作为远程室外空气质量监测显示器
  • 边缘计算 Edge Computing 和人工智能 AI 如何引领技术革命
  • 用树莓派、PyPortal Titano和machinechat JEDI One设置和测试MQTT broker服务器
  • LattePanda高性能AI开发板系列功能解析及示例
  • 机器学习是否为黑客攻击工业系统打开了方便之门?
  • 为什么以及如何将 Efinix FPGA 用于 AI/ML 成像 — 第 1 部分:入门指南
  • 免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。

    精选产品

    图片制造商零件编号描述可供货数量价格查看详情
    ARDUINO NANO 33 BLE SENSE NO HDRABX00069ARDUINO NANO 33 BLE SENSE NO HDR49 - 立即发货
    1 : ¥334.92
    散装
    查看详情
    ARDUINO NANO 33 BLE SENSE W/ HDRABX00070ARDUINO NANO 33 BLE SENSE W/ HDR297 - 立即发货
    1 : ¥359.73
    散装
    查看详情
    FREEDOM MCXN947 EVAL BRDFRDM-MCXN947FREEDOM MCXN947 EVAL BRD197 - 立即发货
    1 : ¥202.77
    查看详情
    EVALUATION KIT FOR MCX N54 MCUSMCX-N5XX-EVKEVALUATION KIT FOR MCX N54 MCUS13 - 立即发货
    1 : ¥1,296.93
    查看详情
    WIO TERMINAL ATSAMD51 +RTL8720DN102991299WIO TERMINAL ATSAMD51 +RTL8720DN47 - 立即发货
    1 : ¥248.09
    散装
    查看详情
    XIAO ESP32S3 SENSE113991115XIAO ESP32S3 SENSE279 - 立即发货
    1 : ¥115.69
    散装
    查看详情
    SBC 1.4GHZ 4 CORE 1GB RAMSC0073SBC 1.4GHZ 4 CORE 1GB RAM11569 - 立即发货
    1 : ¥289.44
    散装
    查看详情
    SBC 1.2GHZ 4 CORE 1GB RAMSC0022SBC 1.2GHZ 4 CORE 1GB RAM5707 - 立即发货
    1 : ¥289.44
    散装
    查看详情
    SBC 900MHZ 4 CORE 1GB RAMSC1029SBC 900MHZ 4 CORE 1GB RAM2373 - 立即发货
    1 : ¥289.44
    散装
    查看详情
    SBC 1.5GHZ 4 CORE 2GB RAMSC0193(9)SBC 1.5GHZ 4 CORE 2GB RAM3197 - 立即发货
    1 : ¥372.13
    散装
    查看详情
    SBC 1.5GHZ 4 CORE 4GB RAMSC0194(9)SBC 1.5GHZ 4 CORE 4GB RAM5585 - 立即发货
    1 : ¥454.83
    散装
    查看详情
    SBC 1.5GHZ 4 CORE 8GB RAMSC0195(9)SBC 1.5GHZ 4 CORE 8GB RAM3711 - 立即发货
    1 : ¥620.22
    查看详情
    SBC 1.5GHZ 4 CORE 2GB RAMSC0400ITSBC 1.5GHZ 4 CORE 2GB RAM147 - 立即发货
    1 : ¥893.12
    散装
    查看详情
    SBC 1.5GHZ 4 CORE 1GB RAMSC0192(9)SBC 1.5GHZ 4 CORE 1GB RAM0 - 立即发货
    1 : ¥289.44
    散装
    查看详情
    MAX78000 FEATHER BOARDMAX78000FTHR#MAX78000 FEATHER BOARD203 - 立即发货
    689 - 厂方库存
    1 : ¥279.76
    查看详情
    DISCOVERY STM32 F7 EVAL BRDSTM32F746G-DISCODISCOVERY STM32 F7 EVAL BRD801 - 立即发货
    1 : ¥475.50
    查看详情
    DISCOVERY STM32F769 EVAL BRDSTM32F769I-DISCODISCOVERY STM32F769 EVAL BRD191 - 立即发货
    1 : ¥731.04
    散装
    查看详情
    DISCOVERY STM32F723 EVAL BRDSTM32F723E-DISCODISCOVERY STM32F723 EVAL BRD29 - 立即发货
    1 : ¥332.94
    散装
    查看详情
    OKDO NANO C100 DEVELOPER KITOKDO C100 DEV KITOKDO NANO C100 DEVELOPER KIT25 - 立即发货
    1 : ¥1,778.47
    查看详情
    NVIDIA JETSON ORIN NANO DEV KIT102110839NVIDIA JETSON ORIN NANO DEV KIT0 - 立即发货
    1 : ¥4,951.87
    散装
    查看详情

    关于此作者

    DigiKey Editor