文章和博客

Image of Embedded Board Thermal Management Solutions 嵌入式电路板热管理解决方案 发布日期:2024-09-05

热管理技术对于使设备保持最佳工作状态至关重要。电子技术的进步推动了创新技术的发展。

The Chemistry of Heatsinks The Chemistry of Heatsinks

Explore the essential role of heat sinks in electronics, from their materials and design considerations to their impact on device performance and longevity.

Image of Understanding Thermal Challenges in EV Charging Applications 了解电动汽车充电应用中的发热挑战 发布日期:2024-03-13

随着电动汽车成为主要的交通工具,电池续航能力和更快的充电速度等因素将在全球经济中发挥关键作用。

Image of High-Performance Cooling: How Diagonal Compact Fans are Changing the Game 高性能冷却:紧凑型对角线风扇是如何改变游戏规则的 发布日期:2024-02-08

具有离心风扇特性的紧凑型轴流风扇是热管理领域的一项创新。

Image of A Novel Approach to Implementing Precise, Low-Power, and Compact Temperature Monitoring 实施精确、低功耗、紧凑型温度监测的新方法 发布日期:2023-10-18

如何使用带有正温度系数热敏电阻的专用 IC,实现精确、低功耗、节省空间的温度监测。

Image of DigiKey Partners with GroupGets to Help Startups GetMade DigiKey 与 GroupGets 合作,帮助初创企业 GetMade

DigiKey 与 GroupGets 合作,帮助初创企业 GetMade!这种合作关系将帮助那些离成功众筹只有一步之遥的初创企业。

Common Methods to Protect Electronics Projects from Water and Dust Common Methods to Protect Electronics Projects from Water and Dust

This article discusses various methods to water- and dust-proof electronics projects to protect them against taking damage from the environment.

Image of Don’t Forget About Thermal Interface Materials 不要忽视热界面材料 发布日期:2023-05-02

热界面材料 (TIM) 在为风扇、散热器和珀尔帖元件提供最佳性能方面是最重要的。

Image of Five Convenient Ways to Locate a Cross, Sub, or Replacement on Digi-Key's Website 在 DigiKey 网站寻找代用品、替代品或替换件的五种方便方法

要找到一个停产零件的同等产品可能很困难。然而,DigiKey 网站提供了一些工具,可以帮助您快速、方便地找到零件的代用品。

Image of Fan-Driven, Forced-Air Cooling: Push Air In Or Pull It Out? 采用风扇进行强制风冷:将空气吹入还是抽出?

用风扇冷却电子设备已是标准技术,但是把空气吹入还是抽出被冷却组件?

Image of How to Rapidly Deploy Edge-Ready Machine Learning Applications 如何快速部署边缘就绪的机器学习应用 发布日期:2022-08-04

NXP 的 i.MX RT1170 跨界 MCU 以及相关的评估板和软件工具大幅简化了边缘机器学习的实现。

Image of How to Select and Apply Board-Mounted DC/DC Converters in Medical Systems 如何在医疗系统中选择和应用板安装 DC/DC 转换器 发布日期:2022-06-28

合适的现成即用 DC/DC 转换器可加快医疗系统电源设计,同时满足操作员、患者和系统的安全需求。

轴流式风扇和离心式风扇之比较 发布日期:2022-03-22

轴流式和离心式风扇的基本工作原理、常见应用和用途以及各自优缺点概述。

如何利用散热片和填隙材料优化热管理 发布日期:2022-02-02

使用填隙材料和散热片导热界面材料为电子器件设计最佳冷却解决方案。

航天飞机隔热瓦与惊悚事件毫不相干

历史记载不太可能将 Ron Hunkeler 与他在隔热瓦方面的工作联系起来,而更有可能关注他奇特的童年。

Choosing the Right Enclosure for Your Electronics Project Choosing the Right Enclosure for Your Electronics Project

There are many options available when selecting how best to house your electronics project. This blog will help you determine your "best case" scenario.

热管理介绍 发布日期:2021-12-14

由于市场对电子系统的要求越来越高,理论上规定了用于冷却部件的三种热量传递方式:传导、对流和辐射。

Image of NeuronicWorks Inc.'s logo NeuronicWorks Inc. 问答

简要讨论加拿大 NeuronicWorks 工程设计公司及其提供的服务。

The Raspberry Pi 4 Just Got a Little Cooler The Raspberry Pi 4 Just Got a Little Cooler

A case fan is now available for the Raspberry Pi 4 Official case to keep the Pi cool under heavy load. This article provides details about this new product.

如何保持低温:散热器选择和应用基础 发布日期:2020-11-18

精心选择散热器,降低元器件温度并提高可靠性。