热管理介绍

作者:Jeff Smoot 是 Same Sky 应用工程和运动控制部门副总裁

电子系统的密度越来越大,温度也越来越高,这意味着许多系统将需要采用某种方法来管理热量。虽然并不是每项设计都需要开发热管理解决方案,但要避免关键部件因温度升高而损坏,设计人员对热量产生、移动和消除的基本理解是至关重要的。最后,热管理需要在早期设计阶段就加以考虑,而不是在最终设计中作为一个创可贴式的解决方案。

热管理基础知识

由于市场对电子系统的要求越来越高,理论上规定了用于部件冷却的三种热量传递方式:传导、对流和辐射。

在传导方式下,通过两个物体之间的物理接触转移热能,其中较冷的物体自然地从较热的物体中吸取能量,也许传导是最有效的能量传递方法。一般来说,这种方法只需要最小的表面积就能传递最大的能量。

现实中的热传导图片图 1:现实中的热传导图片:(图片来源:Same Sky

第二,对流通过空气的运动重新分配热能。当较冷的空气流经较热的物体时,会从物体上吸收热量,并在继续流过设备时将热量带走。这种方法可以通过自然空气对流或风扇强制空气对流来完成。

现实中的对流图片图 2:现实中的对流(图片来源:Same Sky)

第三,辐射是以电磁波形式的发射能量。相对而言,这种方法相当无效,而且在大多数热计算中都会被忽略,因为这种方式通常只适用于真空应用,真空条件下不可能选择传导或对流。从原理上讲,辐射是通过热粒子振动时产生的电磁波来传递热量的。

现实中的辐射图片图 3:现实中的辐射。(图片来源:Same Sky)

虽然不是上述三个基本热学概念之一,但也有必要提及热阻或热阻抗,这个参数可以用来量化物体之间的热传递效果,且在进行热管理解决方案设计时被广泛使用。简单地说,热阻抗越低,能量传递就越好。利用热阻抗和给定的环境温度,可以准确地计算出在达到一定温度之前能够耗散多少功率。

热管理基础组件

常见的电子系统冷却方法有三种:散热器、风扇和珀尔帖模块。以上每种器件都可单独使用,但如果组合使用时,可以达到更优的散热效果。

散热器有许多形状和尺寸选择。散热器用来提高对流冷却效果,具体方法是减少其所连接的设备和冷却介质(通常是空气)之间的热阻抗。散热器通过增加对流表面积来实现这一点,而且采用热阻抗低于典型半导体的材料制成。散热器成本很低,几乎从不发生故障或磨损,但往往会增加其所冷却的电子系统的体积。作为一种无源组件,散热器通常与风扇组合使用,以便更有效地将消散的热能从系统中移走。风扇或风机在散热器上形成稳定的新鲜冷空气流,以保持散热器和冷却空气之间的温差,从而确保持续有效的热传递。

风扇和风机有各种形状和尺寸,并提供各种不同的功率选择。产生气流的能力就是其关键的技术规格,通常以立方英尺/分钟 (CFM) 为单位。有些风扇和风机带有控制器,因此可以作为基于反馈的控制系统的一部分用来调节转速,以符合当前的冷却需求。风扇有助于改善冷却,但设计时要考虑风扇需要电源,有时还需要控制电路。与散热器相比,风扇也可能产生噪音,包含活动部件,因此更容易发生故障。

珀尔帖器件是利用珀尔帖效应将热量从模块的一侧传递到另一侧的半导体元件。为了移动热量,必须向珀尔帖设备提供能量,这实际上增加了系统的热量,所以它们最好与散热器和风扇一起使用。不过,珀尔帖模块可以实现精确的温度调节,可以将设备冷却到环境温度以下。像散热器一样,帕尔贴器件中没有活动部件,所以这种器件本身灵活、坚固,但同样可能需要与风扇、散热器和控制电路一起使用,从而增加成本和复杂性。由于这些原因,珀尔帖模块通常只用于最苛刻的应用,例如从元器件密集的电子系统中心吸收热能。

计算热能需求

无论最终的设计要求是什么,都可采用公认的方法为电子系统设计有效的冷却解决方案。为了方便说明工程师如何创建完整的热管理解决方案,本文采用了一个假设性问题和解决方案:

在本例中,我们将使用一个稳定状态下可产生 3.3 W 热量的 10 mm × 15 mm 封装器件。该器件的工作环境温度为 50℃,理想工作温度为 40℃。该系统任何部分的温度都不应超过 100℃。

珀尔帖模块的性能图图 4 :CP2088-219 规格书中珀尔帖模块的性能图(图片来源:Same Sky

这些技术规格意味着需要使用珀尔帖模块将设备温度降至环境温度以下。Same Sky 提供 CP2088-219 器件,这是一种微型珀尔帖模块,可以消除 3.3 W 的热能并为设备降温,使其温度比环境温度低 10℃。珀尔帖模块使用 SF600G 固定到设备上,这是一种热界面材料 (TIM),可以减少设备和冷却器之间的热阻抗。CP2088-219 的规格书(图 4)显示,珀尔帖模块在 2.5V 电压下需要 1.2 A 电流,这意味着该模块运行时会给系统增加 3W 的热能。

为了从珀尔帖模块中移除总共 6.3 W 的热能,在模块另一侧安装了散热器(HSS-B20-NP-12),同样使用 SF600G TIM 作为热界面。TIM 的面积为 8.8 mm × 8.8 mm,热阻略低于 1.08℃/W。

散热器的热阻为 3.47°C/W,假设该散热器上的气流为 200 直线英尺每分钟 (LFM)。

这将使得 TIM 和散热器组合的总热阻达到 4.55℃/W。

为了提供 200LFM 稳定气流,可使用 CFM-25B 系列 风扇。

该器件通过 TIM 将需要冷却的设备与珀尔帖模块连接。珀尔帖模块的上表面通过另一种 TIM 与散热器相连,整个组件都置于 200 LFM 的 50℃ 空气中。

使用珀尔帖器件的热管理解决方案图图 5:使用珀尔帖器件、两层 TIM 和风扇的热管理解决方案

利用这些数据,就可以计算出设备的稳态温度。珀尔帖模块将保持其冷端为 40℃——但代价是给组件增加 3.3 W 的热量。散热器必须将 6.3 W 的热量散发到 50℃ 的气流环境中,珀尔帖模块和环境空气之间的总热阻为 4.55℃/W。用 6.3 W 乘以 4.55°C/W,就能确定比环境温度高多少;在这种情况下,温度为 28.67°C 或者总温度为 78.67°C。这远远低于 100°C 的要求,从而构成了满足系统需求的热管理解决方案。

结论

在制冷、暖通空调、3D 打印和除湿机等消费类应用中,热管理已必不可少。热管理用于科学和工业应用,如 DNA 合成的热循环器和高精度激光器。散热器、风扇和珀尔帖模块有助于确保复杂的电子系统维持在其热设计极限之内。Same Sky 提供了一系列热管理组件,以简化这一关键的选择过程。

免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。

关于此作者

Jeff Smoot 是 Same Sky 应用工程和运动控制部门副总裁

本文由 Same Sky 的 Jeff Smoot 提供。