文章和博客

Image of Programmable Gain TIAs Deliver Precision Amplification for Signal Processing 可编程增益 TIA 为信号处理提供精密放大功能 发布日期:2025-01-09

了解 ADI 的可编程增益跨阻放大器如何为信号处理应用提供更精确的放大和集成功能。

Image of Use Isolation to Preserve Accuracy and Enhance Performance for Data Acquisition 使用隔离技术保持数据采集的准确性并提高其性能 发布日期:2024-12-20

精密数据采集系统需要精心选择元器件,深入了解误差源,隔离信号和电源路径。

Image of ADI Platform Provides Components and Tools for Developing Open-Ear Sound AR Glasses ADI 平台提供用于开发开放式声学 AR 眼镜的组件和工具 发布日期:2024-09-11

ADI 用于创建开放式音频 AR 眼镜应用的平台方法包括音频采集、播放以及电池管理组件和算法。

Image of Selecting and Optimizing Batteries in Medical Devices 选择和优化医疗器械中的电池 发布日期:2024-06-20

在为医疗器械选用最适合的电池后,设计人员需要使用合适的 LDO 或 DC/DC 转换器最大限度地延长电池寿命。

Image of Webinar – Advance Your Strategies for Energy Harvesting and Battery Management 网络研讨会 – 推进您的能量收集和电池管理战略

讨论从实现环保设计的可持续发电系统中提取和使用能源的最新进展和策略。

Image of Current-Sense Amplifiers for Space-Constrained Applications 适合空间受限型应用的电流检测放大器 发布日期:2024-05-16

Analog Devices 的 AD8410A 和 AD8411A 电流检测放大器为各种工业和汽车应用带来了设计灵活性。

Image of Choose the Right Precision Op Amp to Simplify Analog Front-End Design 选择合适的精密运算放大器来简化模拟前端设计

采用专有微调技术的 ADA4510-2 精密运算放大器让设计人员可以大幅简化模拟前端设计。

Image of Shifting Product Design to Net-Zero Sustainability 将产品设计转向可持续的净零排放 发布日期:2024-04-24

设计人员为何以及如何利用旨在提高能效的产品,从净零排放可持续发展的要求和机遇中获益。

Image of How to Overcome the Challenges of Developing Engaging User Interfaces 如何克服为虚拟实境开发吸引人的用户界面所面临的挑战

如何使用 VCSEL 图像传感器、MEMS IMU 和 D 类音频放大器为虚拟实景开发引人入胜的交互式用户界面。

Image of How to Cost-Effectively Implement Reliable Aircraft Navigation Systems With Precision Components 如何利用精密部件经济高效地实现可靠的飞机导航系统 发布日期:2024-04-11

开发人员可以使用精密数据采集模块和高度集成的 IMU 来实现先进而经济高效的航空电子系统。

Image of An Op-Amp Experimenter Board 运算放大器实验板

为什么要制作自己的运算放大器评估板以及如何制作。

Image of The Art of (Simulating) Electronics (With Thermistors and RTDs) 《电子学》一书中电路的热敏电阻和 RTD 仿真

本博客展示了利用现代 SPICE 技术可以重现《The Art of Engineering》一书中发表的许多电路。

Diodes...In Transistors? Diodes...In Transistors?

Diodes within MOSFETs! Learn how diodes impact current flow and enable fine-tuned voltage control. Explore their role in amplification, digital logic, and more.

Image of Use an Agile RF Transceiver in an Adaptive SDR Communication System for Aerospace and Defense 在面向航空航天和国防应用的自适应 SDR 通信系统中使用敏捷射频收发器 发布日期:2023-11-30

完全集成的射频收发器可有效满足对高性能敏捷 SDR 系统的需求,同时减小 SWaP。

Image of Build Connected Intelligent Field Instruments Quickly with Comprehensive Solution Sets 利用全套解决方案快速构建联网智能现场仪表 发布日期:2023-11-07

全套设备可满足智能现场仪表对传感器接口、处理器、电源和连接的要求。

Image of Kickstart Intelligent Motion Control Designs for Smart Manufacturing 为智能制造启动智能运动控制设计 发布日期:2023-11-02

借助用于电力电子、电流和位置检测以及机器健康监测的定制器件,启动智能运动控制设计。

Image of Strategies for Mitigating Noise in Audio Devices 降低音频设备噪音的策略 发布日期:2023-11-01

将 ESD 陷波滤波器与噪音抑制滤波器结合使用,降低音频设备中的噪音。

Image of A Single IC Solves the Single-Phase Energy-Metering Challenge 单个 IC 就能解决单相电能计量难题

当今的交流线路管理不仅仅需要 RMS 值,先进的数字化 IC 可以用多个能量和功率指标生成重要的电力线数据。

Image of DigiKey Partners with GroupGets to Help Startups GetMade DigiKey 与 GroupGets 合作,帮助初创企业 GetMade

DigiKey 与 GroupGets 合作,帮助初创企业 GetMade!这种合作关系将帮助那些离成功众筹只有一步之遥的初创企业。

Image of How to Quickly Apply Biometrics, Biofeedback, and Situational Awareness for Immersive Environments 如何将生物识别、生物反馈和情景感知技术快速应用于沉浸式环境 发布日期:2023-05-26

设计人员可以使用现成的脉搏血氧仪、D 类音频、触觉反馈技术和 VCSEL 来创建沉浸式交互环境。