文章和博客

细化搜索

日期范围
日期范围
起始日期
结束日期
产品类型
供应商
功能
博客类型
资源类型

选择过滤条件

功能导航
第 1-20 个结果,共计 69 个结果
每页结果数
Image of Understanding The Role of Drivers, Switches, and Laser Diodes for Effective LiDAR Performance 了解驱动器、开关和激光二极管在实现有效激光雷达性能方面的作用 发布日期:2025-02-06

电子光学组件是激光雷达的核心,它利用激光脉冲建立周围环境的三维“点云”。

What is LiDAR-Light Detection And Ranging? What is LiDAR-Light Detection And Ranging?

Learn how LiDAR technology is used to measure distances with precision, and discover its applications in fields like autonomous vehicles and mapping.

Robot Beehive Mover Robot Beehive Mover

Learn how a team of engineering students designed and built a robot beehive mover, complete with GPS, Bluetooth, and PCB design using OrCAD.

Image of Developing Edge AI Applications with ADI's MAX78002 MCU 用 ADI 的 MAX78002 MCU 开发边缘人工智能应用

了解 ADI 的 78002 MCU 如何以低功耗、高性能和强大的安全功能支持边缘人工智能应用的设计。

Image of Lawn Mower Fleet Management with iWave Telematics Solutions 使用 iWave 远程信息处理解决方案管理割草机车队 发布日期:2024-08-22

借助远程信息处理技术,割草机可以向车队经理提供解决方案,用以监控和管理整个车队,包括车辆、驾驶员和资产。

Image of Integrated Time-to-Digital Converters Simplify Time-of-Flight Range-Finding Designs 集成时间数字转换器简化了飞行时间测距应用的设计

使用集成时间数字转换器简化雷达、激光雷达、声呐和流量计的飞行时间测量。

Image of Wi-Fi Locationing Components Overcome GNSS, Cellular Gaps for Positioning Applications Wi-Fi® 定位组件克服了定位应用中 GNSS 和蜂窝技术的差距 发布日期:2024-08-07

高能效 Wi-Fi® 配套 IC 可以克服 GNSS 和蜂窝设备的性能限制,实现高精度地理定位。

Image of SLAM from an Algorithmic Point of View (Part 2) 从算法角度看 SLAM(第 2 部分)

讨论 SLAM 算法中用于为机器人导航创建未知区域地图的三种主要技术。

Image of SLAM: How Robots Navigate the Unknown Terrain SLAM:机器人如何在未知地形环境中进行导航

讨论同步定位和绘图 (SLAM) 的概念,以及如何将其用到的实际应用中。

Image of Webinar – High Precision GNSS for Smart Agriculture 网络研讨会 – 高精度智慧农业 GNSS

随着智慧农业 GNSS 的定位精度达到厘米级,可纠正常见 GNSS 误差的实时动态测量成为可能。

Image of How to Cost-Effectively Implement Reliable Aircraft Navigation Systems With Precision Components 如何利用精密部件经济高效地实现可靠的飞机导航系统 发布日期:2024-04-11

开发人员可以使用精密数据采集模块和高度集成的 IMU 来实现先进而经济高效的航空电子系统。

Image of Taoglas' TFM.110A GNSS front end 简化前端 GNSS 产品开发

了解如何利用 Taoglas 的突破性 GNSS 模块加强自主技术设计,该公司的天线已用于爱尔兰的第一颗卫星。

Image of Quick Guide to GaN FETs for LiDAR in Autonomous Vehicles 适用于自主驾驶车辆 LiDAR 的 GaN FET 快速指南 发布日期:2024-02-01

在汽车 LiDAR 系统中使用 GaN FET 驱动高功率纳秒级激光脉冲,确保符合 IEC 60825-1 1 类安全标准。

Basic Motion Sensors: Ultrasonic and IR Basic Motion Sensors: Ultrasonic and IR

Ultrasonic or IR? Learn the strengths and weaknesses of these sensors, from detection range to cost. Make an informed decision for your next endeavor.

Image of Webinar – Simplify GNSS Designs Using Modules 网络研讨会 – 使用模块简化 GNSS 设计

有了 STMicroelectronics 营销专家的帮助,我们将会了解到汽车、消费和工业应用中 GNSS 系统的复杂性。

XRP (Xperiential Robotics Platform) XRP Xperiential Robotics Platform

XRP: The future of robotics education. Dive into a hands-on learning experience, from coding to building autonomous robots. Begin your robotics journey today!

Image of DigiKey Partners with GroupGets to Help Startups GetMade DigiKey 与 GroupGets 合作,帮助初创企业 GetMade

DigiKey 与 GroupGets 合作,帮助初创企业 GetMade!这种合作关系将帮助那些离成功众筹只有一步之遥的初创企业。

Image of How to Quickly Apply Biometrics, Biofeedback, and Situational Awareness for Immersive Environments 如何将生物识别、生物反馈和情景感知技术快速应用于沉浸式环境 发布日期:2023-05-26

设计人员可以使用现成的脉搏血氧仪、D 类音频、触觉反馈技术和 VCSEL 来创建沉浸式交互环境。

Image of With One Stop, Designers Can Create the Future of Automation, Agriculture, and Transportation 通过一站式采购,设计人员能够开创自动化、农业、交通运输的未来

开创自动化制造、农业、电动汽车的未来所需的关键元器件和解决方案现在可在 DigiKey 一站式采购。

Image of Five Convenient Ways to Locate a Cross, Sub, or Replacement on Digi-Key's Website 在 DigiKey 网站寻找代用品、替代品或替换件的五种方便方法

要找到一个停产零件的同等产品可能很困难。然而,DigiKey 网站提供了一些工具,可以帮助您快速、方便地找到零件的代用品。