您目前登录的账户仅适用于人民币订单采购,如果您有注册过美金账户,请访问My DigiKey 并变更您的账户。
如果您没有注册过美金账户,请登出该账户并使用其他邮箱注册新账户或者以访客身份下单。
所订产品一般在 7-10个工作日 内送达中国,具体时间取决于收货地点。
最低订购金额为人民币 300 元,顺丰快递免运费配送。
当用人民币下单时,按照国际贸易条款 DDP(DigiKey 支付关税、海关费用和当地税款)方式结算。
电汇预付
更多来自全授权合作伙伴的产品
下单后,从合作伙伴发货平均需要时间 1-3 天,也可能产生额外运费。可能另外收取运费。 实际发货时间请留意产品详情页、购物车和结账页面上的说明。
国际贸易结算方式:CPT(交货时支付关税、海关费用和适用 VAT/应付税金)
有关详情,请访问帮助和支持
细化搜索
选择过滤条件
Key evaluation factors for analog voltage output temperature sensors and ADI's digital signal portfolio.
Learn how to use edge AI to extend battery life in wireless motor-monitoring applications.
The impact of recent regulations has companies which make voice-capable products migrate to incorporate more accurate atmospheric pressure sensors.
Want precise RPM tracking? Use a Hall effect gear tooth sensor and Arduino to measure speed in your next racing project.
This innovative redesign of the classic snap-action limit switch is smaller, automotive-compatible, and can be activated from any push angle.
The latest XRP Kit adds GPIO breakouts, additional servo ports, a redesigned frame for easier assembly and is now powered by the Raspberry Pi RP2350.
使用配备齐全的相机模组和易于使用的软件,快速评估机器视觉的镜头和光学配置。
了解传感器如何实现芯片制造中使用的先进光刻系统工艺,以及 ADI µModule ADAQ 解决方案的作用。
Discover how DigiKey supports Halya, UCSD’s supersonic rocket, with cutting-edge pressure transducers and essential engineering tools.
电子光学组件是激光雷达的核心,它利用激光脉冲建立周围环境的三维“点云”。
目前,尚无既环保又经济的电子垃圾处理方法。然而,设计师们做出的一些选择可以实现更加环保的选择。
Discover how the Hacksmith's Fallout-inspired power armor build uses pneumatics, portable power, and smart controls for real-world operation.
Honeywell Sensors 如何通过监控、管理电流和电池健康状况来提高锂离子电动汽车和电池存储应用的安全性、性能。
了解 Panasonic 提供的混合电容器、精密电阻器和无线模块如何应对人工智能数据中心的关键电源管理挑战。
手势传感器的功能和应用范围广泛,主要用于检测和解读手势动作,广泛应用于多种设备和领域,像是消费电子、汽车、智能家居、医疗、工业与商业等应用与产品,都会应用到手势传感器。手势传感器的发展极大地提升了人机交互的自然性和便捷性,为各个领域的应用带来了更多可能性和创新。
加速度传感器是一种测量物体加速度的设备,能够检测线性运动和角速度的变化。它的基本功能包括测量物体在三维空间中的加速度,并转换这些物理量为电信号输出,在手机和可穿戴设备、汽车安全系统、航天、工业自动化、运动设备、医疗监控设备等领域,都需要用到加速度传感器来感知加速度的变化,以确定物体的运动状态。
Analog Devices 的创新解决方案既能提高工业环境中的可靠性、效率、通信和连接性,又能同时确保人员安全。
烟雾传感器在现代安全系统中扮演着至关重要的角色,它们主要用于探测空气中的烟雾浓度,以预警火灾的发生。根据探测原理,烟雾传感器可分为光电式、离子式和气敏式三大类。随着技术的不断进步和智能化水平的提高,烟雾传感器的性能和功能将进一步提升,为我们的生活提供更高的安全保障。
角度传感器是一种用于测量物体或系统角度变化,并转换成可用输出信号的传感器,它在各种领域中都有广泛的应用,在汽车,工程机械,航空航天等领域,都需要用到角度传感器来感知角度变化,以确定物体的位置。随着技术的不断演进,角度传感器将在更多领域中发挥重要作用,促进各种应用的改进和创新。
Renesas RRH62000-A1V 空气质量传感器模块可快速开发家庭和工业应用的环境监控设计。