2021 节日礼物指南
每年我们都会列一份产品清单。相信你能在这份清单中为你礼物清单上的任何人找到一份礼物。机器人套件?有螺丝刀套装?有示波器?有我们甚至还准备了遥控汽车和无线扬声器。说真的,特别是如果你已在 DigiKey 下了订单,那你一定会想看看这个并在购物车中添加一些很酷的创意礼物。
正如我提到的,这里有适合任何人群的东西(也许是每个人?),从所需的专业知识到价格,在这里都能找到。
1.遥控卡车。除了极低的价格之外,还有能够实现左右漂移的全向车轮,这种独有特性使得这款遥控车更加炫酷。这在普通遥控汽车上是看不到的。
2.一个完全开源的 DIY 机器人套件,其身体通过 3D 打印而成。Otto DIY 机器人套件包含了开始项目所需的一切。该套件会是一款既有趣,又有教育意义的礼物, 从详细的文件到组装所需的所有硬件,应有尽有。
3.想找更复杂的开源机器人套件?不妨看看 Bittle 套件。该套件已完全组装好,可兼容多种编程环境,便于用户灵活选择,
4.你的生活中有园丁吗?这款种植套件让他们全年都能种植自己喜欢的植物。
5.狂热的气象爱好者会为这款易于使用的气象站套件而倾倒。
7.有怀旧感吗?谁会不喜欢这款 Nixie 时钟套件呢?
8.有一个焊接或装配项目?选择一款非常受欢迎的焊台,一个热风/焊台组合或一个烘烤箱/回流控制板,构建自己的 SMD 焊接解决方案。
9.其他组装工具怎么样?这款豪华工具套件包含了很多好东西,适合那些构建实验区的人,或者也许是一位新晋的工程师。也许你只需要一套螺丝刀或者一套电动螺丝刀(不,我指的不是电钻)?
10.学习一项新技术怎么样?我们有蓝牙套件、传感器套件、物联网套件、Pocketbeagle Grove 套件等许多产品。
11.喜欢边缘计算吗?一定要看看 Odyssey Blue:四核赛扬 J4125 Windows 10 迷你电脑。这款产品的规格会让你在意识到发生什么之前就加入购物车。
12.显微镜是一种你并不总是需要,但在需要时会希望预先购买的设备。这里给你几个选择,可以从光谱的两端——20MHz 和 200MHz 中选择。
13.你即将开始的项目需要一个高功率蓝牙放大器吗?
14.看看这款时尚、实用的无线充电器吧。
15.现在还有谁不用手机拍摄视频呢?把这个视频补光灯加入你的愿望清单,真正地提高视频拍摄质量。
你还没有看到你自己喜欢或是你礼物清单上的任何人需要的东西吗?下面列出了许多其他的优质产品。请继续浏览这些产品,希望 DigiKey 能成为你的一站式商店,方便你今年的假日购物。

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum