更多您所不知道的 Digi-Key 在售产品
鉴于第一篇关于这个主题的博客受到如此欢迎,我想是绝对是时候推出第 2 部分了。首先,我会介绍上一篇博客评论部分所建议的产品。
强力胶——无论您需要的是透明的、黑色的还是软强力胶,甚至是雾状喷胶,我们都能满足您的需求!同时还有很多其他粘胶选择,例如 VHB 胶带、环氧树脂,甚至螺丝固定剂!
(图片来源:MG Chemicals、Chip Quik Inc. 和 3M)
热胶——您需要新的热胶枪才能用它。准备好扔掉从当地连锁商店买的 5 块钱廉价胶枪了吗?单击上面这个胶枪链接可以找到几款满足日常需求的胶枪。
手套——需要橡胶手套?看看皮手套?看看触摸屏兼容手套?看看或者只是一双漂亮的普通手套怎么样。园艺季节即将来到......如果您不是住在明尼苏达州。(我们这从夏天到入冬只需一周时间,很有趣吧。)
(图片来源:Klein Tools 和 3M)
蓝牙扬声器——现在,我知道您在想什么,“为什么我不能使用我的手机?”好吧,因为有些工作或活动场所噪声比较大,老实说我认为应该换个扬声器而不是超级昂贵的手机。此外,它还要有防水功能,背面有磁铁,非常适合车身技术人员使用。嘿,我想我只是说服了自己买这个。
扬声器不是您工作环境中的最佳选择?没关系,Digi-Key 为推荐几款 3M 蓝牙护耳。
您的工作场所需要一个小风扇?看看这款紧凑的风扇。
如果您喜欢冒险,何不用 Raspberry Pi 自己打造一个笔记本电脑套件?您可以像普通笔记本电脑一样使用它,可以访问常见的应用程序,对于想要深入了解编程的人来说它也非常合适。
最后,但绝非是最不重要,来一个信用卡大小的手持式游戏系统怎么样?Arduboy 非常适合想要学习如何编程的人,也适合那些认为很酷的人,因为有一个免费游戏库供下载。
(图片来源:Seeed Technology Co., Ltd)
现在,如果您仍没有在这些博客中找到您正找的独特产品,请留意此系列博客第 3 部分,或者随时打电话联系我们的应用工程部门。我们有人每周 7 天每天 24 小时随时为您提供帮助。

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum