用 3M 产品让生活更有条理
3M 的历史就是一部充满奇迹的故事书,精彩故事请见 3M 网站… https://www.3m.com/3M/en_US/company-us/about-3m/history/
在一个多世纪以前,3M 发端于北明尼苏达一家名为明尼苏达采矿和制造公司的小型采矿公司。如今已经成为一个全球性的大厂,其产品改善了世界各地人们的日常生活。
但并不是一开始就能看到 3M 的成功和长青基业的。他们尝试,失败,再尝试、再失败;如此不断重复。持创新续的精神和坚韧不拔的毅力驱使着 3M 创始者,并一直激励着今天的 3M 人。
在 1902 年 3M 创立之初,五位创始人就有一个简单目标:开采金刚砂,一种特别适合用来做砂纸和砂轮的矿物。事与愿违,他们视着金刚砂的东西实际是另一种叫做正长石的低级别矿物。
发现所采之物是低品位矿物导致他们刚起步公司早早地夭折,但 3M 创始者创业活动坚持下来了。为什么?因为第一年有些更重要的东西诞生了,即:形成今天 3M 基石的创新和精神。因此 3M 创始人并没有放弃,转而开采不同的材料,并将其用于其他产品,获得了重要投资人的信任,并且公司规模也一点一点壮大。
科学、技术和营销的创新造就了 3M 数年来一个又一个的成功,也奠定了 3M 在财富 500 强名单上的牢固位置。如今,有 60000 多种 3M 产品广泛运用于家庭、企业、学校、医院以及其他各个行业。3M 三分之一的销售额来自于五年内发明的产品,这要归功于其成千上成、遍布全球的 3M 研究人员和科学家。
凭借在 70 多个国家和地区运营能力和在 200 个国家和地区的销售能力,3M 致力于打造能推进每一个公司发展、提升居家便利水平和改善日常生活的技术和产品。
您有没有在家里环顾一下,看看用了多少 3M 产品?我想数字一定很惊人。3M 有 60,000 多种产品,其中许多是我们日常生活的标配用品。
这些产品如:
- 炉子滤网
- 砂布(象砂纸)
- 粘合剂/胶水
- 厨房用品
- 清洁剂/保洁用品,剪刀
- 电工胶布
- USB 连接器
- 医用产品,如创口贴
- 安全防护用品,如面罩、听力保护用品、工作服和眼镜
- 轨道式打磨机
- 无痕挂钩、吊钩和夹子
- CLAW 紧固件
- 反光胶带
- 胶棒和胶枪
- 焊接头盔
- 快断型环形和铲形接线片
- 硬质防护帽
- Bondo 密封胶
- 包装盒密封胶带
- 手套
- 便利贴
- 礼品包装带
- 管道胶带
- 楼宇建筑孔洞修复
- 用于半导体产品的载袋和盖带
- Scotch-Weld 螺纹锁固剂
- 降噪泡沫
列表很长。人们几乎天天在用这些产品,或许从来没想过是 3M 造的。
以下是在我家里拍到的我每天都在使用的 30 个产品。很惊人,但也不奇怪。我特别喜欢 3M 的无痕挂钩,所以房间里到处都贴了这种挂钩。门后面、柜子里、车库里、工具房里,几乎房子任何地方都需要一个挂钩。3M 的手套掌心的材料抓握能力令人称奇,Nexcare 创口贴日常必备,还有我一直在使用的 Scotch-Brite 海绵和 Scotch 胶带。
在 DigiKey.com,我们准备了近 10,000 种 3M 产品现货,而且每天都在上新。如果您找不到要找的,请到技术论坛联系我们,我们工程师会给您指点迷津。如果您对我们的库存产品有任何建议,请告诉我们... 我们乐于获得您的反馈。
3M 营销中心会展示所有产品类别以及我们系统中刚上新的产品。
所以,我给您留个家庭作业,找一下您家用了多少种 3M 产品?我敢打赌,比您想像的要多。

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum