Filtrete™ 空气过滤网基本知识 - HVAC
无论是生活在城市还是乡村,空气质量总是时好时坏。在城里,人们必须面对烟雾、工业污染物和汽车排放物。在乡下,人们需要处理灰尘(砾石)、烟雾和收集污染物。无论您住在哪里,每个人都要应对过敏、动物皮屑(如果你有宠物)、感冒和流感季节,以及可怕的蒲公英季节(哈啾!)。
这就是为什么给家用炉子购买一个可靠的过滤网很重要。市场上有这么多品牌,要知道哪种过滤网最适合用来防止污染物,可能会让人不知所措。有些人不太注意他们使用的过滤网,只是在商店里看到什么就买什么,或者买最便宜的品牌。只要使用合适的过滤网就可以帮助你抵抗那些过敏源、动物皮屑以及感冒和流感季节,同时帮助提高家里的空气质量。只要稍作研究,从长远来看,这一定可以帮助您和您的家人保持健康。
作为家用,我们选择了 3M 的 Filtrete™ 空气过滤网。这是一种褶皱式过滤网,因为其使用寿命更长,表面积更大(相比平面过滤网),所以它能捕获更多的微粒;所以,您呼吸的空气就会更干净。对我们来说,最大的好处之一是 Filtrete 过滤网不是由玻璃纤维制成的。那么怎么知道过滤网是否是玻璃纤维做的呢?把一个新的过滤网举到空中,如果能看穿它,就是玻璃纤维做的。如果您还不知道,那么我告诉您一下,玻璃纤维过滤网是不能生物降解的,因此是不环保的。
关于 Filtrete 的更多信息请单击这里寻找。
选择过滤网最重要的方面之一是检查 MERV(最低效率报告值)或 MPR(微粒性能等级)值。在 DigiKey,我们现货供应 3M 的 Filtrete,MERV 等级有 1、2、5、7、11、12 和 13 选择。这些等级决定了以微米为单位的平均计径效率——这里是 EPA(环境保护署)的信息,后面将详细解释。现在,来谈谈为您的家用炉子挑选时滤网需要注意的地方。MERV 值越大,其捕获的微米颗粒物就越多,意味着通过过滤网的气流“更紧”(意味着网眼材料更紧)。这种紧密性也意味着流向炉子的气流更少,所以要确保为您的炉子挑选一个合适的。炉子需要呼吸,这样才能让热交换器不会变热和开裂(这是非常危险的,甚至会威胁生命)。这也是我们应该定期更换过滤网的另一个原因,因为肮脏的过滤网意味着通过炉子的气流减少。如果没有定期更换过滤网会导致以下问题:温度调节不灵(需要调节恒温器,所要保持的温度会处于不同的设置位置),能源费用增加,健康问题,炉子故障以及热交换器破裂。
图片来自 https://www.hvac.com/air-quality/consequences-not-changing-your-air-filter/
如果您有一个像我们这样的大炉子,我们可以使用 MERV 11,零件编号 19-NADP01-4IN-4-ND。请查一下您的炉子规格,看看应该使用什么过滤网和 MERV 等级。
应该多长时间更换一次过滤网?对于 1" 过滤网,每 3 个月一次。对于 4"、5" 和 6",每 12 个月一次。我们每 6 个月更换一次过滤网,因为我们有一只小狗,而且住在碎石路附近。每个炉子、居住条件和环境都是不同的。在决定应该多久换一次过滤网时,要考虑到上面这些因素。如果您仍然不确定,就每个月看看你的过滤网是否脏了;如果脏了,就换。记住上面的使用时间安排,是 3 个月、6 个月还是 9 个月?通过这个您也可以了解到应该多久更换一次过滤网。
DigiKey 为您准备了 320 种不同尺寸的 3M Filtrete 滤网选择。如果有任何问题,请随时在 DigiKey 的技术论坛上与我们联系。

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum