3M 反光带 — 击穿黑暗

在明尼苏达州北部旅行可能很有挑战性,尤其是在日照时间有限的冬季。夜晚一般漆黑一遍,很难看得清东西。但我们却能清楚地看到沿路的交通标志,它们在黑暗中闪闪发光。您可能不知道的是,这些标志均采用 3M 的反光膜、油墨和覆盖层。80 多年来,3M 一直致力于让道路更加安全。多项研究表明,在车辆上增加反光带有助于预防道路交通事故和伤亡,这其中还包括美国国家公路交通安全管理局的一项研究。

我决定购买一些这种材料进行测试。只需将它贴上,便亲眼见证了它能为我的四轮车、拖车和邮箱带来额外的安全,令人印象深刻。在以下示例图片中,我使用的是货号为 19-913-32-2"X18"-ND 的产品。以下是关于 913 系列的详细信息。

(图片来源:Kathy Hutton)

(图片来源:Kathy Hutton)

(图片来源:Kathy Hutton)

下面展示了三种不同的性能级别以及最适合使用它们的场合。钻石级反光膜 (DG3) 符合 ASTM D4956 XI 类标准。这种高效反光膜采用反光效率高达 100% 的全立方体棱镜技术,反射回光源的光量几乎是高亮度棱镜反光膜的两倍。高亮度棱镜反光膜符合中级性能标准和 ASTM D4956 IV 类标准。这种反光膜采用聚碳酸酯立方隅角技术,通常用于交通和道路标志的反光。工程级产品用于需要考虑安全问题但处于非关键位置的应用(例如邮箱)。引用的信息出自此处

(图片来源:3M)

DigiKey 提供所有这些反光带,有各种颜色、尺寸和形状,目前有 900 多个产品可供选购。如果您需要的产品我们没有货,我们仍可以为您提供无条件报价。请通过 CustomCut.3MProducts@digikey.com 联系我们。

以下是我在研究此产品系列时发现的其他一些有用信息。

总之,3M 反光带对您、您的乘客和其他驾驶员来说是一种安全投资。对于摩托车、拖车、拖拉机、露营车、四轮车、雪地摩托、邮箱、船、自行车、高尔夫球车、冰品屋、踏板车、服装、鞋子、自行车头盔、救生衣、儿童背包、柱子、楼梯、低垂物、甚至您的鹿站,反光带都是必备之物。应用场合有无限可能。您的应用是什么呢?欢迎在我们的技术论坛上分享您的应用或任何问题。

关于此作者

Image of Kathy Hutton

Kathy Hutton 是 DigiKey 的产品经理,自 2003 年以来一直在 DigiKey 工作,负责互连、无源和机电产品。她每天都会与工程师和客户(内部和外部)进行沟通,用她丰富的产品知识帮助推动销售。Kathy 拥有电气和自动化技术学位,在担任产品管理职务之前,曾是 DigiKey 应用工程团队的一员。工作之余,她是一名狂热的钓鱼爱好者,既有竞争性,又能纯粹地享受水上乐趣。

More posts by Kathy Hutton
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum