DK 技术讲谈 - 第 5 辑
天性如此
10 月底的明尼苏达州北部已入深秋,落叶斑驳。我得赶在天气转凉之前,挑个周末收拾一下堆满落叶的院子。上周末,我在割草时,邻居顺道经过,看着我家的老式割草机说:“我觉得你该买台新的了。”但是我素来勤俭持家,看着他道:“这玩意儿太贵了。再绑点胶带,我想还能再坚持一年。”
其实他没注意到,外观并不重要,性能才是关键。这台割草机看上去就像从撞车比赛中惨败而归,但事实上是我从朋友的拖车上拉回来的。他打算把这台破机器拖到垃圾场,可我觉得太浪费。于是,我花了一笔钱买下它。短短一年间,我用了 140 根扎带、7 颗铆钉,还在割草机顶部粘了台旧的 Yamaha 空气滤清器,我的割草机终于有了护罩。不久后又换上新轴承,再用了几根焊条,我便有了工作台。最后,新换了冷凝器,加满汽油,我就不再需要推着它割草了。尽管看似挺费工夫,但重要的是了解事物的工作原理,以及凭借一己之力维持它的正常运行。
这个故事有点长,但我想藉此说说那些选择走技术路线的人。其实并不一定是搞电子产品的人。我相信,汽车修理工也是先修理自己的汽车,检修人员则是先更换自家的灯泡。当亲自动手建造和修理物品时,有种难以言喻的满足感。您是否曾经废物利用,或从垃圾场捡回一台设备并改造利用?在下面的评论中聊聊吧。
接下来,我们来看看 Digi-Key 最近发布的一些新内容。
(图片来源:Trenz Electronic)
您听说过 ZynqBerry 吗?若您没听说过或不愿费力搜索,容我在此简略介绍一下:它是 Trenz Electronic 推出的 TE0726,是集成了 Xilinx 的 Zynq SoC 的 Raspberry Pi Model 2 B。详细信息请参见 Taylor R. 发表的 EEWiki 文章 "Getting started with the ZynqBerry"(《ZynqBerry 入门》),文中也介绍了可用资源、下载、配置等。
在 TheCircuit 上,Eric H. 分享了有关“Carlo Gavazzi 的 SCTL55 智能配置器”的重要信息,并探讨了如何使用此工具排除传感器故障。
Stephen Evanczuk 分享了一篇题为《通过在空闲状态下高效计时延长可穿戴设备的电池续航时间》的文章。文中介绍了基本计时功能以及提高计时效率的方法。电流消耗是可穿戴设备的关键参数,往往也是消费者是否购买的决定因素之一。空闲状态下的电池续航时间管理占据了相当重要的一部分,Stephen 的文章定会对您的下一个项目所有帮助。
技术论坛上,在 "Cable Gland Difference – PG vs NPT vs Metric"(《格兰头的差异 – PG、NPT 与公制》)一文中,Paul B. 分享了相关信息,并且举例说明了不同的螺距和角度。
我们在卖这个!
Digi-Key 网站上的“计算机设备”类别较少有人问津。与电阻器等类别相比,这一类别中的产品相对较少,却有一些高效的产品。例如,有多种操纵杆,甚至还有 CH Products 的 Throttle Quadrant (1040-1006-ND)。
(图片来源:CH Products)
此外,还提供监控器、轨迹球或计算机鼠标等日常用品。对于高级别用户,更有 Intel 的 DK-ACB-10AX1152AES 等服务器加速卡。
Digi-Key Electronics 内部透析
近来,Digi-Key 参加了罗马创客嘉年华 (Maker Faire Rome)。“Digi-Key 乐于参加创客嘉年华的原因很多,”Digi-Key 业务生态系统开发总监 David Sandys 表示。“我们最爱的一点是,能够与我们平时所支持的创客面对面接触,听他们讲述如何使用我们的产品实现出色的创意和发明。这些活动使我们能够遇见那么多才华横溢的人,同时也激励我们继续提供更多产品,不断为客户的创新提供动力。”有关全部内容,请查看罗马创客嘉年华新闻稿。
非常感谢您阅读我的文章,就像我写的内容一样,我十分愿意与大家一起沟通、交流和讨论任何问题。欢迎在下方评论,或提出对 Digi-Key 的疑问,以便我在下一篇博客中相应作答。
-Robert
![TechForum](http://www.digikey.cn/-/media/Images/Footer/TechForum2.png?la=en&ts=9efa75a7-28fd-48d1-bcf2-3300f3edfa4e)
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum