• Preferred Supplier

Trenz Electronic

Image of Trenz Electronic's Carrier Boards

载板

Trenz Electronic 载板为 4 cm x 5cm Trenz Electronic SoM 提供了测试、评估和开发功能。

Image of Trenz Electronic's TE0720 Series SoC Module

TE0720 系列 SoC 模块

Trenz Electronic 的 TE0720 是一款主要的工业级 SoC 模块,集成了 Xilinx Zynq Z-7020 SoC、千兆位以太网收发器和 8 Gb DDR3 SDRAM。

Image of Trenz Electronic's TE0726 Zynq ZynqBerry Module

TE0726 Zynq ZynqBerry 模块

Trenz Electronic 的 TE0726 Rasberry Pi 兼容 FPGA 模块的商业工作温度范围取决于客户的设计和冷却解决方案。

我们的产品

最新产品

带 Xilinx Artix®-7 的 TE0725 系列

Trenz Electronics 的 TE0725 是低成本、小型 FPGA 模块,集成了 Xilinx Artix®-7 用于配置和操作。

带 Xilinx Artix®-7 的 TE0712 系列

Trenz Electronic 的 TE0712 是一款工业级 FPGA模块,集成了XilinxArtix®-7 FPGA 用于配置和操作。

采用 Xilinx Kintex®-7 的 TE0741 系列

Trenz Electronic 的 TE0741 集成了 Xilinx Kintex®-7 FPGA、8 个千兆位收发器、32 MB 闪存和强大的开关模式电源。

TE0841 系列采用 Xilinx Kintex® UltraScale™ KU35/KU40

Trenz Electronic TE0841 系列专为高级驾驶员辅助系统、广播摄像机、运动控制和公共/军用移动无线电而设计。

查看全部

近期 PTM

Pitaya-SM
5 minutes
Red Pitaya STEMlab Device
This presentation will introduce the Red Pitaya STEMlab Device from Trenz.
查看全部

关于 Trenz Electronic

Trenz Electronic GmbH 成立于 1992 年,是电子领域的开发服务供应商。我们的服务包括设计导入支持以及各种交钥匙型设计。这些设计业务通常涵盖从产品规范、软硬件设计,再到原型开发和产品生产的全部过程。我们尤其专注于设计高速数据采集、高精确度测量和基于 FPGA 和 CPU 架构的嵌入式数字信号处理系统。

我们侧重于工业环境下的嵌入式系统、基于 PC 的过程控制和测量系统方面的专业工程设计能力,将使客户大大受益。基于 FPGA 和 MCU 的开发板和工具进一步完善了我们的开发服务。如果现成的 FPGA 板无法满足客户的要求,那么我们全面的工程设计服务就能轻松适应这种设计。OEM FPGA 模块的生产、供应让这一组合更加全面。Trenz Electronic 帮助各个公司从工业应用工中的 FPGA 技术获益,实现其关键的业务目标。