Carlo Gavazzi 的 SCTL55 智能配置器
您是否曾经因为需要排除传感器故障而希望能够通过一台易于使用的设备查看传感器历史记录?是否需要了解像什么时候投入使用这样的信息?传感器经历了几次最高温度事件?安装传感器的应用当时所处的环境如何?告诉您一个好消息:Carlo Gavazzi 能帮您解决上述所有问题。该公司推出的工业 4.0 版新型手持式 SCTL55 智能配置器可轻松完成上述工作,并且还具有更多其他功能。最近,在拉斯维加斯举办的 2019 年国际包装机械展 (Pack Expo 2019) 上,我有幸观摩了 Carlo Gavazzi 智能配置器现场演示。在这篇博客中,我们将介绍 Carlo Gavazzi 针对 IO-Link 传感器推出的最新颠覆性产品及其功能。
首先,这款手持式智能配置器配有 5.5" 高清触摸显示屏。同时,还有其他 LED 可用于识别设备信息,例如电源、IO-Link、错误、S102 和 USB。SCTL55 运行专用应用,使用户能够访问高级诊断功能,以便查看设备历史记录:从传感器生命周期内的性能到投入使用的时间、工作周期、警报、环境数据、检测次数等所有数据,一应俱全。该设备具有直观的 GUI,既使面对最复杂的传感器,用户亦能轻松控制。此外,还能减轻 PLC 的负担。
图 1:Carlo Gavazzi 的 SCTL55 IO-Link 智能配置器。(图片来源:Carlo Gavazzi)
该配置器具有四种传感器标准物理连接方式:M12、M8 3 线、M8 4 线以及带测试夹的电缆连接。该配置器具有 SD 卡插槽,可轻松配置文件,另设有 Micro-USB 端口用于充电。SCTL55 配备高容量锂离子电池,全工作模式下运行时间为 5 小时,待机模式为 22 小时。我最喜欢的功能之一是,即使存储器中没有传感器的 IODD 文件,SCTL55 也能通过 Wi-Fi 功能快速下载各种传感器规格。借助这些规格,配置器即可查看传感器的完整数据历史记录。此外,还可追踪环境条件、运行时间、检测、事件、周期等。
该智能配置器支持最新的 IO-Link 协议,即 IO-Link 1.1 版,可以轻松完成传感器配置。同时,它也兼容旧版 IO-Link 协议(1.0 和 1.1)。现在,您能以高分辨率轻松调整传感器参数,以便在应用中充分利用传感器。无论是将传感器输出配置为 NPN 或 PNP、推挽输出、常开或常闭,还是需要更改感应距离,都可以调整基本参数以精确匹配您的应用。更甚者,该配置器还可以执行时间延迟或逻辑门等复杂功能。该配置器提供的另一重要功能是,可以保存传感器配置并应用于今后所用的传感器,无需每次都重新配置,从而节省时间。
综上所述,智能配置器对本行业意味着什么?它意味着工厂车间工程师现在可以轻松执行预防性维护,从小规模操作到复杂的传感器网络,均不在话下。工程师可用配置器直接连接机器上的传感器,必要时甚至可以连接机器内部的传感器。如果机器在最大规格下运行,即长时间维持最高温度,将缩短传感器的使用寿命,那么配置器将发出警报。根据警报信息执行预防性维护,可以缩短停机时间,避免设备损坏、收入损失,甚至规避安全风险。
Digi-Key 现在现货供应 SCTL55。如需更多信息,请访问 Carlo Gavazzi 的智能配置器页面。
更多信息:
https://www.youtube.com/watch?v=iyiX9tTj8vE&feature=youtu.be
https://www.gavazzionline.com/pdf/BRO-SCTL55-eng.pdf
https://www.gavazzionline.com/pdf/sctl55_im.pdf
https://www.gavazzionline.com/pdf/IO-Link_System_Description_engl_2018.pdf

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum