DK 技术讲谈 - 第 6 辑
应用工具
昨天,我与一些 Molex 代表商讨了数小时,其中一个重要主题是应用工具。具体而言,我们就 Molex 针对某些触头提供的工具之差异进行了讨论。Molex 的 WM13478-ND 正是一个范例。该触头属于 Mini-Fit Jr 5558 系列。若您查看适用于该触头的手动工具,则会看到三款价格不同的压接工具: WM9999-ND、WM17551-ND 和 WM24837-ND。
(图片来源:Molex)
推荐三款手动工具可能会使您感到困惑:到底该买哪一款?同一种工具为何要选择价格较贵的呢?下面我们将分别介绍这些工具的特性和优势。
WM9999-ND 是一款常用工具,主要因为价格实惠。截至本文撰写时,这款压接工具的价格不到 75 美元。这款工具方便又实惠,Digi-Key 的实验室里就有一把,主要用于原型开发。如果查看规格表 (https://www.molex.com/pdm_docs/ats/ATS-638111000.pdf),您会发现该工具能妥善处理各种触头,线规范围为 14-24 AWG。
不过,这款产品也有一些缺陷。由于该工具旨在通用,因而用户友好性较差,压接时需谨慎留意。此外,触头的绝缘片和接线片还须分别压接。虽然不难实现,但是绝缘片宽度仅 1.2 mm,接线片宽度仅 2.1 mm,而两者间距不足 1 mm,若要确保只压接其中一个接片而不影响另一个,则需要一些技巧。另外,由于该工具不带棘轮,因此是否压接妥当全凭感觉。那么,为何要买这款呢?很简单,如果您只需压接一两个触头用于原型开发或单次维修,那么该工具非常适合您。不过,我建议您多买几个触头备用。即便只需压接 1 个触头,我一般也会购买 5 至 10 个,确保压接质量满足外壳要求。
推荐的第二款产品是维修级工具 WM17551-ND。什么是维修级?顾名思义,即专为维修人员设计的工具。这些人每天可能需要压接若干个触头,却又不同于制造工,不需要整天都进行压接。这款工具的价格约为通用工具的两倍,但是如果需要经常使用,性价比就相对较高。
这款维修级工具的性能升级主要体现在三个方面。首先是端子座。在规格表 (https://www.molex.com/pdm_docs/ats/ATS-640160200.pdf) 中,图示说明了压接时如何使用该工具将触头固定到位。端子座通过磁性固定,可与所用线规的对应插槽保持齐平。同样,由于端子很小而您必须对齐触头,因此正确对齐可能略显费劲。第二个优势在于端子对齐并开始压接时,可以同时压接触头的绝缘片和接线片。压接时第三个优势得以凸显,即棘轮手柄。棘轮可确保触头完全压接而不过度压接。
(图片来源:Molex)
培训课程中通常使用这款维修级工具,它是通用型 WM9999-ND 的升级版本。不过,由于第一次压接时触头未正确对齐,我只好压接了两次。这是我的错,但是我仍觉得这款工具应该进行微调。
高级手工工具 WM24837-ND 正是经过微调的版本。不仅具有维修级工具的棘轮机构,而且升级版手柄更易于单手操作。维修级工具通过磁性固定的通用端子座则升级为固定端子定位器。使用这款高级工具时,按下定位器后部的按钮,定位器会向前弹出,从而可将触头轻松放入适当的定位器插孔。该压接器规格表 (https://www.molex.com/pdm_docs/ats/638190901-000.pdf) 中亦有说明。松开按钮后,端子即固定到位。插入电线并压接时,棘轮机构可确保您轻松实现两个接片一次性完全压接。这款工具简单易用,我在第一次使用时压接质量就已满足要求。同样,高级工具的价格约为维修级工具的两倍。然而,鉴于其易用性、质量和反复压接特性,如果每天需要进行多次压接或压接属于日常工作的一部分,则可谓物超所值。
尽管貌似在为 Molex 打广告,但是我的主要意图是指出该公司推出的各种级别手动工具之间的差异。如果您对手动工具有任何疑问,请在下方评论部分留言。
一起来看看 DigiKey.com 近期发布的一些内容
创客:Shawn Hymel 发布了一个项目,名为 "Making a Temperature Logger with the Adafruit Feather STM32F405 Express"(《使用 Adafruit Feather STM32F405 Express 构建温度记录仪》)。Shawn 详细介绍了所需元器件、硬件连接和编码。值得一提的是,这款电路板既可使用 CircuitPython,也可用 C 语言编码。
博客:在 TheCircuit 上,Ashley 编制了 "2019 Holiday Gift Guide"(《2019 年节日礼物指南》)。该指南包括 Digi-Key 提供的几款精美产品,这些产品必定会出现在任何电子发烧友的礼物清单上。
文章:文库的最新文章是由 Bill Schweber 撰写的又一篇佳作《如何让物联网传感器工作数十年——通过能量收集还是使用电池》。文中,Bill 探讨了为某些物联网设备长期供电的优势和挑战。
技术论坛:近来,技术论坛的几个新主题包括物联网类中由 Kelsie 发布的 "What is Zigbee?"(《什么是 Zigbee?》)。此外,Paul 也发布了主题 "Crimping Ring Terminals"(《环形端子压接》),其中分享了压接相关信息;以及有关圆环/接线柱尺寸和接线准备工作的其他文章。
我们在卖这个!
烤箱?不是用于“烤火鸡”的烤箱,但是我们供应小型晶体烤箱。老实说,我第一次听说时以为是用于烘烤元器件的烤箱。其实也不然。这些小型烤箱可用于调节特定器件的温度。如您所知,即使并非全部,但许多元器件都会随温度变化而出现细微的性能变化。许多产品运行时也会产生热量。这些小型烤箱旨在帮助调节这些器件的温度,以便减少性能变化。
(图片来源:Taitein)
第二件产品十分常见:耳机。通过销售其扬声器,我们渐渐熟悉了 PUI,最近我们开始供应一款线控耳机——零件编号 668-PUIAUDIOHEADPHONES-ND。
(图片来源:PUI Audio, Inc.)
Digi-Key Electronics 内部消息
不单单是我们内部,年度 DigiWish Giveaway 已然成为 Digi-Key 的热门话题。最新新闻稿《Digi-Key 开展第 11 届年度 DigiWish Giveaway》中,说明了参与者在社交媒体上使用 #DigiWish 标签向我们许愿的具体方法。每天我们都会随机选出一名 DigiWisher,并送出价值高达 100 美元的产品。关注这些帖子,看看大家的愿望,让我觉得很有趣。有时,甚至让我发现了许多我尚不熟悉或深藏于我们网站的产品。
感谢大家阅读我的文章,我十分愿意与大家一起沟通、交流和讨论。欢迎在下方评论,或提出对 Digi-Key 的疑问,以便我在下一篇博客中相应作答。
![TechForum](http://www.digikey.cn/-/media/Images/Footer/TechForum2.png?la=en&ts=9efa75a7-28fd-48d1-bcf2-3300f3edfa4e)
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum