新品介绍 - LabJack
本期“新品介绍”推荐了一家公司——LabJack。该公司致力于开发新产品,利用基于 USB、以太网和 WiFi 的测量和自动化设备,帮助用户通过个人电脑或智能手机远程监控项目。
他们的设备种类繁多,包括视频中展示的核心产品——该公司第三代多功能数据采集硬件设备 T 系列。该系列设备以极具竞争力的价格提供了 USB、以太网和 WiFi 选项。
T4 和 T7-PRO 只是这个系列中的两款设备。它们都提供了各种模拟和数字 I/O、具有可编程独立智能的板载 Lua 脚本,以及由 LabJack 提供的多种支持选项。
T4 主要特性:
- USB 和以太网连接
- >4 个专用高压模拟输入(±10 V,12 位分辨率),分辨率可配置
- 8 个低压模拟输入(0-2.5 V,12 位分辨率),可用作数字 I/O 线
- 8 条专用数字 I/O 线
- 2 个模拟输出(10 位,0-5 V),可通过 LJTick-DAC 扩展输出
T7-Pro 主要特性:
- USB、以太网和 WiFi (802.11b/g) 连接
- 14 个模拟输入(24 位低速 ADC),分辨率可配置
- 23 个数字 I/O
- 2 个模拟输出(12 位,0-5 V),可通过 LJTick-DAC 扩展输出
- 电池供电型 RTC,可用于独立数据记录
- microSD 卡,可用于独立数据记录
此外,还有很多优良特性未在此处提及。并且,该系列中还有一些其他型号,它们所具备的一组功能或许能为您提供更好的解决方案,具体取决于应用。务必访问 Digi-Key.com,查看 LabJack 推出的这两款以及更多产品。
![TechForum](http://www.digikey.cn/-/media/Images/Footer/TechForum2.png?la=en&ts=9efa75a7-28fd-48d1-bcf2-3300f3edfa4e)
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum