您目前登录的账户仅适用于人民币订单采购,如果您有注册过美金账户,请访问My DigiKey 并变更您的账户。
如果您没有注册过美金账户,请登出该账户并使用其他邮箱注册新账户或者以访客身份下单。
所订产品一般在 7-10个工作日 内送达中国,具体时间取决于收货地点。
最低订购金额为人民币 300 元,顺丰快递免运费配送。
当用人民币下单时,按照国际贸易条款 DDP(DigiKey 支付关税、海关费用和当地税款)方式结算。
电汇预付
更多来自全授权合作伙伴的产品
下单后,从合作伙伴发货平均需要时间 1-3 天,也可能产生额外运费。可能另外收取运费。 实际发货时间请留意产品详情页、购物车和结账页面上的说明。
国际贸易结算方式:CPT(交货时支付关税、海关费用和适用 VAT/应付税金)
有关详情,请访问帮助和支持
细化搜索
Learn how to use edge AI to extend battery life in wireless motor-monitoring applications.
This innovative redesign of the classic snap-action limit switch is smaller, automotive-compatible, and can be activated from any push angle.
即使是高效的 AV/DC 电源转换器也需要冷却;全密封设备具有物理完整性,并通过与“冷壁”的物理接触实现冷却。
通过添加数字预失真和输出反馈,函数发生器可以生成高精度正弦波和任意波形。
即使使用高效的 GaN 功率放大器,脉冲衰减对雷达系统来说也是一项挑战;因此,必须了解并管理其两个主要原因。
电子光学组件是激光雷达的核心,它利用激光脉冲建立周围环境的三维“点云”。
设计人员可以使用基于变压器的高效数字隔离器进行高速数据传输,同时确保系统和用户安全。
精密数据采集系统需要精心选择元器件,深入了解误差源,隔离信号和电源路径。
Using a unique Pass-Thru mode, designers can increase efficiency and reduce EMI in a buck-boost DC/DC controller under certain conditions.
为工厂自动化选择合适的光电接近探测器可以加快设置速度,并提供更高的性能和精度。
如何选择和使用 EMR,在从直流到千兆赫射频信号的范围内实现多功能、可靠、灵活且一致的信号切换和路由。
使用功能丰富的开关 IC,以简化如何满足低功耗 AC/DC 转换器的性能目标和法规要求的过程。
智能电源器件开关的系统级优势远超基本 MOSFET 开关和基于保险丝的保护功能。
传统机电继电器的有些特性可以巧妙地解决颇具挑战的接口问题。
电流检测电阻器是一种专用器件,具有极小的电阻值和温度漂移,这些特性对于精确测量功率至关重要。
采用专有微调技术的 ADA4510-2 精密运算放大器让设计人员可以大幅简化模拟前端设计。
Altivar ATS480 软起动器对于多马力交流电机的平稳起动和停止至关重要,并且还具有强大的连接性和网络安全性。
医疗应用系统的设计者可以选择内置开放式电源,也可以选择带有集成了 AC 插片的外置壁插式适配器。
基于 GaN 工艺技术的功率开关器件效率更高,尺寸更小,热性能更强,适用于中等功率电机变频器。
气体放电管利用基本物理原理提供快速、有效的过压瞬变保护。