DK 技术讲谈 - 第 3 辑

重返课堂

最近,我们邀请了多家供应商的代表来到 Digi-Key,与我们分享他们的最新产品和技术。崭新的手册让人眼花缭乱,让我体会到了重返课堂般的学习乐趣。每家供应商都耐心地与我们的技术人员和工程师进行了深入细致的交流,全面地介绍了他们的最新产品特点和规格。这类产品培训所提供的技巧和信息通常都很重要,关系到我们今后能否为客户解答有关这些产品的问题。

Tronex 5071 型号钳子(图片来源:Tronex)

我有幸与我们的应用工程副总裁 Randall Restle 探讨了这些培训的重要性。他说:“许多客户都知道,Digi-Key 全天候不间断提供技术支持,全年无休。客户会专门请我们帮忙寻找合适的零件,而我们能列出超过 900 万种零件。人们可能很想知道我们是如何做到的。其实部分秘诀在于我们的供应商提供卓越的新技术培训。我们非常感谢他们在这方面提供的支持。”

除了技术信息之外,我们还接触了一批新产品。Menda/Easybraid 新近收购的 Tronex 部门向我们展示了一种新款的超小型尖头钳。这款 Razor Flush 钳子现已可在我们的网站上购买,搜索型号 5071 或零件编号 154-5071-ND 即可选购。由于 Tronex 是新供应商,因此系统中目前只上架了他们的部分商品,但已计划引进更多产品;若您对 Tronex 的商品感兴趣,我们可以订购他们产品目录中的大多数产品。

Kester 也应邀来到了 Digi-Key,并且分享了一些常规的焊接知识。值得注意的是,虽然您可以订购直径在 0.250” 至 0.010” 之间的任何焊料,但最常见的直径尺寸是 0.012”、0.015”、0.020”、0.025”、+0.031”、0.040”、0.050”、0.062”、0.093” 和 0.125”。

另一个分享的精品系列是 Sobertron 推出的音频激励器产品。激励器的驱动方式类似于扬声器,可以为制造声音提供广泛的选择。与普通扬声器不同的是,它们需要安装在物体表面,然后将物体本身变成发声装置。这项技术为防尘和防水项目带来了一些独特的选择。

一起来看看 DigiKey.com 近期发布的一些内容

Maker:最近有一篇发布在 Maker.io 的文章和视频,介绍了将 Raspberry Pi 用作物联网设备的使用方法。该文章涵盖了相关的 BOM、原理图与物联网服务的接口,并简要地概述了代码信息。这是您启动物联网 Raspberry PI 项目的绝佳起点。

参考设计库:您见过 BME680 开发板吗?如果您正在关注气体、湿度、压力和温度,不妨在我们的设计库中查看一下参考设计。您可以在这里找到用户指南、数据表、应用说明、BSEC 软件、BSEC Arduino 库和驱动程序代码。我们还能提供开发板原理图。

博客:Ashley 在 Digi-Key 的 TheCircuit 博客页面上分享了一个新品介绍视频。在这一期中,您可以找到关于 SirettaSNYPER-LTEMikroElectronika 的 MIKROE-3512 的更多详细信息。

文章:在文库部分中,Jacob Beningo 发表了关于设计您自己的低成本 3D 手势控制器的文章。在该文章中,他探讨了 BroadcomAPDS-9960 手势控制器的连接,以及通过 APDS-9960 分线板和电路 Python 库来使用 Python 检测手势。

技术论坛:在技术论坛中,我们最近注意到一位用户对压接双导线套圈提出的问题(使用和压接导线套圈)。虽然是篇旧文章,但原帖帮助解释了一些关于使用导线套圈的理由和优势,以及我为何觉得导线套圈经常未得到充分利用。

我们在卖这个!

(图片来源:McGraw-Hill)

在收到分享信息之前,我并不知道还有这样的好东西。对于您最重要的组装项目,可试用一下核能级强力胶带。虽然 3M160809-ND 不是组装项目最省钱的选择,但一定能成为科学展上最酷的师生对话。

既然谈到了学习这个话题,势必要分享一下我们拥有的大量电子工业相关学习书籍。目前我最喜欢的一本书是《Arduino+Android Projects for the Evil Genius》。该书专业地介绍了一系列项目,展示了如何使用平板电脑或智能手机控制 Arduino。

Digi-Key Electronics 内部透析

由于最近市场形势低迷,电子市场中发生了很多故事和对话。我个人的感受是,我对目前的工作和公司很满意。无论环境如何,管理层始终向员工传达一种社区意识和决心。我们的总裁兼首席运营官 Dave Doherty 最近在 Digi-Key Insider 上分享了一篇文章,继续传达了这一信息:“市场低迷时该为谁服务?- 客户还是股东?”。我认为该文章真实地讲述了我们公司如何拥抱北明尼苏达文化,以及这种文化如何帮助我们继续以高水平的标准服务客户。

感谢您阅读本文,就像我写的所有内容,我也十分欢迎大家与我讨论,向我提问或提供话题。欢迎在下方评论,或提出对 Digi-Key 的疑问,以便我在下一篇博客中相应作答。

关于此作者

Image of Robert Fay

Robert Fay 是 DigiKey 的高级应用工程技术人员,于 2010 年加入 DigiKey,目前是 TechForum 负责人,从 2017 年该论坛推出以来就一直负责论坛的运营工作。他在空军服役期间获得了航天推进技术方面的证书,并拥明尼苏达西部社区技术学院的 Powersports 技术学位以及北国社区技术学院的电子技术和自动化系统学位。业余时间 Robert 不是在他车库里敲敲打打,就是在当地小学的课后辅导班上教孩子们玩机器人和做设计。

More posts by Robert Fay
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum