连接智慧城市
提起“智慧城市”一词,人们往往想到这会涉及市民需求的方方面面,包括能源、运输、规划、环境等等。无论重点是什么,我们应该可以达成这样一个共识,即满足这些需求的实现方案都需要各种各样的产品。传感器、天线、连接器和电缆只是所需潜在元器件中的几个。为解决短期和长期的市民需求,智慧城市应用可能需要哪些元器件,往往需要花费数小时的设计时间来进行审查。TE Connectivity 努力通过提供优质的产品和参考材料来满足元器件需求,让设计时间更快、更有效。这些零件可用于智能灯、公共设施监测、智能交通灯等各种情况。
天线
天线可以围绕蓝牙、蜂窝电话、GNSS 或 Wi-Fi 网络进行建模,而 TE 的产品系列可以满足所有这些需求。它们提供了各种各样的类型,有叶片式、贴片式、圆顶式、冰球式,还有很多很多。
TE Connectivity 的天线产品组合。(图片来源:TE Connectivity)
传感器
TE 拥有众多系列传感器。无论你是在寻找浮动、力、湿度、压力传感器还是其他传感器,都可能为您提供绝佳选择。提供的安装类型包括机架、面板、表面和通孔方式。其中端接样式有电缆、连接器、焊片和引线。
TE Connectivity 提供了许多类型的传感器。(图片来源:TE Connectivity)
电缆和连接器
在我们努力让我们的城市适应日益增长的连接和技术消费需求时,电缆和连接器是不能被遗忘的。TE 提供了大量不同类型的电缆和连接器,有许多不同的规格和长度可以利用。在 TE 的产品设计方面,配接连接器是一个优先事项,因为如果不解决这个重点领域,就会很快出现问题。
TE Connectivity 的电缆组件系列。(图片来源:TE Connectivity)
TE Connectivity 提供的多种类型连接器。(图片来源:TE Connectivity)
无论你是生活在一个致力于利用技术的城市中心,还是仅仅对了解这个主题感兴趣,TE 的产品和信息都可以成为一个有用的资源。TE 提供的产品范围广泛,种类多样,适合不同类型智慧城市应用需要。如需了解更多关于智慧城市的信息,请访问我们的智慧城市视频系列页面。

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum