通过 Machinechat JEDI One 更快速地构建更智慧的城市

无论是在旧金山、达拉斯、罗利还是锡夫里弗福尔斯,在城市公园、学校建筑或当地公路部署物联网技术,可以帮助城市和城镇更好地管理资源,确保公共安全,并提高居民的生活质量。

问题何在?部署技术需要魄力和勇气,做出错误选择会浪费大量的时间和金钱。当所涉及的资源是由纳税人资助时,可能会对成本、投资回报、可行性和性能的结果进行更严格的审查。

Machinechat JEDI One 多合一物联网数据管理软件是单一的本地部署二进制解决方案,能让物联网开发人员和解决方案架构师以较低的成本快速构建现场即用的原型和概念验证,只需几小时即可完成,而不必花费数周或数月。

借助 JEDI One 预配置和定制数据收集器,系统集成人员和开发人员能收集几乎任何设备或传感器的数据,无需耗费宝贵时间和资源编码定制软件,也无需学习特定领域或专有的编程语言。设置好数据收集器后,即可通过点击式和拖放式菜单轻松设置 JEDI One 的即用型数据可视化、规则、监视和存储。

基于边缘的规则功能可在发生特定情况时或按预定计划,通过电子邮件或短消息发送通知。利用定制操作插件,开发人员还能启用 JEDI One 触发外部脚本或向其他应用发送数据。

借助本地数据存储,开发人员能对其数据,包括存储的数据内容和存储时长、数据传输目的地,以及数据访问对象保持完全控制。更不用说不必将所有数据发送至云端而节省的大量时间和成本。

应用案例包括:

  • 监控泵站,确保其在公路建设期间全面运作和防洪。
  • 监控景观基础设施和系统的维护,避免出现可能危及当地公路和道路安全的严重水土流失。
  • 根据天气情况发出警报,提醒驾驶人员控制车速,在公路和道路危险路段谨慎驾驶。
  • 监控公立学校和医疗诊所的冷藏设备,确保食品和疫苗安全有效。
  • 监控环境,以高效利用公园和其他市政场所的水电和其他资源。
  • 追踪公共场所的手部消毒站,确保皂液充足。
  • 监控城市敏感存储设施的人员出入情况。

开发人员能以更快的速度和更低的成本交付现场即用的原型和概念验证,从而让关键决策者更快速地评估潜在的项目效益并确定项目的商业目标。结果如何?更快地完成部署和实现投资回报。

Machinechat® JEDI One 可在 Windows 10、Mac OS、LinuxRaspberry PiBeagleBoard® BeagleBone 版本中使用,高级版许可的单价为 39-79 美元(本博客撰写时的价格)。此外,JEDI One for Raspberry Pi 已纳入 DigiKey 的一体化 IoT QuickStart Environmental Monitoring Kit for Raspberry Pi 中。

要详细了解 Machinechat 和 DigiKey 对智慧城市的贡献,请查看我们的三集系列视频——数字化城市

关于此作者

Image of E. E. Wang

E.E. 已有 20 年的工作经验,曾经就职于物联网、半导体、网络、软件和环境领域的新兴技术公司。在加入 Machinechat 成为第 2 号员工之前,她是 Lantronix 公司的企业营销和投资者关系总监,她在重新定位公司的网关和 ITM 产品信息方面发挥了重要的作用。

此前,E.E. 曾在全球领先的检验、验证、测试和认证公司瑞士 SGS-SA 的两家子公司担任业务发展和营销团队的高级成员。业余时间,E.E.喜欢烹饪、高尔夫、沙滩排球、旅游和探索所有与技术有关的东西。

More posts by E.E. Wang
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum