使用 Machinechat JEDI One 软件在 15 分钟或更短的时间内转换您的 LabJack 设备
LabJack 创立于 2001 年,是一家很受欢迎的耐用型工业数据采集 (DAQ) 模块制造商,致力于帮助开发人员和系统集成商通过模拟和数字输入和输出从传感器、控制执行器中提取数据。LabJack 基于 USB、Wi-Fi 和以太网的解决方案可用于从商业设备到实验室,再到建筑系统等需要测量速度、光线、声音、振动、温度、气体浓度等数据的许多应用。通过 LabJack 传感器和执行器将数据传输至服务器或者 PC。
(图片来源:Machinechat)
在本篇博客中,开发人员和系统集成商可以了解如何通过三个简单的步骤,在不到 15 分钟的时间内将 LabJack 的读数转化为可用、可操作的物联网数据。使用用于 PC 或 Mac 的Machinechat JEDI One,开发人员和系统集成商将能够在边缘处理 LabJack 数据并完成以下工作。
- 通过数据、设备和系统查看仪表盘,配置基于网络的实时和历史报告
- 设置规则、报警和通知
- 实现可配置的本地数据存储
此外,开发人员和系统集成商使用 JEDI One 还可进行以下操作:
- 创建在满足某些数据参数时运行的操作插件
- 监视关键的网络设备
- 减少甚至消除云计算成本和开发定制软件的时间
本指南中包含的说明适用于任何 LabJack DAQ 解决方案,包括:

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum