利用现成的 LoRa 硬件和多合一物联网软件在数天内部署企业内部物联网项目
最近的一项调查发现,不到 10% 的小型企业和不到 30% 的中型市场公司已经部署了物联网项目。而在某些情况下,这些企业正在放弃追求物联网战略。
其中最主要的原因是什么?
- 实施和部署成本高
- 对数据隐私和安全的担忧
- 技术复杂,缺乏将物联网解决方案与现有系统整合的技能
- 难以维护和支持物联网系统
对于开发商和系统集成商来说,上述各项挑战代表了一个重要的商业机会——如果做得好的话,可以给客户创造价值,让自己的公司实现更大的增长。
今天的中小型市场的公司如何才能成功部署负担得起的、安全的物联网项目?
对于中小型市场公司投资、部署任何物联网项目来说,开发商和系统集成商必须提供以下解决方案:
- 负担得起,并提供快速实现投资回报率的途径
- 易于使用、维护,并可根据需求变化进行扩展
- 易于与现有系统集成
- 安全,并能尽量减少不必要的数据处理成本
即用型 LoRa 硬件和免代码多合一物联网软件:按天部署,而非按月
在欧洲、亚洲和现在的美国,LoRa 作为物联网项目的首选无线标准正日益受到关注。LoRa 的功耗更低、覆盖距离更远(可达 20 公里或更远)和连接经济实惠,可应用于广泛的物联网使用场景。这些应用包括智慧农业、智慧城市、智慧制造等。
(图片来源:Machinechat)
当与无代码多合一物联网软件(如 Machinechat 的 JEDI One)搭配使用时,如 SEEED Studio 的 SenseCAP 系列等即用型工业级 LoRa 网关和传感器可让开发人员和系统集成商在数天内快速部署现场就绪型物联网项目,而不是数周或数月。
我们都知道,物联网技术能够使中小型市场公司显著改善业务,从提高运营效率到减少维护和劳动力成本,再到发现新的收入和新产品的机会。通过使用现成的硬件和软件解决方案,开发人员可帮助客户加速这一过程,并让客户大大获益,具体包括:
- 降低整体开发和部署成本
- 对数据进行本地控制,减少云数据处理成本
- 增强数据隐私和安全
- 更容易与现有系统和应用进行整合
- 随着需求变化而拓展路径,无需构建更多的定制硬件或软件
- 通过使用可随时购买的硬件,降低复杂性,减少维护和支持成本
更重要的是,开发人员和系统集成商可以将更多的时间和技术资源集中在创建增强型用户体验方面,并将物联网项目与客户的企业业务应用和目标相结合。(让我们一起要面对现实,大多数开发人员不会因为花时间去完成以下工作而获得任何嘉奖或荣誉:构建无人问津的定制中间层软件或者可能会让客户认为他们无法摆脱且共同依赖于你的硬件解决方案。对于那些能够提供更容易适应、更灵活的解决方案的开发者来说,他们更有可能赢得重复业务并发展他们的物联网业务。)
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum