Digi-Key 物联网 QuickStart 套件 – 在不到一小时的时间里启动并运行环境监视项目
许多物联网项目都涉及到监测环境状况,无论是数据中心的温度、温室中的湿度还是受控制造设施中的压力。挑选电路板、传感器和连接可能是一个耗时过程,而且不得不进行的定制或软件、用户界面的开发可能会给您的项目造成需要数周或数月来解决的复杂性问题。如今,工程师和系统集成商通过使用 Digi-Key 的物联网 QuickStart 环境监测套件,就能以更快、更简单的方式为其物联网环境监测项目或概念快速开发原型。
Raspberry Pi 3B(图片来源:Raspberry Pi)
这款即用型多合一物联网套件包括开发人员或工程师构建环境监测解决方案所需的一切,并配有基于浏览器的专业用户界面,可在您的嵌入式开发板、笔记本电脑或服务器上以本地方式运行。对于开发工程师和系统集成商来说,这意味着无需焊接、持续云订阅以及始终互联网在线,甚至更令人满意的是,无需花费数小时或数周时间进行编码或编写定制软件。
该套件中的 Raspberry Pi 版本包括了您所需的所有硬件和软件,从开始到完成您可能只需要一小时,其中包括 Raspberry Pi 3B+、SD 卡、预装版 Raspberry Pi OS 以及常见的 SparkFun 多用途 BME280 传感器,可以用来测量湿度、压力和温度。
此外,还包括 Machinechat 的 JEDI One 物联网数据管理软件 的高级许可。使用集成的 HTTP 和基于 TCP 的数据采集器快速收集传感器数据。自定义型数据收集器插件允许从任何设备、传感器或应用收集数据,而无需改变其本地协议。通过拖放菜单,能非常轻松、快速地为您的物联网项目构建使用方便的专业型仪表盘,配置传感器监控和数据存储。JEDI One 的基于现代浏览器的图形用户界面带有 SSL 和多用户支持功能,无论您在网络的任何地方都能访问自己的项目数据。通过系统仪表盘视图,您可以自定义背景图片,灵活地进行布局,用最好的方式实现项目的规格数据可视化。
使用这款物联网 QuickStart 套件,只需简单的几步就可启动并运行您的环境监测项目。首先,设置 Raspberry Pi。在有或无显示器、键盘和鼠标的情况下均能完成这项工作。然后用跳线将传感器与 Raspberry Pi 连接。确保您在设置 P i 时 I2C 处于启用状态,因为这将用于 Pi 和传感器进行对话。然后需进行少量配置,接下来设置仪表盘。Machinechat 有很多绝好的资源,包括这篇为我们简单介绍了 Raspberry Pi 的文章。该套件可以很容易地调节或添加到其他传感器上。
目前,Digi-Key 物联网 QuickStart 环境监测套件只有 Raspberry Pi 版本。
BeagleBone、Windows、Mac 和 Linux 版本将在 2021 年初推出。如需了解详情,请联系 Digi-Key 代表。

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum