无线气泡传感器
TE Connectivity 的 AD-101 气泡检测器是一款基于超声波的传感器,可用于检测穿过传感器的管道中是否存在液体。
TE Connectivity 的 AS-101 气泡检测器。(图片来源:TE Connectivity)
该传感器易于使用,只有四根引线:1 - 接地,2 - 输出,3 - 自检,4 - 电源。传感器输出为 3.3 V TTL(存在液体时为低,存在气泡时为高)。
项目背景
AD-101 主要用于医疗应用,不过我打算设计一个实用项目来展现其易用性。水位检测器这种简单仪器已经存在了数千年,我认为可设计一个项目来很好地突显 AD-101 传感器的功能,并提供一个远距离可见的 LED 液位指示灯。我改造了一个低成本的水位检测器,增加一段管道并将其穿过传感器。检测到水时,传感器改变状态并触发远程液位指示灯。
此外,我还为该项目开发了无线硬件,用于监控 AD-101 的输出并触发远程 LED 指示灯。无线硬件包括一对 Digi International 的 XB3-24Z8US-J 模块,安装于 Bud Industries 防水的 PN-1323-CMB 外壳中的 Grove 传感器板上。在 XB3 模块上运行 Micropython 脚本可执行无线链路设置、传感器监控和远程 LED 触发功能。有关完整的项目详细信息,请参见工程百科文章“Wireless Water Level using the AD-101 Bubble Detector and XBee3”(使用 AD-101 气泡检测器和 XBee3 实现无线水位检测)。
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum