Antenna Builder - 为项目选配天线

在任何无线产品中天线无疑最关键的部件之一。然而,人们往往在产品设计后期才考虑它的选择。在设计的概念和早期开发阶段,天线只需要满足必要的无线频率和性能要求。在初始测试中,天线的尺寸和类型通常没有那么重要,因为最终的天线选择通常在成品的外形尺寸和物理尺寸确定后才会确定。

无线产品的另一个特点是,一旦天线的选择确定,产品投入生产,天线就很少改变。这主要是因为测试、无线认证、审批和对成品鉴定成本昂贵。除非天线被淘汰或无货可供,否则在产品的生命周期中通常不会改变。鉴定新天线相关的风险、时间和成本大,通常不值得这样做。

项目找不到天线

事情并不总是按计划进行。一个项目的天线要求可能会改变,或者最初选择的天线没有货源了。无论哪种情况都需要重新审视项目的天线部分。假设可以找到一个替代天线,因为需要对新天线进行测试和鉴定,所以项目就会被推迟,但仍可以推进。

但是,如果不能找到一个标准的现成替代天线会怎么办?人们可能会花费大量的时间和精力来重新设计产品以使用可以获得的天线。一个潜在的更快的方法是,找一个符合无线性能要求的标准天线,并让制造商进行定制,以适应您的产品要求。定制天线的好处是,能够获得你需要的东西。缺点是接收和评估定制天线会造成时间延迟和成本增加。即使是改变连接器类型或电缆长度这样一个看似微小的要求,也会花费相当多的时间和费用。

如果能在几天内,而不是几周内就能收到定制的天线,而且没有 NRE 成本、加工费或最小订货量要求,您觉得能做到吗?不必等待,通过 Antenna Builder 今天您就可以从 DigiKey 获得这样的便利。

Antenna Builder

Antenna Builder 是一种配置工具,为用户提供了用不同连接器和电缆长度定制 Taoglas 天线的能力。Taoglas 然后会创建零件编号和价格,并让客户立即将其添加到其 DigiKey 购物车和订单中。定制天线直接从 Taoglas 运送客户手中。

  • 您不需要承诺最小订货量,可以先订购一个,在您的应用中进行测试
  • 没有 NRE 或加工费
  • 一旦你确定了天线规格,就可以申请批量定价。

如图 1 所示,天线可以通过安装类型、频率/技术、外部/内部类型、内部天线数量和颜色来选择。另外,你也可以只选择你感兴趣的 Taoglas 天线。

图 1:Antenna Builder 选择页面。(图片来源:DigiKey)

选择了天线后,就可以定制电缆长度和连接器类型,如图 2 中 GPS 天线实例所示。在表单中输入电缆长度和连接器类型后,就会显示价格。然后可以将天线添加到 DigiKey 购物车中并订购。一旦订购,定制天线将由 Taoglas 生产并直接运送给客户。

图 2:Antenna Builder 配置页面。(图片来源:DigiKey)

结语

如果您需要找一个符合项目要求的天线并快速拿到它进行测试和评估,那么 Antenna Builder 绝对可以帮助您。即使天线配置需要修改,也可以在几天内轻松订购并收到改造版。

Taoglas

Taoglas 是一家领先的 M2M 天线提供商,提供种类非常丰富的汽车、跟踪、公用事业计量和远程监控天线解决方案。他们提供广泛的可定制天线组合,包括蜂窝、WiFi、蓝牙、GNSS 和 Sub-GHz 技术。

关于此作者

Image of Scott Raeker

Scott Raeker 是 DigiKey 的首席应用工程师,自 2006 年加入公司以来就一直主要负责协助无线领域的客户。他在电子行业有着超过 35 年的经验,并拥有明尼苏达大学的电气工程学位。业余时间 Scott 喜欢打理他的世纪之交农舍。

More posts by Scott Raeker
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum