用方波构建准正弦波

使用最初的 Digi-Keyer,以 555 定时器为例

简介

没有比 555 定时器等器件的完美方波输出更令人满意的事情了。然而,如果将该输出作为音频信号,那么很快就会发现这种输出听起来是多么的刺耳。简单的解决方案是使用一系列的电容和电阻,将方波转换为正弦波,从而产生听起来自然舒适的音频信号。

示例

最初的 Digi-Keyer 设计用于向业余无线电发射器提供统一的摩尔斯字符和间隔。Digi-Keyer 已有 50 年的历史,一个重建该器件的项目经扩大后包含了音频输出,以便用户聆听正在生成的字符。由于这个日子也是 555 定时器的 50 周年纪念日,所以选择该器件来产生音频音调。555 定时器输出方波。我们将通过 Digilent Analog Discovery II 基于 PC 的多功能工具的范围特性来说明以下转换阶段。

555 定时器的输出

原始输出方波通过电位器调节音高。图 1 是 555 音调发生器的原理图,将其复位引脚连接来自其他 Digi-Keyer 电路的信号时激活。波形样本取自测试点 TP4-TP6。

图 1.具有测试点的 555 音调电路。

波形转换

555 器件的输出端有一个 750 Ω 电阻以及 TP4 端的一个 0.22uf 电容,构成了从完美方波到“鲨齿”形波的第一次转换。见(图 2)。在 TP5 端的另一组电阻/电容产生“锯齿”波,然后在 TP6 处产生更加正弦化的波。最后的输出电容使该波形具有了更明确的正弦波形状,并将任何直流信号解耦。增加电阻也将输出衰减到耳机水平,与波形塑形一起创造出令人愉悦的音调。

图 2.测试点波形。

总结

使用内置了音量控制功能的耳机对每个测试点进行采样,是体验方波的刺耳程度与准正弦波的平滑程度的极好方法。在此例中,使用简单的无源器件改变方波。在更复杂的电路中,可以使用计数器或通过 Wien 桥配置的运算放大器来构建。

资源

Digi-Keyer 的工作原理

升级最初的 Digi-Keyer

JK 触发器的工作原理

什么是 RC 定时电路

组装 Digi-Keyer

对构建 Digi-Keyer 和了解其工作原理感兴趣吗?DigiKey 在此资源库中提供了全套计划、材料清单、编程代码、PCB 文件等内容:

https://media.digikey.com/pdf/Project%20Repository/Digikeyer.zip

关于此作者

Image of Don Johanneck

Don Johanneck 是 DigiKey 的技术内容开发人员,自 2014 年以来一直在该公司工作。他最近刚转岗到现在的职位,负责撰写视频说明和产品内容。Don 通过 DigiKey 奖学金计划获得了北国社区技术学院电子技术和自动化系的应用科学副学士学位。他喜欢无线电控制建模,老式机器修复和修补。

More posts by Don Johanneck
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum