使用 BLDC 霍尔传感器作为位置编码器 - 第 1 部分
带有霍尔效应传感器的 BLDC 轮毂电机的解剖与操作
以下内容旨在帮助解释霍尔传感器用于确定位置、方向和速度的逻辑输出。虽然这种输出可用于电机换向,但本文不涉及 BLDC 电机运行方面的内容。
概览
有些 BLDC(无刷直流)电机配备三个内部霍尔效应传感器,用于向外部电路提供反馈,这有助于精确控制定子中的磁线圈。有些类型的 BLDC 控制器使用电机的固有反电动势,因而无需霍尔效应传感器。这两种情况下,霍尔传感器也可用于精确位置检测。
常见的 BLDC 电机是个人运输工具中使用的电机类型,如电动滑板、悬浮滑板、踏板车和紧凑型自行车。本示例中,自平衡悬浮滑板中通常使用的就是一种直径为 10 英寸的单轴轮毂电机(图 1)。这种类型的电机是重型外转子 BLDC,也就是说轴上安装的定子会在电机外壳旋转时保持静止。
图 1
BLDC 解剖图
本实验中使用的 BLDC 轮毂电机有 27 个电磁定子线圈和 30 个永磁体(也称为 15 个磁极对)(图 2)。许多图都显示霍尔效应传感器都用 U、V 和 W 标记,且以相等的间隔距离(120度)围绕定子线圈放置。传感器等距排列,但大多数位于定子的一侧(图 3)。
图 2
图 3
注意:传感器标记(U、V、W)根据内部导线色码指定。本实验中,传感器标记随机指定。
BLDC 中的神奇数字 3
如图 3 所示,霍尔传感器位于线圈表面的中心位置。任意两个传感器之间的中心跨度为三个线圈,所以相隔角度为 40°。
2 个全线圈 + 2 个半线圈 = 3 个线圈跨度
(360° / 27 个线圈)* 3 个线圈跨度 = 40°
这种配置会产生相同的输出值,就像三个传感器间隔 120° 一样。每个传感器都会穿过磁体的三分之一,使得每个传感器都产生 10 个脉冲。所以,这些传感器每旋转 120° 便会总共输出 30 个脉冲,旋转一整圈则输出 90 个脉冲。
9/27(线圈)= 10/30(磁铁)= 120/360(度)= 30/90(脉冲)= 1/3(一圈)。漂亮!
图 4
注意:脉冲输出为从高到低转换,或从低到高。虽然三个传感器每转共输出 90 个脉冲,但每个传感器共有 15 个高脉冲和 15 个低脉冲(15 个极对),这样会产生 6 个独特的二进制组合(90 个脉冲 / 15 个极对 = 6 个)。具体说明参见图 4。
任何一次从高到低或从低到高的转换完成之后,便可立即确定传感器值。在一个传感器周期中,每个传感器具有一次高转换和一次低转换,因此总共有六次转换和六个二进制组合。由于 30 个磁体间间隔排列 27 个线圈而造成偏移,因此传感器输出绝不会同时全为高电平 (111) 或低电平 (000)。
总结
无论在一次转换之后检查哪一个传感器的输出方波,其余两个传感器中总有一个会尾随,另一个则会前导(一个为高电平,另一个为低电平)。因此,在读取数值时使用哪种传感器输出配置并不重要。唯一受影响的计算是旋转方向。
图 5 中的动画演示展示了每次转换时的传感器输出,以及十个永磁体和三个受检测线圈之间的关系。为提升直观性,省去了未检测的中间线圈。
图 5
其它资源:
使用 BLDC 霍尔传感器作为位置编码器
第 2 部分 – 使用 Digilent Analog Discovery 2 分析仪将 BLDC 霍尔传感器输出可视化
第 3 部分 – 使用 Teensy 3.5 微控制器计算位置、方向和距离

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum