新能源汽车崛起:进入绿色出行新时代
“环保”一直以来都是各国关注的议题、全世界共同的目标。科技的进步让人们在环保这一块可以做到更多、做得更好。各个领域都陆续把科技投放到环保事业之中,而新能源汽车的诞生和持续的优化,就成为了实现减少道路上碳排放的其中一个关键,推动着未来达成碳中和的目标。
关于新能源汽车的最新一份市场趋势报告,内容涵盖新能源汽车如何推动绿色出行、其技术发展、未来趋势,以及相关产品推荐,助你全面掌握新能源汽车未来发展的可能性,探索下一个设计的方向。
未来交通发展重点:绿色出行
随着《欧洲绿色协议》在2019年由欧盟委员会发布,确立了2050年实现“碳中和”的目标,全球都在各个领域努力,特别重视碳排放量较高的领域。道路交通正是首当其冲,其碳排放量在交通出行全行业中高达80%。由此,产生了绿色出行的概念,鼓励大家通过节能减排,以对环境造成最小程度影响的方式出行。
在科技的帮助下,电池技术、电力电子技术和电动机的进步推动了新能源汽车的发展。除了电动汽车,插电式混合动力汽车和燃料电池汽车等也是属于新能源汽车的种类。与传统燃油汽车不同,新能源汽车使用清洁能源如电能、太阳能等,极小甚至不会产生污染物,对环境不会造成负担。近年,新能源汽车持续优化,比如电动汽车,其续航能力随着锂电池的效能和充电技术的提升而升级,让使用者有更满意的出行体验。未来,新能源汽车将会在智能化方面进行升级,包括进一步发展自动驾驶技术、结合车联网、运用大数据等,让汽车出行更舒适、安全,同时达到节约能源、保护环境的作用。
发展前景乐观
根据数据显示,全球的新能源汽车销量都在上升,2021年售出670万辆,是2017年的122万辆的超过5倍之多,并且因为智慧汽车科技的急速发展而预期会于2030年直线上升至4,780万辆。中国的销量当然也是如此,从2017年的77.7万辆大幅升至2021年的352.1万辆,并且预期继续维持上升势头。一些周边数据也有所启示,2022年全球公共充电桩数量比2017年的增加超过225万台,而全球锂电池出货量也在2017年到2021年之间大幅增加超过5倍。这些电动汽车设备的增加意味着全球对于新能源汽车的需求持续向上。此外,有关新能源汽车的调查报告显示,新能源汽车日故障率日渐下降,从2019年1月的13.5%下降至2020年12月的6.7%,在2年之间足足降了超过1倍,可见科技急速进步对新能源汽车的帮助,让消费者更安心使用新能源汽车,进而推动绿色出行的发展。
电动汽车成为目前发展的重心
在众多种类的新能源汽车中,电动汽车 (EV) 是行内发展最快的。新技术比如新半导体材料的出现,满足了电动汽车在复杂的电子架构中保持精准的需求,从而加速了电动汽车的发展。由于,电池是电动汽车的重要核心,制造商目前都在不断优化、改良电池技术,以提高其效能并延长其寿命。同时,电池的升级也有助于降低成本,拉近电动汽车与燃油汽车之间价钱上的差距。支撑电动汽车发展的另一个重点,是电动汽车供电设备 (EVSE) 即充电站。提供足够而完善的充电设备,也是现时行业关注的项目,目的是让电动汽车从设计、出厂、使用以至维护上,一步步消除令消费者却步的因素,最终达到全民绿色出行新标准。
绿色出行概念的诞生,是源自于过量的碳排放所带来对环境的破坏和对人类健康的隐忧。在廿一世纪的今天,借助科技的帮助,新能源汽车日益加速发展,成为了全面推行绿色出行的重要力量。除了节能减排,新能源汽车也趋向智能化,以实现智慧城市的建立,创造一个健康、舒适、有效率的生活环境。
想要了解更多关于新能源汽车最新市场报告的内容,欢迎点击以下连接,抢占先机,掌握未来市场动向,探索更多可能性。
推荐产品
|
onsemi 表面贴装型 N 通道60 V |
Microchip 表面贴装型 N 通道 300 V |
Texas Instruments 表面贴装型 N 通道 20 V |
|
Onsemi CMOS图像传感器 |
Microchip 温度传感器 模拟 |
Texas Instruments 电流传感器 霍尔效应 |
|
Onsemi 电机驱动器 双极性 并联 |
Microchip 电机驱动器 PWM 12-QFN |
Texas Instruments 电机驱动器 功率 |
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum