使用 BLDC 霍尔传感器作为位置编码器 - 第 2 部分
使用 Digilent Analog Discovery 2 分析仪将 BLDC 霍尔传感器输出可视化
以下内容旨在帮助解释霍尔传感器用于确定位置、方向和速度的逻辑输出。虽然这种输出可用于电机换向,但本文不涉及 BLDC 电机运行方面的内容。
概述
将霍尔效应传感器输出可视化,有助于在项目开发和编程过程中理解和处理信号。要获取输出数据,可能需要使用电源、逻辑分析仪、示波器以及若干指示灯和开关。相比成本更高的设备,基于计算机的系统常常是合适的替代选择。
Digilent Analog Discovery 2 (AD2)
Digilent 基于计算机的 AD2 分析仪 (1286-1117-ND) 使用图形用户界面 (GUI) 来仿真真实器件,如示波器、函数发生器、电源、量表、记录器、LED 指示灯和开关等。用户可以使用可拆卸的引线针座对项目进行电气配置,并且可以保存整个 GUI 配置和设置。以下设置特定于这部分的“BLDC 霍尔传感器作为编码器”项目,并且提供四种可视化传感器输出的方式。
用试验板连接传感器输出和 AD2 输入/输出
准备一块试验板(438-1045-ND 或类似产品),用粘扣带 (3M162604-ND) 将 AD2 模块固定到试验板的左端。使用配套的 USB 电缆将 AD2 连接到计算机,然后给 AD2 接上一个 5 V、2 A 的外部电源(未配备,请使用 102-3425-ND 或类似产品)。使用 0.100 间距的直角排针 (S1121EC-10-ND),参照 AD2 引线图(如下所示),将 AD2 引线连接到试验板,要从两个正极示波器通道引线开始连接。将 AD2 的 V+ 电源引线连接到下方电源轨上的正极 (+) 侧。将 AD2 的所有接地引线和负极示波器引线连接到下方电源轨上的负极侧。然后使用实芯跳线 (BKWK-3-ND) 完成试验板上所有其他连接,并将上下电源轨的正负两侧分别连接起来(图 1)。
表 1:AD2 引线图(图片来源:Digilent, Inc.)
图 1(图片来源:Digi-Key Electronics)
注意:AD2 示波器限制为使用两个通道来检验三个传感器的输出。不过,示波器与传感器连线的任何组合都可以用来测试。
传感器输出为低电平有效,这是指当触发时,输出连接到负电源轨;而没有触发时,输出为处于浮动状态,此时既不属于正也不属于负。在没有触发时,需要将传感器输出上拉至正电源轨,以建立两个定义的状态,这两个状态在 AD2 示波器中以方波形式显示。在试验板中插入三个 4 KΩ – 8 KΩ 的电阻器,以用作传感器输出的上拉电阻(图 2)。
图 2(图片来源:Digi-Key Electronics)
软件
WaveForms 是实现 AD2 需要用到的可下载软件。完成下载和安装后,选择 Workspace(工作空间)下拉菜单,然后从列表中选择 New(新建)。一个新的工作空间将会打开,且随时可在这里进行配置(图 3)。
图 3(图片来源:Digi-Key Electronics)
注意: 成配置后,保存选项将变为可用状态。
电源:试验板的电源轨需要使用 5 V 电源为传感器供电。在 Waveforms 欢迎页面上,选择 Supplies(电源)选项卡(图 4)。选择停靠/取消停靠图标,使“Supplies”(电源)对话框处于浮动状态。然后调整对话框大小,尽可能占据最小的显示空间。(图 5)。
图 4(图片来源:Digi-Key Electronics)
图 5(图片来源:Digi-Key Electronics)
通过从 Positive Supply (V+)(正电源 (V+))对应的 Voltage(电压)下拉选择器中选择 5 V 对电源进行配置。通过切换按钮,确保 Negative Supply (V-)(负电源 (V-))处于 Off(关闭)状态。该按钮应该显示文字“Off”(关闭),且显示红色叉号“X”。通过将 Master Enable(主启用)切换为“On”(开启),启用输出(图 6)。
图 6(图片来源:Digi-Key Electronics)
示波器:使用示波器工具,用户可以直观查看和测量传感器输出波形。在 Waveforms 欢迎页面上,选择 Scope(示波器)选项卡(图 7)。选择停靠/取消停靠图标,使示波器对话框处于浮动状态。然后调整对话框大小,尽可能占据最小的显示空间。
图 7(图片来源:Digi-Key Electronics)
示波器有很多种配置方式,并且拥有广泛的功能供用户选择。对于此项目,按照图 8 中显示的设置,在 WaveForms 示波器窗口中匹配好对话框和配置下拉菜单。确保电源窗口中的电源 Master Enable(主启用)处于开启状态,然后在示波器窗口中选择 Scan(扫描)按钮。手动旋转 BLDC 电机,观察传感器的方波输出在示波器窗口中如何显示(图 9)。
图 8(图片来源:Digi-Key Electronics)
图 9(图片来源:Digi-Key Electronics)
随着电机转速的加快或减慢,注意观察方波频率的变化,以及信号之间的偏移如何保持恒定。交换排针上的引线,观察其余的传感器输出或不同波形组合之间的偏移。使用示波器功能,用户可以查看波形频率和幅度,并进行实时测量。
此时最好保存一下工作空间。从 Waveforms 菜单中,选择 Workspace(工作空间)可显示保存选项。
逻辑分析仪:另一种显示信号关系以及可视化方波间高/低逻辑(1 和 0)的方法是使用逻辑分析仪。
第一步是向试验板中增加一些电路路径和引线,以支持分析仪的功能。在试验板上添加三位针座和跳线,然后将第 15、14 和 13 号数字输入/输出线连接到该针座。添加实芯跳线,将传感器输出与该针座连接起来。请参见图 10 和前文中的 AD2 引线图。
图 10(图片来源:Digi-Key Electronics)
在 Waveforms 欢迎页面上,从左侧的侧边栏功能列表中选择 Logic Analyzer(逻辑分析仪),然后选择绿色的“+”图标,从列表中添加一个数字输入/输出通道。将第 15、14 和 13 号通道添加到该分析仪。选择停靠/取消停靠图标,使逻辑分析仪对话框处于浮动状态。然后调整对话框大小,尽可能占据最小的显示空间。
分析仪有很多种配置方式,并且拥有广泛的功能供用户选择。对于此项目,按照图 11 中显示的设置,在 WaveForms 逻辑分析仪窗口中匹配好对话框和配置下拉菜单。
图 11(图片来源:Digi-Key Electronics)
在分析仪菜单中选择 View(查看),然后选择 Data(数据)以打开数据窗口。将该窗口拖放到计算机显示器上的空白空间。确保电源窗口中的电源 Master Enable(主启用)处于开启状态,然后在逻辑分析仪窗口中选择 Scan(扫描)按钮。手动旋转 BLDC 电机,观察传感器的所有三个方波输出在分析仪窗口中如何显示,以及二进制值在数据窗口中的显示(图 12)。
图 12(图片来源:Digi-Key Electronics)
数据窗口中的二进制值与本教程第 1 部分(参见下面的“其它资源”)中确定的值相符。如果一次旋转电机轮一个步长,可以观察到方波的上升或下降,也可以逐个查看二进制组合(001、101、100、110、010、011)。
静态 I/O:要获得更多的视觉指示,可以为传感器输出的数字通道分配仿真 LED。
在 Waveforms 欢迎页面上,从左侧的侧边栏功能列表中选择 Static I/O(静态 I/O)。选择停靠/取消停靠图标,使静态 I/O 对话框处于浮动状态。然后调整对话框大小,尽可能占据最小的显示空间。
由于每个通道的默认设置都是 LED 指示,因此无需进行配置。手动旋转 BLDC 电机,观察当逻辑分析仪检测到方波的上升沿或下降沿时,LED 如何开启或关闭。注意,LED 状态反映了数据窗口中的二进制组合(图 13)。
图 13(图片来源:Digi-Key Electronics)
此外,也可以将静态 I/O 配置为逻辑开关来控制实际电路。作为本例的一种选择,可以使用直流驱动电机,通过摩擦轮和试验台来驱动 BLDC 电机旋转。在手动操作 BLDC 电机的最简单方法中,只需使用外部电源和固态继电器(SSR,CC1126-ND)(图 14)。将 SSR 控制侧的负极引线连接到项目试验板上的一个负电源轨,然后将 SSR 的正极引线连接到 AD2 7 号数字 I/O 引线。
图 14(图片来源:Digi-Key Electronics)
在“Static I/O”(静态 I/O)窗口中,使用 I/O 编号旁边的下拉选择器,将 DIO 7 配置为推拉开关。将电源设置为小于最大电机输入电压,之后切换 AD2 开关来开关电机。使用外部电源的电压表盘来设置电机转速。通过实现由静态 I/O 通道控制的 SSR,用户能够开关与试验板和 AD2 电源隔离的大量外围设备。
总结
Diligent Analog Discovery 2 或许不具备高端、独立的实验室设备的所有功能,但可用于将很多电子器件和传感器产生的信号可视化。若没有这种直观显示工具,试验者就只能想像电路中的传感和控制信号发生了什么,以及电路如何对这些信号作出响应。
其它资源:
使用 BLDC 霍尔传感器作为位置编码器
第 1 部分 – 带有霍尔效应传感器的 BLDC 轮毂电机的解剖与操作
第 3 部分 – 使用 Teensy 3.5 微控制器计算位置、方向和距离

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum