Acconeer雷达传感器芯片 A111
当我们希望增强许多日常使用设备的功能时,大量的潜在雷达传感器解决方案可以帮助我们实现这个目标。今天,很多设备中最受青睐的功能都是自主性功能。所有人都希望设备智能化,能自动驾驶、自动清洁、自动充电等。对于任何设备,要想获得这些功能,首先必须能够感知周围的环境。
来自瑞典的一家雷达传感器制造商 Acconeer 开发出了一种具有感官知觉、深度知觉、运动检测等功能的单一雷达传感器芯片 A111。该雷达传感器芯片采用小型封装设计,可以轻松应用到所需的终端设备中。这款 A111 雷达传感器芯片在很多领域都具有应用潜力,例如汽车、消费品、健康和健身设备、机器人等。
要将此类雷达传感器技术推向市场,需要大量的开发工作。雷达传感器制造商 Acconeer 提供的开发平台 XR112 和 XC112 可让用户使用 Raspberry Pi 来设计终端产品的功能,从而回避了开发过程中大部分的繁重工作。这个 Acconeer 开发平台不像即插即用型产品那样简单,因为这需要用户具备一定的编程知识,方可上手使用。为帮助用户入门,Acconeer 还提供了入门指南和入门视频。
在开始开发任何此类硬件时,必须从 Acconeer 网站上找到与硬件匹配的正确软件,这一点非常重要。最早的开发平台是 XR111 和 XC111 的组合,最新的平台则是上文提及的 XR112 和 XC112。每种组合都有各自的软件。如果使用 XR112 和 XC112,另一个需要注意的问题是附带电缆的方向。电缆两端的蓝色面都应该朝上。如果有任何问题,请访问 Digi-Key 技术论坛。

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum