Monnit 传感器套件
有多少次我们发现自己总在做一些重复乏味的事情,希望通过某种方式实现流程自动化?在商业领域中,情况同样如此。充分利用科技来减轻员工工作负担的公司,往往会取得最大的成功。有了科学技术,此类问题的解决方案不用愁。
例如,有些人可能还记得 Kirby 真空吸尘器还算新生事物的时候,四处奔走的上门推销人员试图让人们确信这种产品能够让清洁工作变得更轻松,而且效果更好。而现在,科技提供了全新方式,可以避开枯燥乏味的吸尘工作——使用像 iRobot 这样的扫地机器人,能够在您外出时把整个屋子打扫得干干净净。
这并不是说所有人都要自行设计 iRobot,替代他们完成所有枯燥乏味的工作,而是告诉大家,如果要寻找实现自动化的机会,Monnit Corporation 会让实现自动化流程更加简单。该公司设计了大量传感器套件,内含各种传感器类型,例如湿度、温度、运动传感器等。这些传感器可以快速轻松地设置,以便与套件内包含的蜂窝/以太网网关进行通信。
这就带来了一个问题:Monnit Corporation 如何让自动化过程变得如此简单?该公司采用先前提到的不同类型的传感器,将其封装在外形美观的完整封装中,如上图如示。传感器是所有自动化系统的中心部分,当用户使用传感器时,他们必须知道如何与这些传感器通信。另外,Monnit 通过装配每个套件中包含的网关,简化了这部分过程。在 imonnit.com 上设置网关和传感器非常快速简单,整个系统可在 15 分钟内投入运行。套件还包括了分步说明。
Monnit Corporation 并不是唯一涉足这个市场的公司。Broadcom Limited、Multi-Tech Systems 及 Allegro MicroSystems 等其他公司,也不断进行了尝试。Monnit Corporation 在其中脱颖而出,这要归功于设置过程的简易性。整个系统设置过程都在 imonnit.com 上进行,无需任何编程工作;甚至 SIM 卡都包含在内,因而只要将传感器连接到网关,并且设置阈值,即可通过电子邮件和/或文本消息发送通知。Digi-Key 提供全部 Monnit 产品系列。了解 digikey.cn 上查看所有不同的选择。
图片参考:
1 –https://www.linkedin.com/pulse/work-smarter-harder-nicklas-askling
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum