无线传感器模块节省了时间
Sensirion SHT31 智能小工具开发套件
物联网 (IoT) 中几乎所有的设备都依赖各种各样的传感器。这些传感器可以收集各种形式的数据,包括针对气象站的大气压力、温度和湿度、针对医疗设备的脉搏率和血氧饱和度,以及针对工业设备的振动和设备温度数据。随后,这些测量特定参数的传感器必须将数据传回能够处理的点,然后用于指示或控制用途。
为了实现该项任务,需要使用传感器和设计支持电路,这将占用大量开发时间和资源。但是,在系统设计中使用预先获得资质认可的无线传感器模块将节省大量开发时间和金钱。在这种情况下,所要做的全部事情就是选择您需要的无线传感器模块,然后直接集成到系统中。
Maxim 的 MAXWSNENV# 无线传感器节点演示器套件
有大量设计辅助工具可帮助您进行无线传感器开发。其中这样的一个工具就是 Sensirion SHT31 智能小工具开发套件。该套件包括湿度和温度传感器、LCD 显示屏、数据记录功能以及到 iOS 和 Android 设备的 BLE 连接。SHT31 智能小工具是一种参考设计和开发套件,旨在成为帮助开发人员提前推进其无线传感器项目的利器。Sensirion 在其 GitHub 页面上提供了多种设计资源,包括 PCB 布局、原理图、BOM、用于 BLE 模块和 LCD 驱动器的固件,以及用于 iOS 和 Android 应用的软件代码。
另一个可考虑用于开发用途的选择是 Maxim 的 MAXWSNENV# 无线传感器节点演示器套件。使用此套件,可以对 Maxim 无线传感器节点 (WSN) 技术进行评估。该套件包括 MAX32600 微控制器、BLE 收发器以及在环境传感器板上提供温度、环境光、湿度和气压的传感器。同时包括兼容 MAXHDK ARM mbed HDK 的硬件开发板、用于连接两块板的 USB 电缆,以及用于为 MAXWSNENV 板供电的纽扣电池。这是一个让用户开发与无线传感器网络对接的物联网节点的通用套件。
其中包括一系列用于无线传感器开发的工具。通过使用上述所讨论的任何一个套件或许多现有的其它资源,设计人员都可以快速设计出自己的无线传感器模块,并使之运转起来,从而腾出更多精力用于其整体系统设计。

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum