Raspberry Pi Zero W 入门无从下手?从这里开始。
所有人都知道,坐在电脑前的“那个家伙”正在疯狂地敲击 F5 键刷新浏览器,希望能在 Pimoroni 或 Adafruit 网站上捕捉到稍纵即逝的“现货”标识,从而获取宝贵的 Raspberry Pi Zero。这能怪他们吗?浪费一小时的时间购买一块 5 美元的电路板,真的值得吗?
几个月后,第二个版本上市了,同样供不应求。这是怎么回事?!我们想要买上一卡车!这至少反映了弥漫在整个互联网的情绪。我们很幸运,在第二个版本发布几个月后,Raspberry Pi Zero W(“W”代表无线 – 好极了!)便发布了。抢购潮再次出现,这次的库存似乎很充足,只不过每个客户仍只能订购 1 个。但有谁规定不能多下几笔订单呢?这正是所谓的钻系统的空子——仅供参考。
令人畏惧的问题——“接下来怎么办?”
假设您很幸运,获得了这款体积小巧且易于集成的低成本单板计算机。而且如果您跟我一样,便会开始在 Google 上搜索各种 Raspberry Pi Zero W 项目,浏览有关 Raspberry Pi 的无数页面。选择一个可靠、结构合理且具有易于理解的目标明确的项目(甚至相关的零件清单)至关重要。众所周知,互联网的问题在于新的页面不断创建,无止尽的页面无异于更多的垃圾信息。
Raspberry Pi Zero W(无线版本!)套件
有现货。我们可以根据需要,从“经授权的 Raspberry Pi 经销商”那里购买所需数量的 Raspberry Pi Zero W(参见“钻系统的空子”)。幸运的是,像 Pimoroni 和 SparkFun 这样的优秀公司已经开始考虑将套件与具体的项目整合到一起,这些套件经过审查,包含了构建项目所需的完整内容。
DigiKey 与 Pimoroni 和 SparkFun 合作,为有意使用 Raspberry Pi Zero W 的所有客户提供这些出色的套件。实际上,无论您处在 Raspberry Pi 案例中的哪个阶段,Raspberry Pi 都是您的理想之选。这些套件都是完整的项目,但一旦完成项目的构建,您便可以将自己的想法付诸实施,将 Pi 和零件改用于您需要的任何用途。提供套件的目的只是让您能够得心应手地使用 Pi Zero W,剩下的还得靠您自己!
6 个 Raspberry Pi Zero W 套件助您入门
DigiKey 现在有 6 个非常适合用来熟悉 Raspberry Pi Zero W 的库存套件。其中 4 个套件专门针对具体的项目,还有 2 个是入门套件(包含 Pi Zero 入门和运行所需的全部内容)。
OctoCam 套件 – Pimoroni
OctoCam 套件 – Pimoroni
OctoCam 包括 Raspberry Pi Zero W、一个 5 MP 摄像头、OctoCam 亚克力安装座(带有安装吸盘)和一个台式支架。根据 Pimoroni 的分步说明,它的安装时间约为 30 分钟。有关套件内容和说明的完整列表,请访问 digikey.com 上的 OctoCam Pi Zero W 项目套件。
Pirate Radio 套件 – Pimoroni
Pirate Radio 套件 – Pimoroni
Pimoroni 的 Pirate Radio 项目套件教您如何创建自己的互联网收音机。该套件具有多个软件项目,可用于创建互联网收音机、Spotify 流媒体盒或 AirPlay 扬声器。套件中包括 Pi Zero W、Pimoroni 的 pHAT BEAT DAC 和立体声放大器、一个 5 W 扬声器以及酷炫的“复古”亚克力外壳。该项目的构建时间约为 30 分钟,可在线获取完整的说明。有关完整的套件内容和详细的规格书,请访问 digikey.com 上的 Pirate Radio Pi Zero W 项目套件。
Scroll Bot 套件 – Pimoroni
Scroll Bot 套件 – Pimoroni
对于那些痴迷于无间断连接的用户,Scroll Bot 可能才是您最好的新朋友。此 Raspberry Pi Zero W 项目套件将引导您设置自己的新闻、天气或 Twitter 订阅源。它包括 Pi Zero W、Pimoroni Scroll pHAT HD 板和一块甜橙机器人覆盖层(为了美观)。在 digikey.com 上可以找到 Scroll Bot Pi Zero W 项目套件的完整套件内容和深度说明。
情境照明套件 – Pimoroni
情境照明套件 – Pimoroni
该套件将引导您设置采用互联网连接的情境照明灯(或儿童夜灯)。套件中随附 Raspberry Pi Zero W 和 Pimoroni Unicorn pHAT,后者使用 32 个可编程 RGB Neopixel LED 以及一个白色和黄色吊灯架及漫射器,非常适合您的床头柜或书桌应用。在 digikey.com 上可以找到情境照明 Pi Zero W 项目套件的完整内容和软件下载列表。
Raspberry Pi Zero W 入门套件
Raspberry Pi Zero W 入门/基本套件
针对经验更丰富,想要开发自己的项目而不是亦步亦趋跟随他人的 Pi 用户,Pimoroni 和 SparkFun 提供了特殊套件,囊括了上手使用和运行 Pi Zero W 所需的全面内容。
套件中包含了全面的入门内容,包括一个操作系统预装式 SD 卡、Pibow Zero W 外壳和一个 Blinkt!多色 LED 灯条。该套件非常适合初学者使用 Python 开始编码。请访问 digikey.com,获取 Pi Zero W 入门套件中包含的完整零件列表。
顾名思义,SparkFun 的目标是让电子设备变得生动有趣。为此,他们将 Raspberry Pi Zero W 基本套件整合到一起,以简化棘手的设置过程。该套件包括 Pi Zero W、预编程的 NOOBS 卡、电缆和电源适配器。有关此套件及其内容的完整细分,请访问 digikey.com 上的 Raspberry Pi Zero W 基本套件。
Raspberry Pi Zero W 基本套件
没有任何借口
要想深入了解 Raspberry Pi,没有比这更好的机会了。诸如 Pimoroni 和 SparkFun 这样的公司将携手引导您完成第一个项目,无论您在电子设备领域的技能水平是怎样的。一旦确定流程,就能打开一个无限可能的世界,让您能够尽情发挥自己的创意,并运用其他能够激发您兴趣的元器件。可从 DigiKey 网站获取所有这些套件。当这些入门套件无法再满足您的应用需求时,我们还能提供成千上万的传感器、LED、扩展板和其他元器件,供您与 Raspberry Pi Zero W 搭配使用,不断探索新的应用可能。

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum