疫情工程 – 露台和热水浴缸
我们住在明尼苏达州,在“居家”期间,我和丈夫决定在家里完成一些已经拖了很长时间的事儿。平日里总是忙忙碌碌,其中没能及时做得事儿就耽搁下来了,一直拖到现在。不能再找借口了!到家了,让我们来编制一个“任务清单”。
我和丈夫没有选择最简单的,而是选择了最耗时、费力,又会让人浑身都会酸痛的项目—— 我们的露台!实际上,阻碍我们前进的唯一障碍是我们的热水浴缸。准确地说,浴缸刚好就在露台中间。我们当时购买热水浴缸后,把浴缸临时放在露台上,因为我们原计划要翻新露台。但是我们犯了拖延症,一拖就是两年,在此次疫情期间,我们终于要把这个东西搬走了。
在我们决定采用的设计中,包括降低热水浴缸并在其周围搭建露台。这需要进行一些调整,因为我们只想将浴缸移动一次就能永久地将其放在固定位置。3 周后露台完工,最后的工作就是重新连接热水浴缸。拆下面板后,我的第一反应是查看内部清洁程度。我对所有部件的密封性都印象深刻,从而能确保这些部件保持原始状态。
我应该说明的是,一旦该面板打开,我就会完全沉浸其中,开始研究其中的一切。卸下内面板盒后,可以看到其中的所有电子元器件,你马上就会注意到这里的许多元器件都能在 DigiKey 买到。以下列出我可以立即看到的元器件:
- 保险丝 - Eaton-Bussmann SC-25-ND
- USB(垂直)– Molex 1050570001 和其他供应商
- 可编程定时器和振荡器,例如 555 定时器
- Panasonic Electric Works 的通用继电器 - 零件编号:JQ1AP-B-12V-ND。但是,现在看来这些已经过时了,建议采用的替代产品是 255-3556-ND
- 带有 HC-49/US 包装/外壳的晶体
- Shaffner EMC 提供的共模扼流圈 - 零件编号:817-1034-ND
- Molex 的一个非绝缘快速断器件 - 零件编号:0190160043(DigiKey 零件编号:WM6911TR-ND)
- 铝电解电容器
当我们买到此设备后,我们没有将其与扬声器系统连接,因为我们有足够的蓝牙设备,我们不需要。通过检查,我确实找到了我们巧妙地藏在后面的扬声器连接器。这些似乎是 Molex Mini-Fit Jr 两针位插头 - Molex 零件编号:0039012021 (DK 零件编号:WM3600-ND)。
完成所有步骤后,终于可以享受我们的新露台和热水浴缸了。下面是我们露台的最终完工图片。这就是我们需要在此次疫情期间完成的工作,虽然后来阵阵肌肉酸痛,但终于可以泡个热水浴了!
您在疫情期间做了什么项目呢?

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum