蜂窝路由器中的新概念第 2 部分 - 部署您的路由器

当有线互联网连接不可用、不可靠或不需要时,很多公司会使用蜂窝路由器。他们的网络是远程移动网络,或者需要与其他网络隔离。工厂、商业、公共运输(例如公共汽车或火车)应用就是很好的例子。这篇博客是两部曲系列文章的第二部分,介绍已被 Digi® International 收购的 Accelerated™ 所提供的路由器。Digi 是一家以开发大量无线产品而知名的公司,其产品包括 Digi XBee® 模块以及 Digi Transport® 蜂窝路由器系列。

(图片来源:Digi International)

在我的上一篇博客中,我介绍了 Accelerated 提供的蜂窝调制解调器。在这篇博客中,我将讨论部署蜂窝路由器的简单方法。部署蜂窝路由器应该非常简单直观。安装设备,提供电源,连接以太网电缆即可使用,对吗?不完全对。蜂窝路由器非常依赖信号强度。从建筑的角度来看,最合理的位置是数据中心,它通常位于安装交换机或集线器的中心位置。但遗憾的是,这些位置通常深藏在建筑内部,蜂窝信号很弱,甚至没有信号。因此,大多数蜂窝路由器要移动至墙外,这才是安装人员认为好的安装位置。Accelerated 提供了更好的方法。这是一个两步骤过程。首先找到安装路由器的最佳位置,然后确定安装路由器的最简单方式。

第一步——找到安装路由器的最佳位置,可使用临时的现场勘测电池组来完成这项任务。该装置前面有一个 LED 指示灯,用于指示信号强度。连接上电池组后,在大楼内部四处走动,找到格数最多、信号强度最高的位置。就是这么简单。

第二步——安装路由器。使用提供的电缆扎带和天花板卡扣,将路由器安装在墙壁或天花板上。有了无源以太网供电 (PoE) 适配器,电源线和以太网线得以简化。借助该适配器,您可将电源插到插座和适配器上。两条以太网线缆也插入该适配器。一条线缆来自网络,另一条线缆连接到路由器。借助 PoE 适配器,您无需再为路由器连接一条单独的电源线。所有电力和通信都通过以太网电缆传输。

(图片来源:Digi International)

Accelerated 提供两个易于部署的路由器系列:633x-MX 和 631x-DX。MX 系列标配了现场勘测电池组、PoE 适配器和安装套件。对于 DX 系列,远程安装套件需单独购买。

借助来自 Digi 的 Accelerated 产品,部署蜂窝路由器只需两个简单步骤。第一步,使用现场勘测电池组找到最佳位置。第二步,使用 PoE 适配器、安装套件和以太网电缆来安装路由器,从网络为路由器提供电力和通信;这样工作就完成了。就是这么简单。

关于此作者

Image of Stephen Wegscheid Stephen Wegscheid 是 DigiKey 半导体领域的高级产品经理,专长模拟/线性电子、连接产品和单板计算机。他拥有伯米吉州立大学的理学硕士学位,并在设计、制造和分销方面拥有超过 25 年的丰富经验。另外,他本人还拥有一项美国专利。
More posts by Stephen Wegscheid
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum