DK IoT Studio
DigiKey 认为,用简单、易用的设计工具为开发人员提供支持是非常重要的。我们有许多工具,可用于在线制图、模拟/电源仿真以及全 PCB 原理图绘制和布局。这些工具中有很多有用的东西,我们想把其中的一些精华带到物联网 (IoT) 领域。
DK IoT Studio™ 是一个集成开发环境 (IDE),旨在给物联网开发者和解决方案提供商来一次“彻底的简化”。它有一个直观的用户界面,并具有拖放功能。您只需拖动传感器、处理器和其他库元件并将它们放到设计面板上,在这些元件之间建立连接,然后您就可以开始收集数据,并将数据发送到您的移动设备上或云端。
所有这些都可以在没有任何专业编程技能的情况下完成。DK IoT Studio™ 生成嵌入式代码(固件)以及 Web 和移动应用代码。它对硬件开发者来说是非常有价值的,可以在几分钟内完成从概念到原型的全部过程,而不需要写任何代码。该工具回避了底层 SDK、API 和驱动程序的复杂性。通过让该工具完成所有繁重的工作,即使是软件开发人员也能快速从精心调试生成的代码中受益。
提供像 DK IoT Studio™ 这样的设计工具的目的就是提供一个无缝的方法,完成从物联网解决方案建立到现场部署的全过程。该工具还可以作为一个中央控制台来监控和管理你的设备、数据和用户。此外,它还提供了贴心的设备管理服务。您还可以将数据整合到第三方应用、数据仓库或云平台。
DK IoT Studio™ 的初始版本将采用 Espressif 的ESP32 和 NXP 的快速物联网套件。对于那些可能不熟悉的人来说,ESP32 是一个低成本、低功耗的片上系统微控制器,集成了 Wi-Fi 和蓝牙。这个快速物联网套件是一个全面、安全、经过功率优化的物联网终端节点解决方案,集成了多个传感器,包括陀螺仪、加速计、磁力仪、气压计、温度、空气质量和环境光传感器。所有这些都被封装在一个漂亮的蓝灰色小盒子里,带有电容式触摸显示屏。在未来几个月里,我们计划从我们的供应商伙伴那里增加其他传感器、处理器和连接模块。
DK IoT Studio™ 随时可帮助您比以前更快、更容易的方式完成物联网设计。该工具提供了独有的权限,让您访问全球选择最广泛的 DigiKey 电子元件库。同时我们承诺,为您提供功能最强大的 EDA 工具组合,让您的设计更上一层楼。如需了解创建物联网解决方案是多么方便,请访问 www.digikey.com/iot-studio。
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum