用于 Amazon AVS 的 VocalFusion 立体声开发套件
用于 Amazon AVS 的 XMOS VocalFusion 立体声开发套件(DigiKey 零件编号 880-1130-ND)是一个 Raspberry Pi 专用开发套件,可帮助开发用于 Amazon Alexa 语音服务 (AVS) 的“远场语音采集和处理”应用。“远场语音采集”技术“旨在使智能设备能够识别远处的人声(通常是 1 米到 10 米)”。通过 Amazon AVS 技术,不需要对语音识别系统进行“训练”。该系统开箱即用。
图 1:用于 Amazon AVS 的 XMOS VocalFusion 立体声开发套件。(图片来源:XMOS)
套件内含:
- 由 4 个全向麦克风组成的线性阵列:最多可实现 180° 捕捉,适合“房间边缘”应用
- 低抖动音频时钟
- 可配置用户输入按钮和 LED
- I2S 音频和 I2C 控制连接
- USB 电源,可选 USB2.0 设备音频和控制连接
- 40 针 Raspberry Pi 接口电缆(引脚分配见图 3)。
不包括但需要的配套器件:
- Raspberry Pi - DigiKey 零件编号 1690-1025-ND
- 电源适配器(建议最小为 2A)- DigiKey 零件编号 1690-1022-ND
- SD 卡(建议最小 16GB)- DigiKey 零件编号 1582-1004-ND
- 扬声器
- USB 键盘
- USB 鼠标 - DigiKey 零件编号 CH969-ND
- 带有 HDMI 输入的显示器或 Raspberry Pi 触摸屏 - DigiKey 零件编号 1690-1007-ND
- HDMI 电缆 - DigiKey 零件编号 Q396-ND (如果你使用 1690-1007-ND,则不需要)。
- 带互联网连接的以太网连接
VocalFusion 立体声开发套件框图见图 2。它包括:
- VocalFusion XVF3500 语音处理器
- 一块包括四个 MEMS 麦克风的独立电路板
- 一个连接电源的微型 USB 连接器(以及可选的 USB2.0 设备连接)
- 用于 I2S 和 I2C 控制连接的扩展针座
- 四个通用按钮开关
- 13 个用户控制 LED
- 低抖动时钟源
- 一个用于 xTAG 调试适配器的 xSYS 连接器
图 2:VocalFusion 立体声开发套件框图。(图片来源:XMOS)
XMOS 提供了一份简单明了的设置指南。有一点需要注意的是,40 针 Pi 连接器不是键控的,所以应再检查一下,确保连接器的位置正确(见图 3)。
图 3:RPi 的 40 针连接器。(图片来源:XMOS)
有关 Raspberry Pi 引脚分配的其他信息,请参见图 4。
图 4:Raspberry Pi 电缆引脚分配。(图片来源:XMOS)
安装 Raspbian
进入这个链接下载 Raspbian Stretch。
将 SD 卡通过 SD 卡插槽或 USB 适配器插入电脑。
按照以下说明将下载的镜像文件安装到 SD 卡上(根据你所使用的操作系统选择不同的镜像文件)。
Linux 终端
- Ctrl-Alt-T 将打开一个新的终端窗口。
- 在命令提示符下输入 lsblk 以获取 SD 卡的地址,它可能是 /dev/mmcblk0 或 /dev/sdb 或类似的地址。
- 键入:sudo dd if=/dev/zero of=/dev/mmcblk0 bs=1M count=10
- 键入:unzip -p 2018-06-27-raspbian-stretch.zip | sudo dd of=/dev/mmcblk0 bs=4M conv=fsync
- 注意 2018-06-27 的日期可能不同,所以要输入适合你下载文件的日期。
- 等到镜像写入后拨出 SD 卡。
Mac OS
- 打开终端
- 键入:diskutil list 找到 SD 卡盘符,它应该是类似 disk3 或 disk4 的东西。
- 键入:sudo diskutil eraseDisk FAT32 Raspbian /dev/disk3(确保使用了正确的盘符)
- 键入:sudo dd bs=1m if=2018-06-27-raspbian-stretch.img of=/dev/disk3 conv=sync
- 等到镜像写入后拨出 SD 卡。
Windows
- 下载 Windows 安装文件 etcher.io
- 运行 Etcher,并选择 2018-06-27-raspbian-stretch.zip。
- 选择 SD 卡驱动器。
- 单击“Flash”。
- 等到镜像写入后拨出 SD 卡。
安装和设置 Amazon AVS
进入 Raspberry Pi 快速入门指南链接,按照其中的引导,完成必要的依赖项安装并让 Amazon AVS 启动和运行。当这一切完成后,键入:sudo reboot。
运行 Amazon AVS 。
- 键入:avsrun
- 要想测试一下,就说:“Alexa,现在几点了?”
参考资料:

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum