借助 STMicroelectronics 打造您自己的 PLC
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT01A1 是一个扩展卡,采用了 ST 的 ISO8200BQ 8 通道电隔离高功率继电器。配套使用 Nucleo PLC 板 (X-NUCLEO-PLC01A1)、适合的 STM32 Nucleo 开发板 (NUCLEO-F103RB、NUCLEO-F302R8 和 NUCLEO-F401RE) 以及一块无线盾板 (X-NUCLEO-IDW01M1) 后,即可实现一个带 IoT 连接的 8 输入/16 0.5 A 输出的工业 PLC。在构建使用连接和电源的设计时,这一解决方案可帮助工程师抢占先机,而无需实际使用 PLC。如需获得包括快速入门指南、原理图和软件下载在内的详细资料,请访问 STMicroelectronics 为 X-NUCLEO-OUT01A1 设立的登录页。
STMicroelectronics 的 X-NUCLEO-OUT01A1 快速入门指南最后一页照片
![TechForum](http://www.digikey.cn/-/media/Images/Footer/TechForum2.png?la=en&ts=9efa75a7-28fd-48d1-bcf2-3300f3edfa4e)
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum