SolidRun CuBox-i – 快速入门指南

简介

DigiKey 为 SolidRun CuBox-i4Pro 使用了零件编号 CU04W-P-000-00-ND。单击此处可以查看其规格书。SolidRun 一直宣称 CuBox-i 是“世界上最小的计算机”。

规格

这个 2"x 2" 见方的设备背部全部布满了各种接口。

(图片来源:SolidRun

您有五种配置可供选择。

(图片来源:SolidRun

安装

SolidRun - Ignition.img

SolidRun 提供了安装映像文件,您可以选择所需的操作系统,并下载到 SD 卡以便进行安装。单击下图,进入 SolidRun 网站。进入网站后,单“Downloads”。

(图片来源:SolidRun

单击“Learn More”

(图片来源:SolidRun

按照此网页所列步骤进行操作。

(图片来源:SolidRun

操作系统

将 Ignition.img 下载到您的 SD 卡后,即可将该卡插入 CuBox 并通电。下图为您提供一个下载所需操作系统的流程。

(图片来源:SolidRun

(图片来源:SolidRun

因为我们买了一个摇控器(DigiKey 零件编号 RC01-ND),所以我们选择了作为媒体中心的操作系统类型。经过操作系统提供的一些测试,我们决定选择 OpenELEC (Open Embedded Linux Entertainment Center),这一选择可利用 Kodi 将 CuBox 转换为娱乐中心 。

单击“Install”。

(图片来源:SolidRun

单击“Yes”将操作系统下载到 SD 卡。

(图片来源:SolidRun

(图片来源:SolidRun

(图片来源:SolidRun

单击“Yes”以重新启动。

(图片来源:SolidRun

CuBox 将用您选择的操作系统重新启动。

(图片来源:SolidRun

(图片来源:SolidRun

OpenELEC 首次打开时,会提供三个欢迎屏幕,单击通过即可。

(图片来源:SolidRun

如果您对设置 OpenELEC 系统还有疑问,请进入 openelec.tv 然后单击“Documentation”查看说明。

单击此处查看 Randall Restle 的新产品发现,其中对 SolidRun CuBox-i 也进行了介绍。

关于此作者

Image of Curtis Johnson

Curtis Johnson 是 DigiKey 的应用工程助理技术员,自 2017 年以来一直在帮助客户解决技术问题,在银行从业 15 年后于 2015 年加入 DigiKey。Curtis 拥有电子技术自动化系统的 AAS、心理学学士学位(我知道与银行或电子学无关)、偏重会计学的 MBA,并完成了经济学和金融学的研究生课程,预期还将在 2018 秋季注册参加计算机科学学士学位计划。Curtis 一直在嵌入式系统、射频、蜂窝通信、天线等领域深入钻研。闲暇时间 Curtis 喜欢与家人共度时光,阅读和学习。

More posts by Curtis Johnson
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum