新产品发现——Talon 的 MangOH Red 和 SolidRun 的 CuBox-i

在 DigiKey,我们希望确保您能在需要时获得需要的产品。无论您是一位经验丰富的工程师,还是想在家里开发一个个人项目,我们都希望在购买之前先熟悉产品,这样才能做出适合您应用的正确选择。今天,我将介绍两个产品;一个用于高级开发,另一具则供具有不同领域背景的人(不仅仅是电子行业)使用。

我今天介绍的第一个产品是来自 Talon CommunicationsMangOH Red 蜂窝开发平台。MangOH Red 是一个由 Sierra Wireless 赞助的开源项目。Sierra Wireless 因其蜂窝式调制解调器产品而闻名于物联网行业。MangOH Red 为您提供了一个插座,可以根据您的应用需要,更换不同的 Sierra Wireless 模块。此外,它还有一个安装在电路板背面的 SIM 卡座,能够让您连接到手机网络。除此之外,板子上还有一个部分可用于连接 Sierra Wireless 开发的其他板子。由于它是一个开源平台,也可以连接为您的应用专门开发的板子。总的来说,MangOH Red 是一个很不错的工具,适合开发下一个重头物联网产品。应用工程部的 Curtis 曾写过一篇关于 MangOH Red 的文章,提供了关于该开发平台的一些更多信息。

在过去的几年里,单板计算机 (SBC) 确实占据了主流市场。越来越多像 Raspberry Pi 或 Arduino 这样的产品,不仅为电子设计人员和创客所用,而且很多具有不同程度电子背景的人也在使用它们。随着单板计算机的发展,像 SolidRun 这样的供应商已经开发出了更复杂的传统版 SBC。今天,你可以在一个成品套装中得到一到四个核心处理器。Solid Run 的 CuBox-i 就是走在这些产品前列的一个完美实例。CuBox-i 是一个两英寸见方的立方体,有以太网、USB、microUSB、eSATA、HDMI、MicroSD 和光纤音频连接。CuBox-i 单板计算机系列以低廉的价格在一个小盒子中实现了强大的功能。如需深入了解如何启动和运行 CuBox-i,请阅读 TheCircuit 上题为“SolidRun CuBox-i – 快速入门指南”的博文。

谢谢观看!

关于此作者

Image of Randy Restle

Randall Restle 在电子元器件行业从业四十余载,学识渊博、经验丰富。 现处于半退休状态,担任 DigiKey 应用工程副总裁。他曾经领导过多个应用工程、技术人员和管理人员团队,指导他们开发原创、独有的先进技术产品。

其个人擅长数字信号处理、可编程逻辑实现、运动控制改进和软件设计。 他拥有多项专利,横跨多个行业,是 IEEE 的高级会员。 Randall 拥有辛辛那提大学 BSEE、MS 和 MBA 学位。

More posts by Randall Restle
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum